Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
PRODUZIONE

Capacità e capacità nella produzione farmaceutica negli Stati Uniti

Di: Jennifer Petrosky, responsabile globale dello sviluppo del settore, Scienze della vita, Siemens Digital Industries Software

Soluzioni Siemens per la produzione farmaceutica

Connetti sviluppo, produzione e infrastruttura per supportare una fornitura affidabile.

Entro agosto 2026, le aziende farmaceutiche avevano annunciato all'incirca 500 miliardi di dollari negli investimenti negli Stati Uniti tra ricerca, sviluppo e produzione. Ma costruire un impianto non è la stessa cosa che essere pronto a produrre. Trasformare una nuova capacità in una capacità di produzione affidabile richiede l'allineamento della terapia e dello sviluppo dei processi con le apparecchiature, l'infrastruttura di supporto e le operazioni. L'obiettivo è produrre medicinali di alta qualità sulla scala richiesta, laddove i pazienti ne hanno bisogno.

I produttori devono anche rispondere alle vulnerabilità della catena di approvvigionamento, alle pressioni sui costi e ai vincoli sul personale qualificato rispettando al contempo i requisiti normativi. L'aggiunta di capacità non risolve di per sé queste pressioni. Terapie sempre più complesse, esiti clinici incerti e domanda in evoluzione rendono più difficile tradurre l'innovazione scientifica in un'offerta affidabile. I produttori devono gestire questa incertezza dallo sviluppo clinico alla commercializzazione.

Questa funzionalità inizia prima del primo lotto commerciale. Un processo che fornisca studi clinici precoci deve evolversi per supportare gli studi in fase avanzata e la domanda commerciale. I produttori devono ottimizzare le condizioni operative tra diversi volumi, configurazioni delle apparecchiature e dimensioni dei lotti, preservando al contempo gli attributi di qualità previsti per la terapia. I team devono sviluppare insieme la terapia e il suo processo e risolvere precocemente l'incertezza. Devono inoltre conservare le conoscenze necessarie per trasferire e riprodurre il processo man mano che i requisiti cambiano.

Raggiungere prima una produzione stabile aiuta i produttori a sostenere i programmi clinici e il lancio di prodotti e a realizzare il valore atteso dal loro investimento. Farlo in modo conveniente richiede il coordinamento tra due cicli di vita complementari. Uno riguarda lo sviluppo della terapia e il suo processo di produzione. L'altro riguarda le capacità di produzione necessarie per produrlo, dalla progettazione al funzionamento. I requisiti di qualità del prodotto guidano la progettazione del processo. La comprensione dei processi è alla base della progettazione e l'esperienza di produzione rafforza le successive decisioni di sviluppo.

Esplora i modi per migliorare la preparazione alla produzione

Valutare la preparazione alla produzione farmaceutica oltre la costruzione

Il lavoro inizia con il modo in cui i produttori valutano i progressi verso la produzione. Una dashboard di progetto potrebbe mostrare che un sito è «completo all'85 percento», ma questa percentuale da sola non stabilisce la prontezza operativa. Una domanda irrisolta sui controlli dei processi o sulle prestazioni delle utenze può essere più importante per l'avvio di quanto suggerisca la percentuale.

La domanda è quanta incertezza rimane e se potrebbe ritardare la fornitura clinica o il lancio di un prodotto. Un'espansione o un trasferimento su un altro sito richiede lo stesso controllo. Il processo deve funzionare entro le capacità e i vincoli dell'operazione ricevente. Le conseguenze sono commerciali oltre che tecniche. L'incertezza irrisolta può ritardare l'approvvigionamento, aumentare il lavoro necessario per qualificare il processo e lasciare sottoutilizzati i costosi asset di produzione.

La risoluzione dei problemi di un'interruzione del processo richiede la collaborazione tra i team di scienza e tecnologia di produzione, sviluppo dei processi, qualità, ingegneria e stabilimento. Queste relazioni sono altrettanto importanti durante lo sviluppo e prima dell'inizio della produzione. Le prove scientifiche, le definizioni dei processi e le informazioni ingegneristiche possono passare attraverso documenti e sistemi scollegati. Il ragionamento alla base di una scelta di formulazione o di un parametro di processo può andare perso strada facendo. Un pacchetto di trasferimento tecnologico può descrivere cosa fare senza specificare perché è importante o quali attributi di qualità protegge. Può anche lasciare le squadre riceventi incerte su come le loro apparecchiature possano riprodurre le condizioni richieste.

I gemelli digitali possono aiutare i team a valutare il comportamento dei processi e i presupposti delle apparecchiature prima di costruire o modificare un sistema fisico. Un thread digitale continuo può preservare le relazioni tra prove scientifiche, attributi materiali, parametri di processo, capacità delle apparecchiature e risultati di qualità. I team possono tracciare queste relazioni attraverso lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e la produzione. I modelli, i dati sperimentali e il ragionamento alla base delle decisioni di sviluppo possono passare con il processo dagli studi di laboratorio alla fornitura clinica alla produzione commerciale. I team riceventi possono valutare quali condizioni devono rimanere coerenti e quali possono cambiare, riducendo gli esperimenti ripetuti e gli sforzi evitabili di trasferimento tecnologico. I risultati operativi possono quindi ispirare ulteriori sviluppi e ingegnerizzazioni. Identificare precocemente le lacune può ridurre la riprogettazione, i test ripetuti e il lavoro necessario per qualificare il processo, mentre le decisioni sono ancora più facili da modificare.

Risolvere l'incertezza del processo nello sviluppo clinico e nella scalabilità

Lo scale-up mette alla prova la comprensione dei processi durante tutto lo sviluppo. Un regime di miscelazione che funziona in un piccolo recipiente può funzionare diversamente su scala pilota o commerciale. Modifica del flusso del fluido, del trasferimento di calore e del trasferimento di massa con scala e geometria dell'apparecchiatura. I team devono comprendere questi effetti man mano che le dimensioni dei lotti aumentano tra le fasi cliniche. Lo stesso vale quando sono necessarie attrezzature o siti diversi per soddisfare i requisiti di fornitura.

La tempistica è importante. La valutazione di volumi, condizioni operative e configurazioni delle apparecchiature alternativi durante lo sviluppo offre ai team più spazio per adattarsi. La scoperta di una discrepanza dopo l'installazione può richiedere modifiche alle apparecchiature, al software, ai test e alla documentazione delle qualifiche. Il problema tecnico può essere lo stesso, ma il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità o rendimento ora comporta maggiori conseguenze aziendali. La scoperta tardiva può consumare scarse risorse tecniche, interrompere la fornitura clinica e ritardare la produzione su scala commerciale.

La modellazione e la simulazione favoriscono l'apprendimento consequenziale nelle prime fasi del ciclo di vita. I modelli di processo affrontano questioni chimiche e biologiche, mentre la fluidodinamica aiuta a spiegare il comportamento su scala di apparecchiature. La messa in servizio virtuale verifica la logica di automazione rispetto ad apparecchiature o processi simulati prima che il sistema fisico sia disponibile. Questi approcci consentono ai team di confrontare le opzioni di produzione e studiare le condizioni operative a diversi volumi. La loro utilità dipende dal fatto che ciascun modello rappresenti adeguatamente l'applicazione prevista. Man mano che gli esperimenti e i cicli di produzione aggiungono prove, i team possono perfezionare i modelli. Questo li aiuta a concentrare i test fisici, a ottimizzare il processo e a progredire verso una produzione su larga scala.

I team di sviluppo chimico di J&J Innovative Medicine in Belgio ha utilizzato un gemello di processo digitale per valutare un nuovo processo prima dello scaling up. L'approccio ha funzionato su scala di laboratorio, ma i parametri rilevanti sono cambiati quando il team ha considerato la scala industriale. Il modello prevedeva che la configurazione proposta non avrebbe funzionato su quella scala. Il team potrebbe evitare ulteriori prove fisiche di quella configurazione e concentrare le risorse di sviluppo su alternative più promettenti. Le prove digitali non sostituiscono la qualificazione su scala commerciale e la convalida dei processi.

Il Programma pilota PreCheck dalla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti riflette il valore del coinvolgimento precedente. Coinvolge produttori selezionati durante lo sviluppo e la pre-produzione degli impianti presso nuovi stabilimenti statunitensi; sono escluse le estensioni degli impianti esistenti. Attraverso revisioni preoperative, la FDA valuta le informazioni sulla progettazione e sulla disponibilità degli impianti e fornisce una guida tecnica precoce. L'obiettivo è identificare tempestivamente i problemi di preparazione degli impianti e della produzione e ridurre il rischio di ritardi a valle. Il programma mira anche a sostenere la valutazione e l'ispezione tempestive delle strutture nell'ambito del processo di revisione delle domande. Sebbene la partecipazione non garantisca l'approvazione o i risultati delle ispezioni, un coinvolgimento precoce può aiutare a chiarire le aspettative, sostenere un processo di revisione più efficiente e ridurre i ritardi evitabili.

Scopri come la simulazione supporta lo scale-up

Allineare l'infrastruttura di produzione ai requisiti di processo e fornitura

Comprendere il processo è una parte del processo di preparazione. Fornire la quantità e la qualità richieste dipende anche dal modo in cui le apparecchiature di produzione, i flussi di materiali e le infrastrutture di supporto interagiscono. Tali capacità dovrebbero seguire il processo terapeutico e i requisiti di fornitura. Questi includono le dimensioni dei lotti, i luoghi di produzione e gli usi futuri credibili che l'operazione deve supportare.

Il progetto di produzione farmaceutica Greenfield Apollo 11 di Roche nella Carolina del Nord illustra questo approccio. Lavorando con noi e altri partner tecnologici, Roche utilizza gemelli digitali e simulazioni di produzione per valutare le decisioni di progettazione. Il team ha iniziato confrontando due layout e simulando i flussi di materiale e personale prima di implementare entrambi i layout. Il confronto di queste alternative ha permesso al team di apportare modifiche alla progettazione prima che diventassero più costose e dirompenti. Sebbene le prestazioni effettive debbano ancora essere verificate durante la messa in servizio, la valutazione digitale di queste alternative offre ai team una base più solida per le decisioni di progettazione e aiuta a identificare i potenziali vincoli prima che la costruzione e l'installazione rendano le modifiche più costose.

Le discussioni sulla capacità si concentrano spesso sulla linea di produzione, supponendo che lo stabilimento circostante soddisfi i suoi requisiti. Le espansioni possono verificare questo presupposto. A seconda del processo, una nuova linea aumenta la domanda di acqua depurata, vapore, raffreddamento e capacità elettrica. Questi requisiti devono essere valutati insieme al piano di produzione. I team devono stabilire se diverse operazioni competeranno per la stessa utilità contemporaneamente. Le apparecchiature installate rappresentano la capacità potenziale, ma solo la capacità utilizzabile crea valore. I vincoli di utilità o l'infrastruttura inadeguata possono limitare la produzione anche quando le apparecchiature di produzione stesse sono disponibili.

L'impianto deve inoltre mantenere le condizioni ambientali richieste dal processo. Le deviazioni di temperatura, umidità o pressione possono influire sulla produzione e innescare un'indagine. Gli ambienti critici, comprese le camere bianche e i laboratori, richiedono monitoraggio, controlli e registrazioni adeguati all'uso previsto. L'infrastruttura fa parte dell'ambiente di produzione e le sue prestazioni devono essere comprese in relazione al processo che supporta.

Ciò rende le prestazioni energetiche un problema operativo oltre che ambientale. Il monitoraggio dei consumi rispetto alla domanda di produzione può aiutare i team a identificare apparecchiature inefficienti o usi evitabili delle utenze. Ridurre l'uso evitabile di energia e utenze può ridurre i costi operativi, a condizione che i miglioramenti mantengano le condizioni richieste per la qualità del prodotto.

Esplora l'infrastruttura per una produzione affidabile

Usare i dati di produzione per migliorare la produzione farmaceutica

Una volta iniziata la produzione, i dati operativi possono aiutare i team a testare le ipotesi di sviluppo rispetto alle prestazioni effettive del processo e della struttura. Entro il lotto 100, l'organizzazione dovrebbe comprendere il proprio processo meglio rispetto a dopo il primo lotto. Questo apprendimento dovrebbe tradursi in una produzione più coerente, in una migliore resa e in meno sforzi dedicati all'indagine e alla revisione delle deviazioni. Ogni corsa dovrebbe aggiungere qualcosa in più a ciò che l'organizzazione sa sul processo.

Una lettura della temperatura o un setpoint della pressione richiede un collegamento al lotto, alla fase del processo, al materiale e alla definizione del processo applicabile. Questo contesto aiuta i team a confrontare i risultati di qualità con le ipotesi di sviluppo e a comprendere gli effetti delle fluttuazioni dei materiali, dell'usura delle attrezzature e dei cambiamenti ambientali. Supporta anche l'Industrial AI: intelligenza artificiale applicata ad attività come l'analisi delle variazioni dei processi o il rilevamento di anomalie nelle apparecchiature. La conservazione di queste relazioni rende l'esperienza di produzione utile per le successive decisioni di ottimizzazione dei processi, trasferimento di tecnologia e scalabilità.

Al Sito dedicato ai principi farmaceutici attivi di AGC Pharma Chemicals a Barcellona, i team hanno integrato il sistema di controllo con l'esecuzione della produzione e i registri elettronici dei lotti. Ciò ha rimosso più di 530 immissioni manuali da parte dell'operatore. Il risultato è stata una documentazione digitale più completa delle fasi di produzione e meno informazioni da trascrivere per i dipendenti. Per i produttori che devono far fronte a vincoli di forza lavoro, ciò può ridurre il lavoro ripetitivo mantenendo al contempo la responsabilità delle persone qualificate per le decisioni relative ai processi e alla qualità.

Un record più completo crea anche una base migliore per l'analisi. La revisione per eccezione può attirare l'attenzione sulle deviazioni dai requisiti definiti. La tecnologia analitica di processo può combinare misurazioni e modelli per valutare gli attributi di qualità rilevanti durante la produzione. Il monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature può identificare i problemi in via di sviluppo su cui i team di manutenzione devono indagare. Queste applicazioni utilizzano le informazioni in modo diverso. I sistemi di connessione non trasformano ogni informazione in un'istruzione per modificare un processo o rilasciare un batch. Queste applicazioni possono ridurre gli sforzi di revisione e indirizzare le risorse tecniche verso eccezioni effettive. Possono anche aiutare a identificare i problemi in via di sviluppo delle apparecchiature prima che causino interruzioni più costose.

Il lavoro di GSK con Siemens e Atos illustra i passaggi aggiuntivi tra la misurazione e l'azione. In un proof of concept per la produzione di vaccini adiuvanti, un gemello digitale ha utilizzato dati e modelli di processo per stimare la dimensione delle particelle e calcolare gli aggiustamenti della velocità di flusso. I test di laboratorio hanno dimostrato il controllo diretto in risposta ai disturbi introdotti. In una successiva progettazione su piccola scala eseguita in un impianto di buone pratiche di produzione (GMP), il gemello ha consigliato delle modifiche a un operatore. Non li ha implementati direttamente.

L'applicazione di tale approccio nella produzione commerciale richiede modelli e controlli adatti all'uso previsto. Rimangono necessari una convalida e un controllo delle modifiche appropriati. Il suo valore dovrebbe essere visibile in risultati quali meno deviazioni, risultati più affidabili, minori sforzi di revisione, minori tempi di inattività e minori perdite legate alla qualità.

L'IA industriale richiede la stessa disciplina. I dati contestualizzati e tracciabili possono aiutare i team a indagare sulle deviazioni, analizzare le prestazioni dei processi o identificare precocemente i problemi delle apparecchiature. Un contesto condiviso e governato collega le prove scientifiche e operative pertinenti, mentre ogni disciplina mantiene i propri sistemi e responsabilità specialistici. Ogni applicazione ha bisogno di uno scopo definito e della prova che i suoi risultati siano sufficientemente affidabili per le decisioni che supportano. Il suo valore dovrebbe essere legato a un risultato misurabile, come la riduzione delle indagini o la prevenzione delle interruzioni.

Scopri come i dati di produzione possono migliorare le operazioni

Riutilizzare la conoscenza dei processi man mano che cambiano i requisiti di produzione

Le conoscenze accumulate durante lo sviluppo e la produzione forniscono anche un punto di partenza quando i requisiti cambiano. Un produttore potrebbe aver bisogno di un lotto clinico di dimensioni diverse o di un nuovo prodotto. Potrebbe essere necessario il trasferimento in un altro sito o partner di produzione o aumentare la produzione mantenendo la fornitura esistente. Una definizione controllata del processo, supportata dalla cronologia dello sviluppo e dai requisiti di qualità, aiuta i team a valutare cosa può essere riutilizzato e cosa deve cambiare. Ciò può ridurre lo sforzo richiesto per ricreare la conoscenza dei processi e rendere ogni trasferimento o modifica un esercizio di progettazione più informato.

At L'impianto di aspirina della Bayer a Bitterfeld-Wolfen, Germania, i team hanno introdotto nuovi sistemi di esecuzione e automazione della produzione in più fasi mentre la produzione continuava nel sito. La connessione dell'esecuzione della produzione e dell'automazione dei processi ha consentito di configurare i sottoprocessi senza duplicare il lavoro di modellazione in sistemi separati. Per questo progetto, Siemens riferisce fino a una riduzione dell'80 percento degli sforzi ingegneristici per la modellazione di sottoprocessi. Il confronto è avvenuto con la modellazione separata dei sistemi di esecuzione e controllo della produzione. Il nuovo approccio ha supportato la produzione senza carta, la documentazione elettronica dei lotti e l'implementazione più rapida delle modifiche alle ricette o all'automazione.

Questo è un significato pratico dell'adattabilità: ridurre i tempi, i costi e i rischi operativi associati a un cambiamento definito. Le interfacce delle apparecchiature standardizzate e le strutture di automazione riutilizzabili possono anche ridurre l'integrazione personalizzata quando vengono aggiunti o sostituiti moduli compatibili. Non sono una struttura adatta a tutte le modalità. Terapie diverse possono richiedere diverse apparecchiature di contenimento, pulizia, condizioni ambientali o apparecchiature di processo. La flessibilità deve essere progettata attorno a usi futuri credibili. I requisiti di qualificazione e convalida devono essere considerati fin dall'inizio. Questo aiuta i produttori a evitare inutili complessità investendo nell'adattabilità che molto probabilmente supporterà i prodotti futuri.

Scopri come l'automazione modulare semplifica il cambiamento

Connetti lo sviluppo della terapia con la capacità di produzione

Rendere gestibili queste modifiche richiede continuità tra ricerca, formulazione, sviluppo dei processi, trasferimento tecnologico, qualità, pianificazione delle forniture, ingegneria e produzione. Una modifica dei requisiti di qualità o della formulazione della terapia può influire sui parametri di processo, sulla selezione delle apparecchiature, sull'automazione e sulla domanda di utenze. La valutazione congiunta di queste conseguenze aiuta i team a scendere a compromessi anticipati che proteggono la fornitura clinica, i programmi di lancio e le prestazioni di produzione previste. Le prove di produzione devono anche contribuire alla comprensione dei processi, in modo che la conoscenza migliori in entrambi i cicli di vita.

I produttori dovrebbero cercare partner tecnologici che supportino questi passaggi nelle fasi di sviluppo, nei siti di produzione e nei sistemi specializzati. Le attività farmaceutiche utilizzano varie tecnologie, quindi i partner devono essere in grado di lavorare con le apparecchiature esistenti e altri fornitori di tecnologia. Gli standard aperti e l'interoperabilità dovrebbero supportare uno scambio sicuro di informazioni. Le responsabilità per le interfacce, la qualità dei dati e il contesto necessario per interpretare le informazioni devono essere chiare. La tracciabilità tra requisiti, definizioni dei processi ed esecuzione aiuta i team a valutare il cambiamento e riutilizzare le conoscenze consolidate senza inutili integrazioni personalizzate.

Lavoriamo su diversi punti in cui tali decisioni si incontrano. Il nostro lavoro comprende la simulazione dei processi e della produzione, l'ingegneria, la qualità, l'automazione, l'esecuzione della produzione e l'infrastruttura di supporto. L'opportunità è preservare il contesto man mano che le decisioni passano dalla comprensione dei processi all'ingegneria e alla produzione, quindi utilizzare le evidenze operative per informare l'ulteriore sviluppo. Ciò può ridurre lo sforzo necessario per ricreare le informazioni in tutte le fasi del ciclo di vita e facilitare l'implementazione delle modifiche future. Collegare la ricerca e lo sviluppo scientifici, la modellazione dei processi, la gestione delle ricette aziendali e l'esecuzione della produzione può aiutare i team a portare definizioni controllate dei processi nella produzione. Le loro prove a sostegno possono quindi rimanere disponibili man mano che i team riutilizzano tali conoscenze su scale e siti.

Per le attuali decisioni di investimento, quattro azioni meritano attenzione:

  • Sviluppi insieme la terapia e il relativo processo, testando come cambiano le condizioni operative su scala clinica e commerciale.
  • Valuta le apparecchiature, le utenze e i controlli ambientali rispetto ai requisiti di produzione che devono supportare.
  • Conserva le definizioni dei processi e le prove di supporto in modo che i team riceventi possano valutare le modifiche tra siti e scale.
  • Collega i dati di produzione al contesto dei batch e dei processi, quindi utilizza i risultati operativi per migliorare le decisioni di sviluppo e progettazione.

L'intelligenza artificiale industriale può estendere questo apprendimento aiutando i team ad analizzare le variazioni dei processi e a identificare precocemente i problemi delle apparecchiature. Il passo successivo è selezionare un problema di produzione definito, stabilire i dati necessari e verificare se un'applicazione migliora un risultato misurabile. Queste decisioni rientrano nei piani di investimento odierni, mentre i team possono ancora definire i sistemi e i flussi di lavoro da cui dipenderanno.

Esplora le soluzioni Siemens per la produzione farmaceutica

Pubblicato: 30 ottobre 2026