Nota redazionale: Questo post ospite di Mikael Hedberg—basato sulla sua recente apparizione su Podcast Optimistic Outlook—evidenzia come le tecnologie Siemens stiano trasformando le capacità dei nostri clienti per guidare l'innovazione e cambiare completamente i loro settori.
L'umanità affronta un problema abitativo globale: Secondo l'ONU, 1,6 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso a un alloggio a prezzi accessibili, e questo numero potrebbe salire a 3 miliardi entro il 2030. Nulla sta davvero colmando il divario.
In definitiva, tempo, costo e qualità della costruzione di una casa possono essere molto difficili da controllare. Inoltre, i progetti sono altamente esposti a rischi esterni, come il meteo, che non possono essere gestiti.
Il mio background è nella costruzione navale, risalente ai primi anni '90. Una cosa che la costruzione navale mi ha insegnato è come massimizzare la produzione fuori sede con soluzioni modulari che possono essere consegnate a un cantiere navale per l'assemblaggio. Le navi sono come città galleggianti, e l'industria ha imparato presto come industrializzare la complessità a un costo competitivo.
Dieci anni fa, quando ho fondato una nuova azienda chiamata ADMARES, entrando nel settore globale dei progetti di costruzione terrestre, ho rapidamente notato un grande contrasto con la costruzione navale: la costruzione è frammentata, con innumerevoli attori coinvolti in ogni progetto. La maggior parte del lavoro viene svolta a mano, facendo affidamento su manodopera edile qualificata che può essere difficile da controllare per qualità e disponibilità. Inoltre, il costo della costruzione continua a salire.
Questi fattori hanno plasmato la missione di ADMARES: eliminare completamente il cantiere costruendo case attraverso la produzione in fabbrica e il nostro impegno per la digitalizzazione. Il nostro obiettivo è migliorare la disponibilità di alloggi e l'esperienza abitativa, non solo cambiare il modo in cui le case vengono costruite. La mia azienda ha investito nello sviluppo di una tecnologia che rende questo possibile, in modo che l'unica cosa costruita in loco siano le fondamenta dell'edificio.
La scoperta: tempo di attesa di 22,5 minuti per unità immobiliare
Quando ho iniziato a concepire ADMARES, ho capito che il grande problema nell'edilizia è che è l'ultima industria a costruire le cose a mano. Costruire a mano richiede manodopera edile competente, eppure il settore affronta una continua diminuzione di quella manodopera competente. I giovani non entrano nel settore delle costruzioni mentre tutte le persone con competenza vanno in pensione. Questa enorme carenza di manodopera nel settore delle costruzioni, proprio nel momento in cui abbiamo bisogno di case più accessibili, continua a far aumentare il costo delle costruzioni.
Il primo grande passo per ADMARES è stato progettare una fabbrica per produrre case modulari, ma al momento in cui stavo organizzando l'azienda, l'expertise per tale produzione non esisteva nell'industria delle costruzioni. L'automazione e la robotizzazione non facevano parte del DNA di quell'industria. Nel 2018 ADMARES si è rivolta a Porsche Consulting, progettisti del cantiere navale più avanzato al mondo in Germania, che produce navi da crociera interamente al coperto su una linea di assemblaggio, per aiutarci a progettare il primo concetto di fabbrica intelligente per la costruzione di case.
Nel 2019, MHP–A Porsche Company ci ha aiutato a costruire l'architettura di digitalizzazione nella nostra fabbrica, e successivamente abbiamo introdotto varie tecnologie Siemens. Entro il 2022, ADMARES aveva firmato una partnership strategica con Siemens e, entro il 2023, ADMARES aveva allestito tutte e 26 le linee di produzione e i sistemi logistici all'interno della fabbrica: una fabbrica intelligente greenfield, automatizzata e digitale.