L'intelligenza artificiale (IA) ha già dimostrato di essere in grado di analizzare informazioni, scoprire modelli e formulare raccomandazioni. L'intelligenza artificiale industriale deve affrontare un test più duro: può trasformare queste informazioni in miglioramenti misurabili in fabbrica?
L'Istituto nazionale di standard e tecnologiail lavoro di (NIST) per il 2026 sull'intelligenza artificiale per la produzione riflette che questa sfida. Oltre al potenziale dell'IA per una maggiore produttività e resilienza, identifica la complessità tecnica, l'incertezza del ROI, l'interoperabilità e l'implementazione affidabile tra le sfide che si frappongono tra la sperimentazione e l'uso diffuso della produzione.
In Siemens, combiniamo le funzionalità di intelligenza artificiale con una profonda conoscenza delle apparecchiature industriali, dell'automazione e dell'ingegneria. Questo ci consente di aiutare i clienti ad applicare l'intelligenza artificiale in flussi di lavoro reali di produzione, manutenzione e ingegneria.
Per i produttori statunitensi, l'intelligenza artificiale crea valore quando risolve un problema operativo misurabile, funziona in ambienti tecnologici misti e guadagna abbastanza fiducia da influenzare le operazioni fisiche. Le operazioni devono funzionare meglio per questo.
Dove dovrebbero i produttori implementare per primi l'Industrial AI per ottenere un valore misurabile?
I produttori dovrebbero iniziare identificando le sfide che devono risolvere, quindi determinare quali soluzioni di intelligenza artificiale possono aiutare.
Un modello impressionante e una valida applicazione di produzione non sono la stessa cosa. Identificare dove ci sono tempi di inattività, perdite di qualità, richieste di manutenzione, vincoli di produttività o strozzature tecniche che creano conseguenze misurabili. Quindi lavora a ritroso su quel problema per determinare quali dati, flussi di lavoro e intelligenza potrebbero modificare il risultato.
Secondo Chris Stevens, Presidente di Siemens U.S. Digital Industries, le implementazioni di successo iniziano con il problema aziendale e determinano in che modo i dati, il flusso di lavoro e l'esperienza utente possono produrre un risultato misurabile.
La manutenzione predittiva fornisce un esempio utile. BlueScope ha iniziato a utilizzare Siemens Senseye Predictive Maintenance per identificare le anomalie prima che si verificassero guasti alle apparecchiature. Siemens riferisce che l'iniziativa ha evitato più di 1.950 ore di fermo macchina in tutte le sedi di tutto il mondo e ha evitato 53 interruzioni complete del processo. Questa è una metrica Industrial AI molto più significativa rispetto al numero di modelli implementati.
La lezione si applica oltre la manutenzione. La qualità, la produttività o i tempi di progettazione possono essere punti di partenza altrettanto validi quando limitano le prestazioni. Il denominatore comune è una linea di base operativa connessa a un risultato misurabile. L'intelligenza artificiale industriale si guadagna il diritto di scalabilità quando il produttore può indicare non solo ciò che la tecnologia ha prodotto, ma anche cosa è cambiato nell'operazione a causa di ciò.
Cosa cambia quando l'Industrial AI inizia a influenzare le operazioni?
L'equazione del rischio cambia quando l'IA passa dal fornire informazioni all'influenzare le decisioni di ingegneria, manutenzione o produzione.
Una raccomandazione in un flusso di lavoro d'ufficio può essere rivista, modificata o scartata senza influire su un processo fisico. Una raccomandazione che modifica un parametro della macchina, una sequenza di controllo o un'azione di manutenzione può avere conseguenze operative. Più l'intelligenza artificiale si avvicina all'esecuzione fisica, più importanti diventano il contesto, la convalida, le autorizzazioni e la supervisione umana.
Vediamo già questo limite spostarsi. Gruppo IMA sta collaborando con Siemens per introdurre l'Industrial AI nel controllo delle macchine confezionatrici. Gli scenari di produzione vengono simulati in un gemello digitale per generare dati di training sintetici prima che una rete neurale venga incorporata in un PLC per il controllo del movimento in tempo reale e il comportamento adattivo della macchina. L'approccio consente di addestrare e convalidare i modelli prima della messa in servizio fisica.
NIST sta esaminando la stessa sfida emergente dal punto di vista degli standard. Il suo laboratorio di produzione per il 2026 si è concentrato sullo sviluppo e sulla convalida di strategie operative, di manutenzione e controllo basate sull'intelligenza artificiale, insieme alla fiducia, alla sicurezza e alla valutazione degli effetti dell'IA su processi e risorse fisiche.
Quindi una maggiore capacità di intelligenza artificiale non dovrebbe significare controlli più deboli. Dovrebbe significare un percorso più deliberato dall'intuizione alla raccomandazione all'azione convalidata. Più la decisione è importante, più forte deve diventare quel percorso.
Come può funzionare l'Industrial AI nella produzione dismessa?
L'integrazione dell'IA industriale negli stabilimenti esistenti comporta sfide particolari: le apparecchiature, i sistemi di automazione e i sensori variano per età e capacità e i dati disponibili potrebbero non essere stati raccolti pensando all'intelligenza artificiale.
Ciò rende l'interoperabilità e l'architettura di distribuzione importanti quanto le prestazioni del modello.
Implementazione globale della manutenzione predittiva di BlueScope illustra la realtà pratica. Il programma utilizzava apparecchiature obsolete, sensori obsoleti e infrastrutture limitate, oltre a dati provenienti da sistemi tra cui HMI e PLC con diverse frequenze e formati di aggiornamento. Invece di aspettare dati perfetti, i team hanno valutato le informazioni disponibili e le hanno integrate ove necessario. Man mano che BlueScope ha standardizzato ciò che ha appreso, l'operazione di Western Port è passata dalla configurazione al primo successo di manutenzione predittiva in tre mesi, contro i 18 mesi del progetto pilota iniziale.
Audi dimostra un'altra dimensione della sfida. Lavorare con Siemens, la casa automobilistica utilizza l'infrastruttura Industrial Edge che supporta PLC virtuali e soluzioni di intelligenza artificiale. I suoi modelli di intelligenza artificiale identificano difetti, tra cui crepe e schizzi di saldatura, mentre l'infrastruttura standardizzata fornisce un modo per integrare l'intelligenza artificiale nell'ambiente di automazione e distribuirla in modo più ampio.
Per i produttori statunitensi, l'implicazione è importante. L'intelligenza artificiale industriale non richiede che tutte le risorse esistenti diventino nuove. La scalabilità dipende invece dalla connessione dei dati disponibili e dell'automazione in un'architettura ripetibile in grado di soddisfare l'eterogeneità già presente in fabbrica.