Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Siemens progetta la fabbrica di intelligenza artificiale con NVIDIA DSX

Progettare la fabbrica di intelligenza artificiale con Siemens e NVIDIA

Di: Data Center Communications

Illustrazione delle fabbriche di intelligenza artificiale con edifici, rack di data center, linee di trasferimento dati basate su cloud, keyvisual utilizzato per il caso d'uso del data center in risoluzione mobile

Architetture di riferimento per data center predisposte per l'intelligenza artificiale di Siemens

Forniamo soluzioni di alimentazione, raffreddamento, automazione e gemelli digitali convalidate dalla simulazione per scalare le fabbriche di intelligenza artificiale.

Nota del redattore: l'elaborazione accelerata sta generando richieste senza precedenti in termini di scalabilità, densità e complessità dei data center. Siemens sta aiutando a pianificare, progettare, costruire, gestire e scalare data center più efficienti, resilienti e sostenibili. Il nostro approccio: tecnologia intelligente che combina il mondo reale e quello digitale.Alla NVIDIA GTC 2026 di San Jose, Siemens ha annunciato una nuova serie di architetture di riferimento per data center AI integrate con Progetto NVIDIA Omniverse DSX, rispondendo all'urgente necessità di una nuova generazione di infrastrutture appositamente progettate per l'intelligenza artificiale.

Con la scalabilità dei carichi di lavoro dell'IA, i data center si stanno evolvendo in fabbriche di intelligenza artificiale, in cui potenza, automazione e infrastruttura digitale devono collaborare senza problemi per offrire prestazioni, efficienza e resilienza su una scala senza precedenti. Siemens apporta una profonda esperienza industriale per collegare il mondo digitale e quello fisico per soluzioni end-to-end.

Basandosi sul suo annunciato in precedenza Il modello di data center AI iperscalabile da 100 megawatt sviluppato con nVent e NVIDIA, la nuova ondata di progetti di riferimento allineati al DSX di Siemens è personalizzato per le famiglie di GPU NVIDIA e fornito come asset pronti per la simulazione. Questi design, tra cui Progetto Siemens IEC AI per Rubin DSX e Progetto Siemens UL AI per Rubin DSX, integri i gemelli digitali basati su alimentazione a media e bassa tensione, automazione e fisica in un progetto end-to-end. Integrandosi direttamente nel modello NVIDIA Omniverse DSX, Siemens consente un codesign estremo su scala gigawatt, accelerando notevolmente la velocità di costruzione e fornendo agli operatori un percorso più chiaro e veloce dall'idea alla capacità potenziata con prestazioni prevedibili e convalidate dalla simulazione.

Questo approccio offre anche efficienza e resilienza a lungo termine man mano che le roadmap della tecnologia di intelligenza artificiale si evolvono. Utilizzando il framework NVIDIA DSX e le tecnologie Siemens, gli operatori possono aggiornare i componenti chiave senza invalidare l'intera architettura del sistema, ridurre gli sprechi e proteggere gli investimenti nel tempo. Le soluzioni complete di alimentazione e automazione di Siemens assicurano che le piattaforme di elaborazione accelerata NVIDIA funzionino al massimo del potenziale riducendo al minimo le inefficienze operative. Progettate per un funzionamento continuo, queste architetture di fabbrica con intelligenza artificiale danno priorità all'affidabilità e all'operatività attraverso una progettazione resiliente del sistema, apparecchiature di livello industriale, simulazione avanzata e monitoraggio in tempo reale, aiutando gli operatori a mitigare i rischi, ridurre i tempi di inattività e scalare in sicurezza l'infrastruttura alla base della prossima rivoluzione industriale.

Le fabbriche di intelligenza artificiale devono adattarsi a terreni reali, vincoli reali e orari reali. Dal chip... al rack... alla fabbrica di intelligenza artificiale... alla griglia... ogni livello è importante. Siemens e NVIDIA stanno progettando l'infrastruttura per la prossima generazione di DSX AI Factory.

Pubblicato: 16 marzo 2026