DICEMBRE 2024
Di: Anthony Casciano e Nikitha Radhakrishnan
L'inquinamento da plastica è una delle sfide ambientali più critiche del nostro tempo, con la plastica previsto per il rilascio più emissioni di gas serra negli Stati Uniti rispetto al carbone entro il 2030. Ogni anno, circa 100.000 animali muoiono a causa dell'inquinamento da plastica e l'uomo medio ingerisce circa 5 grammi di plastica a settimana. Alla luce di queste tendenze preoccupanti, i movimenti di base, le iniziative di pulizia delle comunità e le campagne sui social media hanno sensibilizzato e ispirato l'azione. Man mano che la questione diventa più urgente, l'industria del riciclaggio della plastica sta emergendo come una componente cruciale della soluzione.
Il ruolo del finanziamento nel riciclaggio della plastica
Il finanziamento è fondamentale per trasformare il settore del riciclaggio della plastica. Sostiene i progressi tecnologici, lo sviluppo delle infrastrutture, la creazione di mercati e l'educazione dei consumatori. Assicurandosi il sostegno finanziario, le parti interessate di tutta la catena del valore possono innovare, operare in modo efficiente e promuovere un'economia circolare sostenibile. Le dimensioni del mercato nordamericano del riciclaggio della plastica erano valutate 2,9 miliardi di dollari nel 2020 ed è dovrebbe espandersi con un tasso di crescita annuo composto del 13,1% dal 2021 al 2028, spinto da partnership strategiche, progressi tecnologici e normative ambientali.
Partenariati strategici e collaborazione lungo tutta la catena del valore
La catena del valore della plastica è complessa e ha un impatto su quasi tutti i settori di attività a livello globale. Lavorare lungo la catena del valore della plastica è fondamentale per avere un impatto significativo sul riciclaggio della plastica. Il finanziamento svolge un ruolo chiave nella promozione di queste collaborazioni fornendo il capitale necessario per coinvolgere le parti interessate in ogni fase, dalla produzione e progettazione al consumo e allo smaltimento. La collaborazione lungo tutta la catena del valore garantisce che i prodotti siano progettati pensando al riciclaggio, utilizzando materiali che possono essere facilmente selezionati e lavorati. Questo approccio sistemico non solo riduce la contaminazione e aumenta la qualità dei materiali riciclati, ma rende anche il processo di riciclaggio più economicamente sostenibile abbassando i costi e aumentando l'efficienza.
Siemens Financial Services (SFS) ha fornito finanziamenti per Closure Systems International (CSI), il più grande progettista e produttore di chiusure (tappi di bottiglia) in plastica e alluminio e apparecchiature di tappatura in Nord/Centro America e Giappone. La resina PolyCycle di CSI, conforme alla FDA per il contatto con alimenti e bevande, consente fino al 100% di resina post-consumo (PCR) in tappi e chiusure. È stato riconosciuto per aver creato la prima chiusura per bevande analcoliche gassate al mondo realizzata con PCR e tutte le sue linee di produzione sono conformi alla PCR.
Progressi tecnologici
Le innovazioni tecnologiche, in particolare il riciclaggio chimico, stanno rivoluzionando il riciclaggio della plastica. A differenza del tradizionale riciclaggio meccanico, che produce polimeri, il riciclaggio chimico scompone la plastica in monomeri, ottenendo materiali riciclati che assomigliano molto alla plastica vergine in termini di qualità. Inoltre, l'uso dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico negli impianti di smistamento hanno reso il processo di riciclaggio più efficiente e accurato. Questi progressi migliorano notevolmente l'identificazione e la separazione delle plastiche riciclabili, riducono la contaminazione, aumentano il volume di plastica che può essere riciclata e migliorano la qualità dei materiali riciclati. Di conseguenza, la plastica riciclata diventa più praticabile per una gamma più ampia di applicazioni.
Legislazione e politiche di supporto
A livello globale, le normative sul riciclaggio della plastica si stanno evolvendo a causa degli impatti ambientali ed economici. Le Nazioni Unite stanno redigendo un trattato globale sulla plastica per stabilire un quadro vincolante contro l'inquinamento da plastica. Negli Stati Uniti, c'è un'enfasi significativa sulla lotta all'inquinamento da plastica indirizzando gli imballaggi attraverso la legislazione sulla responsabilità estesa del produttore (EPR). Queste leggi impongono ai produttori di assumersi la responsabilità dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Cinque stati hanno già approvato l'EPR per le fatture sugli imballaggi e altri nove hanno introdotto una legislazione EPR per gli imballaggi nel 2024. Il Plastic Pollution Reduction Act della California impone la riduzione della plastica monouso e promuove il riciclaggio. Il sostegno finanziario è essenziale per garantire la conformità a queste normative, incoraggiare migliori pratiche di riciclaggio e stimolare gli investimenti in infrastrutture e tecnologie di riciclaggio.
Il futuro del riciclaggio della plastica
La sinergia di collaborazioni strategiche, progressi tecnologici e quadri normativi di supporto indica che l'industria del riciclaggio della plastica si sta evolvendo in un settore promettente con un notevole potenziale di crescita. Sebbene il riciclaggio da solo non possa risolvere il problema, è parte integrante di una strategia più ampia per combattere l'inquinamento da plastica. Il finanziamento è fondamentale per la crescita e la sostenibilità delle iniziative di riciclaggio della plastica, fornendo capitale essenziale per lo sviluppo delle infrastrutture, la ricerca e lo sviluppo e il capitale circolante operativo. Investendo in questo settore in rapida crescita, possiamo affrontare efficacemente un problema ambientale critico sbloccando al contempo significative opportunità economiche. Gli sforzi concertati di tutte le parti interessate apriranno la strada a un futuro sostenibile, caratterizzato sia dalla gestione ambientale che dalla prosperità economica.
Anthony Casciano è presidente e CEO di Siemens Financial Services, Inc.
Nikitha Radhakrishnan è la Sustainability Strategist di Siemens Financial Services, Inc.