Garantire tempi di inattività minimi e un aggiornamento senza intoppi
Kawartha Ethanol Inc. è un'azienda con sede in Ontario che gestisce un impianto di produzione di etanolo che produce principalmente etanolo e alcoli di alta qualità a partire dal mais. L'impianto di produzione è in grado di produrre 80 milioni di litri di etanolo combustibile all'anno. L'obiettivo di Kawartha è espandere il proprio impianto di produzione e dotarlo della tecnologia più recente. Ecco perché Siemens è stata scelta per aggiornare Simatic 7 pezzi V8.0 all'ultima versione e trasformare la libreria DeltaT esistente in una libreria APL standard. L'espansione dello stabilimento include la strumentazione di processo Siemens (P, L, F, T) e la fornitura di centri di controllo motori.
«Il nostro processo include centinaia di strumenti Siemens che misurano flusso, livello, pressione e temperatura. Il tutto viene inviato a un sistema DCS centralizzato tramite una rete Profibus. Contiamo sulla precisione e sull'affidabilità di questo sistema per assicurarci di operare in modo efficiente e sicuro».