Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Un edificio ecologico dal design architettonico moderno, circondato da una vegetazione lussureggiante.

Risolvere l'equazione di decarbonizzazione

Cinque tecnologie aiuteranno a risolvere l'equazione della decarbonizzazione. Articolo di Peter Körte, Chief Technology and Strategy Officer di Siemens AG.

Nella nostra ricerca per combattere il cambiamento climatico, il ruolo della tecnologia è sia trasformativo che essenziale. Molte nuove innovazioni apportano la loro forza unica nell'affrontare i problemi ambientali, ma è la loro applicazione collettiva che ne amplifica davvero l'efficacia. Questa convergenza, dall'intuizione dei gemelli digitali all'intelligenza artificiale industriale «grande abilitante», all'efficienza della produzione additiva, alla comprensione delle piattaforme di decarbonizzazione e all'equilibrio fornito dalle reti intelligenti, crea una forza globale per la sostenibilità. Insieme, stanno rimodellando il nostro approccio verso un futuro più pulito e sostenibile.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che sta accadendo e a ciò che ci aspetta.

1. Gemelli digitali: pioniere del percorso verso il Metaverse Industriale

La tecnologia digital twin si distingue come forza trainante per migliorare l'efficienza e la sostenibilità. Immagini un mondo in cui ogni risorsa fisica abbia una controparte digitale che si comporta esattamente come quella reale. Questa non è fantascienza; è la realtà che stiamo costruendo. Oggi, i gemelli digitali ci consentono di simulare, testare e ottimizzare tutto, dai frigoriferi dei supermercati ad alta efficienza energetica alle vaste reti di trasporto come il sistema ferroviario di 2.000 km che stiamo costruendo in Egitto.

I gemelli digitali potrebbero risparmiare 7,5 gigatonnellate di CO2 in questo decennio, a testimonianza del loro impatto sulla sostenibilità.

E man mano che ci avventuriamo ulteriormente, metaverse industriale inizia a prendere forma. In questo mondo digitale emergente, i gemelli digitali basati sulla fisica, in tempo reale e fotorealistici ci consentiranno di gestire, analizzare e innovare con una velocità e una precisione senza precedenti. Questa evoluzione rappresenta la reinvenzione del modo in cui interagiamo con le persone e le macchine e potenzia la nostra capacità di innovare e rimodellare il nostro mondo fisico.

2. Industrial AI: The Intelligent Enabler

Un altro punto di svolta nell'accelerazione della decarbonizzazione è l'intelligenza artificiale industriale, che funge da catalizzatore che migliora le capacità di altre tecnologie. Consideri l'esempio dei Greenergy Data Center dell'Estonia. L'impatto, come descritto dal loro Chief Development Officer, Kert Evert, è davvero notevole. «Quando abbiamo lanciato per la prima volta il sistema di intelligenza artificiale, ha immediatamente migliorato la nostra efficienza di circa il 30%», spiega. «E questo era solo l'inizio. Il sistema impara, si adatta e migliora continuamente nel tempo». Per me, questa è l'intelligenza artificiale industriale in azione: apprendimento, adattamento e miglioramento continuo.

L'intelligenza artificiale può far avanzare il 93% degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, evidenziando il suo impatto versatile.

3. Produzione additiva: una storia di efficienza delle risorse

Poi c'è la produzione additiva, una tecnologia che ha il potenziale per trasformare l'intero panorama della produzione, cambiando il modo in cui pensiamo alla produzione e all'uso delle risorse. Un esempio convincente è un'azienda tedesca che ha utilizzato questa tecnologia per rinnovare gli ingranaggi delle turbine eoliche, con un risparmio energetico del 60-85%. Allo stesso modo, Siemens Mobility utilizza la produzione additiva per produrre pezzi di ricambio per treni su richiesta, riducendo significativamente il tempo e le risorse tradizionalmente necessari nella logistica e nella produzione. Questo approccio riduce le emissioni e consente il passaggio a un processo di produzione più agile e rispettoso dell'ambiente.

La produzione additiva può far risparmiare fino al 70% di materie prime, dimostrando il suo ruolo nella produzione sostenibile.

4. Piattaforme digitali di decarbonizzazione: il facilitatore della collaborazione

Inoltre, una decarbonizzazione efficace dipende dalla collaborazione, dalla fiducia e dalla trasparenza. Le piattaforme di decarbonizzazione digitale come SiGreen sono fondamentali in questo sforzo e forniscono uno spazio in cui le aziende possono condividere in modo trasparente dati e strategie per ridurre le emissioni di carbonio. Queste piattaforme non sono solo strumenti ma facilitatori dell'innovazione e della cooperazione, essenziali per raggiungere obiettivi sostenibili e a basse emissioni di carbonio.

Le piattaforme di decarbonizzazione affrontano fino al 90% dell'impronta di CO2 di un prodotto, sottolineando la loro importanza nella sostenibilità della catena di approvvigionamento.

5. Reti intelligenti: consentire la transizione energetica

Infine, consideri il ruolo fondamentale delle reti intelligenti nella nostra transizione energetica. Questi sistemi avanzati sono fondamentali in luoghi come Terceira nelle Azzorre, dove le fonti rinnovabili come il solare e l'eolico sono variabili per natura. Le reti intelligenti gestiscono questa variabilità, garantendo un approvvigionamento energetico stabile e affidabile e riducendo significativamente le emissioni di carbonio. Le reti intelligenti sono la spina dorsale di un panorama energetico futuro in cui le energie rinnovabili non sono solo supplementari, ma fondamentali per il nostro fabbisogno energetico.

Le reti intelligenti mirano alla flessibilità e alla stabilità al 100%, fondamentali per la transizione energetica.

Oltre l'impatto individuale: la convergenza delle tecnologie

Guardando al futuro, è chiaro che queste tecnologie (gemelli digitali, intelligenza artificiale industriale, produzione additiva, piattaforme di decarbonizzazione e reti intelligenti) sono parti interconnesse di un insieme più ampio. Insieme, lavorano in sinergia per ridurre le emissioni di carbonio del settore e migliorare l'efficienza operativa.

Il nostro percorso da seguire è all'insegna della collaborazione e dell'innovazione, un viaggio verso un futuro sostenibile e a emissioni zero. Ma non si tratta solo di collaborare tra persone e aziende; si tratta anche di assicurarsi che queste tecnologie possano funzionare insieme senza problemi. Immagina, ad esempio, un mondo in cui l'intelligenza artificiale e la stampa 3D uniscono le forze, portando a processi di produzione più intelligenti e sostenibili. Questo è il tipo di sinergia di cui stiamo parlando.

È qui che entrano in gioco piattaforme aziendali digitali come Siemens Xcelerator entra in gioco. Qui, aziende, sviluppatori e innovatori possono trovare le soluzioni e l'ecosistema di cui hanno bisogno per sfruttare davvero la potenza di queste tecnologie interconnesse, aprendo la strada a un futuro innovativo, collaborativo e verde.

Il nostro percorso da seguire è all'insegna della collaborazione e dell'innovazione, un viaggio verso un futuro sostenibile e a emissioni zero. Richiede la fusione del reale con il digitale, creando soluzioni per le sfide ambientali. Questo è il nostro impegno, la nostra ambizione: creare tecnologie con lo scopo di trasformare la vita quotidiana di tutti.

A Siemens Xcelerator Giant X train engine in a railway station.

Accelerare la trasformazione digitale per scalare la sostenibilità

Siemens Xcelerator è una piattaforma aziendale digitale aperta che facilita la collaborazione e l'innovazione attraverso un portafoglio curato che combina mondi reali e digitali e un potente ecosistema di partner che possono accelerare congiuntamente per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione specifici della sua azienda.

Cominci il suo viaggio