Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Dati standard aperti: sblocca tutto il potenziale dei suoi dati

Ora è ben noto che i dati sono la chiave per trasformare la produttività, l'efficienza, la sostenibilità e la flessibilità delle organizzazioni.

Aiutare IT e OT a parlare la stessa lingua

La connessione dei sistemi di Information Technology (IT) e Operational Technology (OT) in modo che i dati possano fluire liberamente consente a un'azienda di analizzare e ottimizzare l'intero ecosistema.

Ma non tutti i dati sono uguali.

I dati grezzi senza contesto possono essere di scarso valore per il training di modelli di machine learning finché non vengono etichettati con informazioni identificative aggiuntive, ad esempio.

E i dati devono anche essere comprensibili; in un mondo sempre più connesso, la sfida non è sempre generare dati ma far sì che tutto l'IT e l'OT parlino la stessa lingua.

Questa è una sfida particolare con i dati OT quando un'organizzazione è cresciuta in modo organico, con l'aggiunta di hardware e software nel tempo che non condividono un linguaggio comune.

Ciò impedisce uno scambio di dati senza interruzioni, ostacolando le opportunità di ottimizzazione delle operazioni.

Mantenere una mente aperta

È una questione chiave che si basa sul fatto che i fornitori di tecnologia utilizzino standard aperti per i loro dati per creare soluzioni più intelligenti e quindi disporre dello stack tecnologico per riunire i sistemi.

I dati standard aperti vengono creati in un formato accessibile, utilizzato e condiviso da diversi sistemi e utenti.

L'utilizzo di dati standard aperti garantisce che dispositivi e sistemi di diversi fornitori possano comunicare e scambiare dati senza interruzioni.

Questa trasparenza offre alle organizzazioni una supervisione completa delle loro operazioni in modo che possano identificare opportunità di innovazione, creare efficienze e individuare potenziali vulnerabilità di sicurezza.

Significa anche che le organizzazioni non fanno affidamento su un solo fornitore quando investono in nuovi sistemi o macchinari e possono cercare le soluzioni migliori, il che può portare a significativi risparmi sui costi.

Andrew Smyth, Head of Sustainability for Smart Infrastructure Buildings presso Siemens UK & Ireland, ha spiegato: «Se pensa a un edificio per uffici, spesso ha enormi volumi di tecnologia disparata di diversi fornitori che condivideranno tutti dati che non possono essere compresi l'uno dall'altro.

«Ma se riusciamo a collegare le telecamere a circuito chiuso ai sensori di movimento, all'HVAC e all'illuminazione, allora abbiamo una grande opportunità di ottenere enormi risparmi di efficienza energetica utilizzando l'energia solo dove è necessaria in un edificio».

Se pensa a un edificio per uffici, spesso ha enormi volumi di tecnologia disparata di diversi fornitori che condivideranno tutti dati che non possono essere compresi l'uno dall'altro. Ma se riusciamo a collegare le telecamere a circuito chiuso ai sensori di movimento, all'HVAC e all'illuminazione, allora abbiamo una grande opportunità di ottenere enormi risparmi di efficienza energetica utilizzando l'energia solo dove è necessaria in un edificio.
A. Smyth, Head of Sustainability for SI Buildings

Integrato e attuabile

Microsoft e Siemens stanno affrontando questa sfida rendendo interoperabili le loro piattaforme di smart building, Azure IoT Operations di Microsoft e Building X di Siemens.

«Questa collaborazione è un significativo passo avanti nel rendere i dati IoT più utilizzabili», ha detto Erich Barnstedt, direttore senior e architetto, Corporate Standards Group, Microsoft.

La collaborazione aiuterà i responsabili degli edifici a ridurre fino all'80% gli sforzi necessari per connettere e integrare tutti i vari dispositivi in un edificio.

Andrew Smyth ha continuato, «Stiamo usando standard aperti, il che significa che non si tratta di un sistema chiuso. Può funzionare con molti fornitori e dispositivi diversi.

«La collaborazione in definitiva consente ai gestori degli edifici di monitorare e migliorare l'efficienza energetica, la qualità dell'aria e l'utilizzo dello spazio molto più facilmente e di ottenere aggiornamenti in tempo reale sulle prestazioni del tutto.

«Questo li aiuta a individuare modi per risparmiare denaro e ridurre le emissioni di carbonio».

Un'immagine sfocata del viso di una persona con sfondo blu.

Semplicemente, l'uso di standard aperti fa funzionare i dati in un modo impossibile se sono intrappolati in sistemi isolati, sfruttando al massimo la sua risorsa più preziosa.

Quindi, è logico che i dati standard aperti siano la prima scelta per tutti i fornitori di tecnologie operative.

Questa è una filosofia chiave alla base di Siemens Xcelerator, la piattaforma digitale aziendale aperta che riunisce un portafoglio di soluzioni hardware e software in un ecosistema che sfrutta gli standard aperti per facilitare una trasformazione digitale più semplice, veloce e scalabile.

Significa che aziende, collaboratori e clienti possono lavorare insieme senza restrizioni.

E sta ampliando le possibilità di ciò che gli edifici intelligenti possono fare in tutto il mondo.

Come l'Ankara City Hospital in Turchia, che utilizza un'unica piattaforma di gestione per monitorare e controllare 22 sottosistemi dalla fornitura di energia alla protezione antincendio, HVAC, illuminazione, controllo degli accessi e CCTV, consentendo alle infrastrutture critiche di funzionare senza intoppi.

È una visione del futuro che ora è aperta a organizzazioni di tutte le dimensioni.

Quindi, ora è il momento di sbloccare il pieno potenziale dei suoi dati con dati standard aperti.

Ankara-city-hospital-bilkent-01 original - 143238b1-a52e-4146-ada5-28c026758a4e

Come descritto in Trasformando, una raccolta regolare di notizie e approfondimenti su come la tecnologia sta plasmando il mondo in cui viviamo, consegnate nella sua casella di posta.

Transforming offre una visione di ciò che sta muovendo la bilancia della trasformazione industriale, della decarbonizzazione e della digitalizzazione.

Conosca le opinioni dei leader del settore, scopra come i pionieri stanno abbracciando le nuove tecnologie e scopra nuovi approcci per affrontare le sue maggiori sfide.