FEBBRAIO 2023
Di Brent Knight
Negli ultimi anni, la domanda e l'uso di energia rinnovabile sono aumentati rapidamente. Il vento è una delle fonti di energia rinnovabile in più rapida crescita al mondo ed è fondamentale per la transizione verso emissioni di carbonio nette pari a zero.
Il supporto politico e il capitale sono due dei principali motori di questa transizione e, di conseguenza, due delle sfide che ancora si frappongono, in particolare nella regione delle Americhe, dove c'è un'enorme opportunità per l'industria eolica.
L'Inflation Reduction Act dell'Amministrazione Biden rappresenta una svolta monumentale per la transizione verso l'energia pulita. In un recente white paper, Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) ha incoraggiato i responsabili politici degli Stati Uniti a dare ulteriore priorità alle politiche necessarie per rafforzare la sostenibilità a lungo termine dell'industria eolica statunitense in particolare.
Insieme al supporto dei responsabili politici, sono necessari ulteriori investimenti in progetti eolici in tutto il continente americano — sia onshore che offshore — per consentire una transizione energetica globale sostenibile.
È importante per i progettisti costruire solide relazioni con i finanziatori orientati alla sostenibilità che comprendono le loro sfide e possono aiutarli non solo a sviluppare, ma anche a mantenere queste fonti di energia rinnovabile con livelli minimi di impatto ambientale e interruzioni per le comunità circostanti.
Presso Siemens Financial Services (SFS), la nostra combinazione distintiva di competenze settoriali, soluzioni di finanziamento innovative e investimenti azionari, insieme all'esperienza nello sviluppo di progetti internazionali, è utile per affrontare le sfide nella costruzione di parchi eolici per aumentare la generazione di energia eolica nelle Americhe.
Come uno dei primi attori nel finanziamento dell'energia eolica, comprendiamo il ruolo fondamentale che le soluzioni di finanziamento personalizzate svolgono nell'assicurare il successo di un progetto eolico prima dell'inizio della costruzione e durante l'operatività.
Dal 2008, SFS ha supportato la vendita delle turbine eoliche Siemens negli Stati Uniti e ha costruito relazioni con i principali sviluppatori di progetti eolici.
Da oltre un decennio, collaboriamo con Pattern Energy — uno dei più grandi sviluppatori privati di progetti di energia eolica al mondo — per promuovere l'uso dell'energia eolica rinnovabile in Nord America.
Il nostro finanziamento ha supportato 29 dei progetti dell'azienda e il numero è in crescita, con la stragrande maggioranza di essi che include turbine eoliche SGRE.
Insieme, abbiamo costruito il primo progetto eolico mai realizzato a Porto Rico, portando energia rinnovabile e posti di lavoro in America Latina. Recentemente, abbiamo aiutato Pattern Energy a finanziare il suo progetto SunZia Wind and Transmission da 3,5 GW, il più grande progetto di infrastrutture per l'energia pulita nella storia degli Stati Uniti.
Nel nord del Canada, abbiamo collaborato con BluEarth Renewables — un produttore di energia indipendente leader che sviluppa, costruisce, possiede e gestisce impianti eolici, idroelettrici e solari — per aiutare a finanziare Hand Hills, un parco eolico onshore da 145 megawatt (MW), che presenta 29 turbine eoliche SGRE.
Questo progetto ha arricchito la nostra relazione esistente con l'azienda e sottolinea l'importanza di costruire partnership con i finanziatori che investiranno nella vostra strategia a lungo termine.
Insieme ai benefici dei posti di lavoro locali e delle entrate fiscali, il progetto è stato costruitosu terreni coltivati per ridurre al minimo l'impatto ambientale. Questo significa che il terreno dove sono state costruite le turbine può ancora essere utilizzato per altri scopi, come coltivare raccolti o allevare bestiame.
Sempre in Canada, eravamo tra i finanziatori che hanno finanziato il parco eolico di Sharp Hills di EDP Renewables Canada Ltd. da 297 MW, che dovrebbe produrre energia sufficiente per rifornire una media di 160.000 abitazioni.
Nel 2019, abbiamo effettuato il nostro primo investimento azionario nei Caraibi con una partecipazione del 33% in Akuo Energy Dominicana (AED), sviluppatore del parco eolico onshore da 50 MW Pecasa nella Repubblica Dominicana (RD).
Insieme all'investimento, il progetto include 25 turbine eoliche SGRE 2.0 e ha sfruttato le soluzioni di ingegneria, fornitura, consegna, installazione e servizio di Siemens. Pecasa è un importante fornitore di energia per la società di distribuzione di proprietà statale e supera continuamente le sue prestazioni medie attese.
I fornitori di capitale detengono potere, ed è importante utilizzare questo potere per il bene quando si sceglie dove investire. Oltre a essere fondamentale per guidare la transizione energetica e l'affidabilità del Paese, il progetto Pecasa include un impegno a sostenere le comunità vicine con opportunità di lavoro locale, oltre a miglioramenti delle infrastrutture che influenzano l'accesso all'acqua potabile pulita e altri contributi locali.
Mentre il mercato dell'energia eolica onshore è ben consolidato in tutta la regione delle Americhe, l'energia eolica offshore ha un potenziale enorme per una maggiore diffusione. Progetti di energia eolica offshore di successo in altre regioni possono essere replicati nelle Americhe, e i finanziatori esperti possono utilizzare le migliori pratiche per finanziare l'espansione del mercato.
Al largo della costa dello Yorkshire in Inghilterra, abbiamo assistito nello sviluppo dell'impianto eolico offshore Hornsea 2 da parte di Ørsted, un leader globale nell'energia eolica offshore.
Hornsea 2 è il parco eolico operativo più grande del mondo. Attraverso Siemens Bank, abbiamo fornito finanziamenti per supportare l'acquisizione di una partecipazione del 50% nel progetto. Questo progetto produce più di 1,3 gigawatt di energia, alimentando più di 1,4 milioni di case nel Regno Unito.
Insieme al finanziamento di progetti eolici tramite debito o capitale, SFS supporta anche iniziative di infrastrutture sostenibili con finanziamenti per tecnologia e apparecchiature.
Abbiamo collaborato con Buckner HeavyLift Cranes — un leader nel settore dell'energia eolica — per espandere la sua flotta di gru cingolate Liebherr utilizzate in progetti di costruzione sostenibile.
In questo modo, SFS può offrire una vasta gamma di soluzioni di capitale per i clienti nel settore eolico, da finanza debitoria e investimenti azionari al finanziamento di apparecchiature e tecnologie.
Il messaggio è chiaro: è necessario un supporto politico ampliato e soluzioni di finanziamento per espandere l'industria eolica globale in modo sostenibile.
Le opportunità per un aumento dello sviluppo dell'energia eolica - sia onshore che offshore - sono abbondanti nelle Americhe, una regione composta da alcuni dei più grandi mercati dell'energia eolica al mondo.
SFS riconosce l'importanza di investire nell'energia eolica e non vediamo l'ora di continuare i nostri sforzi nel finanziare strategie sostenibili per la sua proliferazione.
Come sempre, incoraggiamo altri prestatori a intraprendere il viaggio con noi. Quando si tratta di investire nell'energia eolica rinnovabile, siamo grandi sostenitori.