Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Investire in tecnologia in un momento di trasformazione

Trovare il giusto equilibrio tra ecologia ed economia

GENNAIO 2025

Un ambiente economico e politico dinamico è diventato la nuova normalità per la maggior parte dei settori. Le aziende manifatturiere e i costruttori di macchine devono far fronte a richieste in continua evoluzione, situazioni di fornitura imprevedibili e immense pressioni sui costi, pur mantenendo gli standard di qualità e soddisfacendo i crescenti requisiti normativi.

Non è solo una sensazione, i numeri raccontano la storia: Secondo Deloitte, il ritmo di crescita anno su anno negli Stati Uniti, ad esempio, è rallentato dal 41,3% nel settembre 2023 al 20,5% nel settembre 2024. Guardando al 2025, i produttori devono affrontare un clima aziendale sempre più difficile a causa dell'aumento dei costi e della persistente volatilità del mercato.

A parte le condizioni di mercato, c'è una crescente pressione per diventare più sostenibili: decarbonizzare, migliorare l'efficienza energetica e aumentare la circolarità. E il settore industriale non è esattamente all'avanguardia in questo settore: In 2022, rappresentava un quarto delle emissioni globali di CO2 legate all'energia. Per allinearsi allo scenario NZE, è essenziale che le emissioni dirette totali dell'industria siano ridotte di quasi il 25% entro il 2030.

Nonostante queste sfide, le aziende rimangono desiderose di investire in tecnologie moderne, dall'automazione e digitalizzazione all'infrastruttura, per migliorare l'efficienza e la competitività futura. Here tre modi comprovati per bilanciare questi investimenti con prudenza finanziaria:

A person is standing in front of a white wall, wearing a black shirt and a black hat.

Elevare, non eliminare

Un'opzione promettente in tempi di trasformazione è modernizzare le attrezzature invece di acquistare nuovi macchinari. Investire in nuove macchine e attrezzature può comportare costi elevati e tempi di inattività costosi. Il retrofit, d'altra parte, è un modo efficiente e sostenibile per integrare le tecnologie più recenti nelle apparecchiature esistenti. Finanziamento del retrofit le opzioni sono perfettamente adattate alle esigenze dei costruttori di macchine e facilitano la modernizzazione. In un esempio di questo approccio, Siemens Financial Services (SFS) ha sostenuto FCN-Basaltwerke, che aveva urgente bisogno di aggiornare una linea di produzione di palizzate. Un'offerta di retrofit su misura e un periodo di finanziamento di 72 mesi hanno permesso a FCN-Basaltwerke di prolungare la durata della macchina di 30 anni. FCN ha beneficiato di una maggiore produttività e di significativi risparmi di tempo e costi rispetto all'acquisto di una nuova macchina. In questo modo, il retrofit consente di risparmiare il flusso di cassa e sostiene l'economia circolare.

Investa oggi, saldi più tardi

I produttori di macchine hanno bisogno di tecnologie e attrezzature per produrre le proprie macchine. L'acquisizione di questi comporta costi elevati e il ritorno sull'investimento è ritardato a causa delle lunghe tempistiche del progetto. Per evitare strozzature di liquidità, facilitare il flusso di cassa e colmare le lacune nei pagamenti, è possibile utilizzare gli Extended Payment Terms (EPT) di Siemens senza influire sulle linee di credito esistenti. Ciò consente alle aziende di mantenere la flessibilità finanziaria anche in tempi di trasformazione, proprio come questo opzione «compra ora, paga dopo», ad esempio, consente di estendere i termini di pagamento fino a 180 giorni.

Il produttore svedese di macchine TechTribe ha affrontato la sfida di costruire e fornire macchine per un cliente. Il contratto chiavi in mano richiedeva un ampio inventario di componenti, che vincolava le risorse. Grazie all'EPT di Siemens, TechTribe è stata in grado di acquistare i componenti da Siemens, garantire tempi di consegna brevi e gestire efficacemente il flusso di cassa. Anche PulPac, cliente di TechTribe, un produttore di prodotti a base di fibre che sostituiscono la plastica, sta ottenendo grandi vantaggi: le macchine di TechTribe non sono solo più convenienti, sono anche più sostenibili, risparmiano quasi il 100% di acqua, consumano molta meno energia e riduzione delle emissioni di CO2 fino all'80% rispetto a prodotti simili.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.
A building with a tower and a clock on the side of the tower.

Pensa oltre: gli edifici ripagano

Investire in tempi di trasformazione significa vedere il quadro completo: le aziende industriali possono andare oltre i tradizionali investimenti di produzione per sbloccare un nuovo potenziale: la loro infrastruttura. Sapeva che gli immobili rappresentano in genere il secondo fattore di costo del conto economico, con i costi operativi che rappresentano l'80% delle spese di costruzione? L'energia da sola rappresenta il 40% di questi costi.
Anche qui, la modernizzazione può essere un punto di svolta. Insieme a Siemens Smart Infrastructure (SI), SFS ha sviluppato la decarbonizzazione come servizio. Questa soluzione innovativa consente la modernizzazione degli edifici senza investimenti iniziali di capitale. Il modello è semplice: i costi mensili sono coperti da risparmi energetici garantiti, che non superano mai i costi operativi precedenti. Ciò consente aggiornamenti strategici dell'infrastruttura preservando al contempo il capitale per le iniziative aziendali principali.

L'azienda del settore con sede in Germania Stoba dimostra il successo di questo approccio: attraverso l'implementazione di nuove tecnologie di Siemens SI, tra cui nuovi sistemi di controllo del calore e dell'elettricità e lo stoccaggio a batterie, ha ottenuto un risparmio energetico annuo di un milione di euro e ha dimezzato il consumo di gas naturale, il tutto proteggendo il budget di investimento (ottenere ulteriori approfondimenti).

Anche in tempi di mercati dinamici, le aziende industriali non devono scegliere tra stabilità finanziaria e sostenibilità. Collaborando con un esperto di finanziamenti che unisce competenze finanziarie e tecnologiche, le aziende possono ottenere finanziamenti per tecnologie all'avanguardia promuovendo al contempo l'innovazione e mantenendo la responsabilità ambientale. Questa sinergia consente alle aziende del settore di raggiungere i propri obiettivi di crescita in modo sostenibile e resiliente.

Intervista con Madlen Junker e Thomas Geiselbrecht alla Fiera di Hannover 2025

Ottieni le opinioni degli esperti dai nostri Financing Solution Partner per Siemens Digital Industries e Siemens Smart Infrastructure Madlen Junker e Thomas Geiselbrecht mentre parlano di come colmare il divario tra sostenibilità e dinamiche di mercato consentendo una crescita autofinanziata alla Hannover Messe 2025.