Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Investire nella tecnologia alimentare

Con una popolazione in crescita, gli scienziati stanno trovando modi nuovi e innovativi per nutrire il mondo.

MAGGIO 2024

L'industria alimentare è sotto pressione per produrre più cibo in modo sostenibile ed ecologico a causa della rapida crescita della popolazione mondiale, che è dovrebbe raggiungere 9,7 miliardi entro il 2050. Il cambiamento climatico intensifica anche l'urgenza di adottare strategie proattive per la sicurezza alimentare e idrica. Poiché le perturbazioni legate al clima minacciano le pratiche agricole convenzionali, l'innovazione diventa essenziale per navigare in questo panorama in evoluzione e la tecnologia ha il potenziale per trasformare l'industria alimentare.

In Siemens Financial Services (SFS), ci impegniamo a sostenere lo sviluppo di tecnologie alimentari innovative e a migliorare le infrastrutture agricole finanziando progetti e aziende che si concentrano sull'offerta di pratiche più sostenibili.

Il finanziamento dell'innovazione nell'industria alimentare può aiutare il settore a trasformare il modo in cui coltiviamo, consegniamo e mangiamo, rendendo le opzioni salutari più raggiungibili e pratiche dal punto di vista ambientale.
Anthony Casciano, CEO, SFS Americas
A man is purchasing food items in a supermarket.

L'innovazione necessaria da zero

SFS riconosce l'urgente necessità che dobbiamo affrontare di nutrire la popolazione mondiale in modo sostenibile finanziando società che possono contribuire a garantire un approvvigionamento alimentare stabile mitigando al contempo l'impatto dei cambiamenti climatici.

Ad esempio, SFS ha partecipato al finanziamento — incluso un prestito legato alla sostenibilità (SLL) — per Covanta, un Waste-to-Energy azienda che serve clienti agricoli, tra gli altri. L'SLL incorpora indicatori chiave di prestazione (KPI) che incentivano una crescita del 2,5% dei rifiuti sostenibili trattati e un aumento del 25% del riciclaggio e del riutilizzo dei rifiuti tra il 2020 e il 2025. Rispettando i KPI specifici del prestito, Covanta può deviare più rifiuti dalle discariche, ridurre significativamente le emissioni e sostenere lo sviluppo di un'economia circolare. La produzione di energia dai rifiuti è molto più sostenibile dei rifiuti messi in discarica, riducendo i volumi delle discariche del 90%.

Covanta apprezza il forte supporto strategico di Siemens Financial Services. In qualità di leader mondiale nelle soluzioni energetiche e per i rifiuti, la sostenibilità è intrecciata in ogni aspetto della nostra attività. È ciò che ci spinge a innovare, crescere e sfidare noi stessi, ed è per questo che questi obiettivi incentivati sono così importanti.
Brad Helgeson, Direttore finanziario, Covanta

Con i seminativi che si stanno esaurendo rapidamente a causa dell'erosione e dell'inquinamento, sono necessari modi alternativi per produrre alimenti sani senza bisogno di acri di terriccio di qualità. L'agricoltura verticale può contribuire a questa soluzione coltivando verso l'alto anziché verso l'esterno. Basati sull'investimento iniziale di SFS, Siemens e 80 Acres hanno collaborato applicare la tecnologia nel settore agricolo, promuovendo pratiche agricole sostenibili, sane, tracciabili e più produttive.

Inoltre SFS ha recentemente collaborato con Urban Crop Solutions, che fornisce soluzioni di crescita end-to-end nel mercato globale in rapida espansione dell'agricoltura verticale indoor, lanciando un programma in cui, a determinate condizioni, i suoi clienti possono beneficiare delle opzioni di finanziamento offerte da SFS.

Chat di guida con soluzioni innovative

India rappresenta un quarto della fame nel mondo e ospita più di 220 milioni di persone malnutrite, nonostante abbia raggiunto l'autosufficienza nella produzione di cereali e sia un esportatore netto di frumento, riso e altri cereali alimentari. La mancanza di moderni impianti di conservazione degli alimenti e le condizioni meteorologiche estreme causate dai cambiamenti climatici stanno aggravando i problemi della fame nel Paese. Il recente investimento di SFS in Leap India Food & Logistics Limited sta aiutando a risolvere questi problemi di sicurezza e conservazione degli alimenti in India. Sviluppatore di agromagazzinaggio, Leap India mira a sviluppare una serie di progetti automatizzati di silos per lo stoccaggio degli alimenti, ciascuno con una capacità operativa di 50.000 tonnellate di stoccaggio, per prevenire gli sprechi di cereali alimentari. Ogni nuovo silo costruito sfamerà più di 830.000 persone che vivono sotto la soglia di povertà in India.

A cement manufacturing plant with a large building and machinery in the foreground.
Investire in tecnologie alimentari non è solo un bene per le imprese, ma anche per il pianeta e per le persone. In SFS, siamo orgogliosi di essere in prima linea in questo importante ed entusiasmante settore e non vediamo l'ora di collaborare con Leap India e altre società per contribuire ad alimentare il futuro.
Steffen Grosse, CEO, SFS Equity Finance

Le modifiche creative possono avere un grande impatto. SFS ha recentemente fornito finanziamenti per Restaurant Technologies (RT), fornitore leader di servizi di gestione dell'olio da cucina sfuso per l'industria alimentare. SFS ha fornito finanziamenti, che supportano le operazioni principali di RT, tra cui la raccolta dell'olio da cucina usato presso le sedi dei clienti e lo stoccaggio nei depositi per poi convertirlo e venderlo come materia prima per biocarburanti. Il prestito aiuta RT a raggiungere l'obiettivo di diventare un'azienda più sostenibile, promuovere la sostenibilità nel settore e fornire anche vantaggi alle aziende di servizi di ristorazione, come la riduzione dei costi.

Inoltre, SFS ha annunciato il suo investimento in FerTighy, un'azienda che mira a produrre fertilizzanti convenienti e a basse emissioni di carbonio per gli agricoltori europei utilizzando idrogeno verde. I fertilizzanti sono un pilastro dell'agricoltura moderna e la loro evoluzione ecologica è fondamentale per sostenere il nostro ambiente. Il nostro investimento in questo progetto sostiene la transizione verso pratiche più sostenibili nell'industria alimentare in tutta Europa. I fertilizzanti sono fondamentale nell'industria alimentaree fertilizzanti ecologici sono in fase di sviluppo per sostenere pratiche agricole sostenibili.

Da quasi 25 anni aiutiamo oltre 32.000 clienti a lavorare in modo più intelligente, sicuro e sostenibile, Restaurant Technologies è orgogliosa di collaborare con Siemens Financial Services per promuovere pratiche commerciali sostenibili nei settori della ristorazione e degli alimenti.
Jeff Kiesel, Presidente e CEO, Tecnologie per ristoranti

Sono necessarie fonti alternative

Poiché la domanda di fonti alimentari sostenibili continua a crescere, le proteine alternative stanno guadagnando popolarità come soluzione praticabile per soddisfare le esigenze di una popolazione in crescita. La produzione di proteine alternative, tra cui carne a base vegetale e carne cellulare, richiede molta meno terra, acqua ed energia rispetto all'allevamento di bestiame tradizionale. Secondo un rapporto recente, il mercato delle proteine a base vegetale dovrebbe raggiungere i 162 miliardi di dollari entro il 2030, mentre il mercato della carne a base cellulare potrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari entro il 2030. Queste innovazioni richiedono meno risorse rispetto all'allevamento di bestiame tradizionale, in linea con l'imperativo di una produzione alimentare sostenibile.

Gli esempi, tra cui aziende come Del Monte Foods che si identifica come «The Original Plant-Based Food Company», sono essenziali per soddisfare le esigenze di una popolazione in crescita. SFS fornisce soluzioni di prestito aziendale a Del Monte Foods da oltre 15 anni, consentendo all'azienda di superare periodi di incertezza e trasformazione strategica per raggiungere i propri obiettivi. Con l'aiuto dei finanziamenti di SFS, Del Monte Foods è stata in grado di raggiungere obiettivi di crescita e ha persino vinto premi per l'innovazione di prodotto.

L'industria delle tecnologie alimentari dovrebbe raggiungere un valore di 700 miliardi di dollari entro il 2030, con investimenti in innovazioni come alternative alla carne a base vegetale e agricoltura verticale in primo piano.

Siemens ha l'esperienza in materia di finanziamenti e tecnologia per contribuire a raggiungere una maggiore innovazione nel settore alimentare e delle bevande. In effetti, il Centro di competenza per l'agricoltura ad ambiente controllato di Siemens emerge come un faro di eccellenza. Questo centro funge da hub per la ricerca e la collaborazione, facilitando il progresso delle pratiche agricole in ambiente controllato, inclusa l'agricoltura verticale. Sfruttando i progressi tecnologici, Siemens consente al settore di adottare metodi agricoli sostenibili, efficienti e attenti allo spazio. Finanziando progetti innovativi con investimenti mirati, finanziamento del debito e modelli di leasing intelligenti per attrezzature e tecnologie, SFS può contribuire a trasformare il settore promuovendo un futuro più sostenibile e nutriente per le generazioni a venire.

Two farmers are standing near a machinery vehicle in a field, talking to each other.

Inizia il tuo viaggio