Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Una fabbrica industriale con macchinari e operai impegnati nella produzione.

FiconTec si affida a Industrial Edge

Siemens Industrial Edge è la piattaforma ottimale per dotare le macchine esistenti dell'applicazione AI e fornire nuove macchine con lo stesso modello di intelligenza artificiale.

Macchine ad alta precisione — FiconTec si affida a Industrial Edge

La piattaforma Industrial Edge offre molte possibilità, in particolare per un produttore di macchine speciali come FiconTec. Insieme alle funzionalità di un Ecosistema aperto, può aumentare l'efficienza, la disponibilità e la resa complessive delle apparecchiature. In un'azienda in cui la precisione deve essere nell'intervallo dei nanometri, si tratta di importanti vantaggi competitivi.

FiconTec — un'azienda innovativa ad alta tecnologia

Precisione e massime prestazioni: in qualità di produttore di macchine speciali, FiconTec si trova regolarmente ad affrontare la sfida della produzione di sistemi fotonici da utilizzare in una varietà di prodotti ad alta tecnologia, come i moduli in fibra di vetro per la comunicazione di dati nelle server farm. Tra gli altri prodotti, l'azienda produce anche sistemi per il test di circuiti integrati fotonici (PIC) a livello di wafer. Ciò richiede la massima precisione, efficienza e qualità del prodotto.

Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Macchine speciali: dalla Bassa Sassonia, Germania, in tutto il mondo

FiconTec è un'innovativa società high-tech con sede ad Achim, Bassa Sassonia, Germania, che ha stabilito la sua nicchia in un mercato altamente specializzato. Dal 2001, l'azienda ha registrato una crescita continua e sviluppi innovativi. È un leader di mercato riconosciuto nell'assemblaggio e nel collaudo automatizzati di componenti optoelettronici e dispositivi fotonici (ibridi).
L'esperienza tecnologica di FiconTec, la sua base clienti globale e, soprattutto, il suo impegno a comprendere le esigenze dei clienti e a trovare soluzioni ottimali, modellano il profilo dell'azienda come partner commerciale e di sviluppo qualificato. L'obiettivo dell'azienda della Bassa Sassonia è massimizzare la qualità e le prestazioni di prodotti, sistemi e supporto.

L'obiettivo: una migliore efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE)

Per affrontare le sfide esistenti e offrire ai propri clienti prodotti di alta precisione, FiconTec si è posta i seguenti obiettivi:

  1. Aumentare l'OEE (Overall Equipment Efficiency) in modo che i sistemi funzionino in modo più efficiente, affidabile e a una velocità più elevata.
  2. Aumentare la disponibilità e ridurre la probabilità di fallimento.
  3. Aumentare la resa per produrre più componenti utilizzabili all'ora.

Per raggiungere questi obiettivi, FiconTec si affida all'elaborazione dei dati supportata dall'intelligenza artificiale. È qui che Industrial Edge gioca un ruolo chiave.

OEE più elevato

Tempi di inattività ridotti

Rendimento aumentato

Miglioramento della qualità del prodotto finale

In uno dei nostri casi d'uso, siamo stati effettivamente in grado di migliorare la qualità e aumentare la produttività di circa il 18 percento utilizzando l'intelligenza artificiale e l'Industrial Edge.
Colin Dankwart, Apprendimento automatico di Domain Leader, FiconTec Service GmbH
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Migliorare il posizionamento utilizzando algoritmi di apprendimento automatico

Per raggiungere un elevato grado di precisione e gli obiettivi associati, FiconTec utilizza algoritmi di apprendimento automatico. Questi algoritmi devono essere ottimizzati per raggiungere una posizione di partenza ottimale per l'allineamento di piccoli componenti all'interno di un modulo cliente. I requisiti dei clienti di Ficontec per la precisione di posizionamento sono estremamente elevati, nell'intervallo di 100 nanometri o meno in alcune applicazioni. Industrial Edge e l'intelligenza artificiale o l'apprendimento automatico aiutano a raggiungere questa precisione nanometrica cruciale.

Industrial Edge di Siemens: la soluzione completa per l'edge computing nell'industria

Per raggiungere i suoi obiettivi, FiconTec ha sviluppato un proprio sistema per l'implementazione del controllo sequenziale. L'azienda collabora già da tempo con Siemens nel campo dell'automazione. Le due società si conoscono e si fidano della loro partnership. Il sistema di controllo di FiconTec funziona con IPC SIMATIC Siemens. Con Industrial Edge e come partner, Siemens fornisce a FiconTec una piattaforma che soddisfa esattamente tutti i suoi requisiti.

Scopra come l'IT sta facendo progredire la produzione con Industrial Edge.

A logo for a platform that is independent and open, with a person's silhouette in the center.

Una piattaforma indipendente, aperta e scalabile

Un criterio eccezionale alla base della scelta di Industrial Edge da parte di Siemens da parte di FiconTec è stata l'apertura del sistema. L'azienda fa affidamento sull'indipendenza e desidera accedere ai dati in base alle proprie esigenze.

FiconTec si è occupato dell'installazione delle funzionalità di gestione a livello locale e della connessione ai sistemi sul campo tramite soluzioni remote. La sicurezza dei dati gioca un ruolo enorme, quindi l'indipendenza dal cloud e per i prodotti altamente sensibili dei clienti finali di FiconTec sono importanti.

FiconTec può utilizzare i componenti open source della piattaforma per implementare i propri casi d'uso. Sulla base del Docker IT Standard, FiconTec può scalare la propria applicazione sulla piattaforma industriale per scalare le macchine dei propri clienti in tutto il mondo.

Una piattaforma che cambia in base ai requisiti

Un altro vantaggio della piattaforma aperta è che è possibile installare dispositivi edge virtuali e aggiornare gli impianti dismessi con adattamenti hardware minimi. Gli algoritmi di machine learning con intelligenza artificiale possono essere semplicemente scaricati.

Industrial Edge fornisce anche una base per una piattaforma stabile che cambia in modo flessibile in base ai requisiti.

A platform that changes with the requirements is shown in the image.
I casi d'uso di FiconTec dimostrano quanto bene i dati delle macchine possano essere utilizzati in combinazione con l'intelligenza artificiale per aumentare significativamente la produttività.
Thorsten Wolf, Ingegnere delle vendite, Siemens
A platform compatible with all existing systems.

Una piattaforma compatibile con tutti i sistemi esistenti

Un altro fattore importante alla base della scelta di Industrial Edge di Siemens è stata la sua compatibilità con i sistemi esistenti. FiconTec utilizza macchine computer Siemens e un gran numero di altri componenti Siemens nelle macchine dell'azienda.

La compatibilità della piattaforma con tutti i sistemi esistenti offre un enorme vantaggio competitivo.

Cybersecurity per dati altamente sensibili

FiconTec opera in un segmento di mercato in cui la sicurezza dei dati è estremamente importante per i clienti finali. Il nome Siemens da solo è sinonimo di sofisticati sistemi di sicurezza.

Un altro vantaggio è che Industrial Edge non necessita necessariamente di un cloud. È anche possibile utilizzare un hub. Ciò consente di rispettare gli standard di sicurezza industriale.

Ma quando si lavora insieme, è anche vero che la trasparenza rafforza la fiducia. Le caselle di controllo forniscono a FiconTec una panoramica di tutte le potenziali vulnerabilità di sicurezza. In stretta collaborazione, le falle di sicurezza possono essere corrette e i potenziali rischi evitati.

Animation of industrial cybersecurity blocking threats to plant operations, network security and system integrity.

Inizia il tuo viaggio