Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

10 modi in cui l'Industrial AI sta cambiando il modo in cui lavorano gli ingegneri

L'Eigen Engineering Agent mostra cosa succede quando l'IA industriale smette di consigliare e inizia a fare. Ecco com'è in pratica.

1. Scrive codice di automazione e lo testa prima di Lei

Sappiamo che gli ingegneri di automazione esperti sono scarsi. L'Eigen Engineering Agent aiuta il team che già possiede a fare di più con meno errori. Genera codice Programmable Logic Controller (PLC) in Structured Control Language (SCL) e Ladder Logic (LAD), adatta la logica esistente, crea routine di test e corregge gli errori di compilazione. Inoltre, non è sufficiente fornire semplicemente il codice, l'Eigen Engineering Agent convalida il proprio lavoro attraverso un ragionamento in più fasi e l'autocorrezione. Ciò significa che gli ingegneri stanno esaminando i risultati, piuttosto che costruirli da zero.

2. Comprende il suo progetto, non solo il suo suggerimento

Ormai la maggior parte delle persone che hanno utilizzato un Large Language Model (LLM) come ChatGPT sa quanto tempo può essere necessario anche solo per ottenere il prompt giusto. Questo perché la maggior parte degli strumenti di intelligenza artificiale si basa su conoscenze generali. L'Eigen Engineering Agent no. Funziona sulla base di conoscenze specifiche direttamente presso di Lei PORTALE TIA progetto (blocchi funzionali, tipi di dati definiti dall'utente, schermate HMI e relative relazioni) e genera un output basato su quel contesto specifico. Si ritroverà a dedicare meno tempo alle richieste, alle rielaborazioni e a ridurre le discrepanze.

Eigen Engineering Agent - Keyvisual Woman

3. Colma il divario tra progettazione elettrica e codice di automazione

Gli ingegneri elettrici e di automazione hanno sempre lavorato in sequenza, utilizzando strumenti diversi e modi diversi di descrivere la stessa macchina. La traduzione tra i due - riscrivere gli elenchi dei dispositivi, correggere i nomi non corrispondenti, tenere traccia delle modifiche hardware tardive - è attualmente manuale, lenta e soggetta a errori. L'Eigen Engineering Agent ora legge i file di progettazione elettrica in formati ampiamente utilizzati, tra cui XML e AML. Rileva le incongruenze, le risolve o le contrassegna, aggiunge dispositivi al progetto TIA Portal, configura le connessioni e genera tag PLC basati sulla topologia hardware effettiva.

4. Trasforma una semplice descrizione della macchina in un progetto pronto all'uso

Un nuovo progetto di automazione inizia con lo stesso lavoro di configurazione: suddivisione della macchina in parti, denominazione dei moduli, organizzazione dei dati, definizione delle macchine a stati. Anche i team esperti ci dedicano giorni prima di scrivere una sola riga di software di controllo. L'Eigen Engineering Agent trasforma le descrizioni delle macchine in progetti conformi agli standard in pochi minuti. Gli ingegneri descrivono la macchina in un linguaggio semplice: le sue stazioni, i dispositivi e come dovrebbe comportarsi, e l'agente genera quindi un progetto completo che segue il Siemens Automation Framework, il riferimento delle best practice di Siemens per la strutturazione di progetti TIA Portal. Il progetto si apre direttamente nel TIA Portal, pronto per essere sviluppato.

5. Si occupa dello sviluppo dell'HMI, inclusa la migrazione delle versioni precedenti

Il lavoro dell'HMI può essere quello in cui i progetti sono in ritardo. Questa è una delle parti più dispendiose in termini di tempo dell'ingegneria dell'automazione e una delle più ripetitive. L'automazione consente di risparmiare tempo. L'Eigen Engineering Agent genera e integra JavaScript per il comportamento dinamico dell'HMI in WinCC Unified, supporta la transizione dei classici script VB e consente una configurazione rapida e coerente del comportamento dinamico dei tag.

6. Configura unità, hardware e reti da un foglio di calcolo

La configurazione hardware è soggetta a errori perché è ripetitiva. Con The Eigen Engineering Agent, la configurazione dell'unità, la configurazione del dispositivo e la topologia PROFINET possono essere gestite dall'agente, comprese le importazioni in blocco da fogli di calcolo. Invece di inserire manualmente gli elenchi dei dispositivi uno per uno, gli ingegneri caricano un file e lasciano che l'agente configuri tutto in modo coerente.

7. Sta già dando risultati misurabili in più di 100 aziende

Le soluzioni di intelligenza artificiale industriale possono sembrare più una prova concettuale che un impatto sul mondo reale. Ma la nostra Industrial AI di livello di produzione sta già offrendo rendimenti misurabili su scala globale. Più di 100 aziende in 19 paesi utilizzano l'Eigen Engineering Agent. In questi progetti stiamo già assistendo a un'esecuzione da due a cinque volte più veloce rispetto ai flussi di lavoro manuali, fino al 50 percento di aumento dell'efficienza nella progettazione e fino all'80 percento di miglioramento della qualità complessiva della soluzione. Legga come CASMT utilizza l'Eigen Engineering Agent.

8. Spiega cosa trova, non solo cosa costruisce

Comprendere un progetto a volte è più difficile che costruirne uno. L'Eigen Engineering Agent è progettato per spiegare il contesto, accelerando ogni ingegnere del team, non solo quelli che hanno originariamente creato il sistema: l'Eigen Engineering Agent fornisce una panoramica dei dispositivi e della logica in progetti TIA Portal sconosciuti o complessi, traduce testi PLC e HMI in pochi secondi e offre supporto passo dopo passo per la risoluzione dei problemi. Per gli ingegneri che ereditano progetti precedenti o lavorano in team, questo da solo fa risparmiare ore.

Immagine CASMT Hero

9. Le nuove funzionalità sono incluse, non come componenti aggiuntivi

L'Eigen Engineering Agent è progettato per scalare l'accesso, non per cancellarlo. Gli ingegneri ottengono strumenti migliori senza una nuova conversazione sugli acquisti ogni volta che una capacità viene spedita. Entrambe le funzionalità più recenti, integrazione ECAD e generazione di progetti conformi agli standard, sono incluse nell'abbonamento standard Eigen Engineering Agent senza costi aggiuntivi. C'è anche un servizio gratuito un mese di prova per iniziare.

10. Ecco come appare l'Industrial AI quando esce dallo schermo

La maggior parte delle conversazioni sull'intelligenza artificiale è ancora incentrata su testo e immagini. L'Eigen Engineering Agent è un'intelligenza artificiale industriale che agisce nel mondo fisico: aiuta a costruire macchine, fabbriche e infrastrutture che fanno funzionare la vita quotidiana. Come ha detto Peter Koerte, il nostro Chief Technology Officer e Chief Strategy Officer: «Rende le aziende fino al 50% più efficienti in lavori di ingegneria complessi, rendendo i risultati più affidabili. Questo è ciò che serve per costruire le macchine, le fabbriche e le infrastrutture che fanno funzionare la vita di tutti i giorni, ed è il vero valore dell'intelligenza artificiale nel mondo fisico»