Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Infrastruttura digitale resiliente per un domani sicuro

Scopri come la Dubai Electricity & Water Authority (DEWA) sta sfruttando la tecnologia Siemens per consentire connettività avanzata, sicurezza informatica e affidabilità dei suoi sistemi di infrastrutture critiche.

Rimanere al sicuro in un mondo digitale

Dubai è una città in rapida espansione: orientata al futuro, all'avanguardia e pioniera globale delle smart city. La città abbraccia l'innovazione per creare esperienze sicure, personalizzate ed efficienti, migliorando la qualità della vita e la sostenibilità a lungo termine. Al centro di tutto c'è la Dubai Electricity & Water Authority (DEWA). Ecco perché Siemens ha collaborato con DEWA per sviluppare soluzioni innovative per creare una rete digitale sicura e resiliente.

Collaborare per il progresso

Grazie alla sua partnership con Siemens, DEWA ha implementato una soluzione che offre non solo connettività e sicurezza informatica avanzate, ma anche l'affidabilità richiesta per i sistemi mission-critical.

Con questa soluzione di rete RUGGEDCOM completa, DEWA può ora gestire sottostazioni come Hassyan, una delle più grandi degli Emirati Arabi Uniti, con notevole efficienza.

Le priorità strategiche di DEWA sono in linea con la visione di Dubai: costruire una città intelligente pronta per il futuro, innovativa e sostenibile, diventando anche una delle città più felici del mondo.

Queste ambizioni audaci richiedono soluzioni audaci.

La nostra partnership offre tecnologie innovative che consentono a DEWA di continuare il suo viaggio, contribuendo a rendere Dubai la città più intelligente e felice del pianeta.

In DEWA, collaboriamo con organizzazioni globali all'avanguardia tecnologica. Collaborare con Siemens è essenziale, perché un viaggio condiviso è un viaggio di successo. Questo principio è alla base della nostra partnership e continua a portarla avanti.
Ali Al-Awazi, Consulente, Potenza di trasmissione, Autorità per l'elettricità e l'acqua di Dubai (DEWA)

Una rete sicura, resiliente e olistica

La digitalizzazione sta trasformando il settore energetico e la soluzione avanzata di sicurezza informatica di Siemens, basata su RUGGEDCOM, rappresenta una pietra miliare significativa nei nostri sforzi di collaborazione con DEWA.

Sfruttando i nostri prodotti RUGGEDCOM e le soluzioni di sicurezza informatica, abbiamo ideato una soluzione di rete digitale e olistica per le sottostazioni DEWA.

L'hardware RUGGEDCOM offre il meglio di sé quando l'ambiente ambientale è peggiore, mentre il nostro software garantisce l'accesso sicuro e la gestione della rete per i sistemi di tecnologia operativa (OT).

Ad esempio, le soluzioni RUGGEDCOM funzionano in modo affidabile in un ampio intervallo di temperature operative da -40 °C a +85 °C, il che è fondamentale per le operazioni senza interruzioni in Medio Oriente.

Le comunicazioni con infrastrutture critiche richiedono un'elevata disponibilità e non possono tollerare tempi di inattività nemmeno di pochi millisecondi. RUGGEDCOM offre soluzioni per reti con tolleranza ai guasti che massimizzano la disponibilità della rete in caso di guasto.

Inoltre lo fa senza bisogno di funzionalità tradizionali come le ventole, il che significa che il potenziale rischio di guasti meccanici viene eliminato.

RUGGEDCOM: soluzioni robuste per infrastrutture critiche

RUGGEDCOM ha stabilito lo standard per comunicazioni affidabili in reti elettriche, di trasporto, petrolifere e del gas e in altre reti industriali con ambienti difficili.

8616f46d-c58a-45bf-a0e0-c42ae8fc6c13 - Icona di notifica termica - Disponibilità originale

Ampio intervallo di temperature di esercizio

RUGGEDCOM funziona in modo affidabile in un ampio intervallo di temperature operative da —40°C a +85°C.

5f77a95a-9d75-471f-81db-735790a3e60c - Funzione elettrica a icona - 640x360

Elevata immunità e resilienza

RUGGEDCOM ha un'elevata immunità alle EMI, con zero perdite di pacchetti, oltre a una maggiore resilienza agli urti e alle vibrazioni.

1570309c-4f35-4e76-bb06-faa8e34879e7 - Icon-IAQ-Verde-1920x1080 originale

Minore rischio di fallimento

RUGGEDCOM funziona senza ventole, contribuendo a eliminare il rischio di guasti meccanici.

Esplora le nostre risorse RUGGEDCOM

Inizia il tuo viaggio