Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Sostenibile? Ma secondo i piani

Sustairs consente alle aziende di misurare, pianificare e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità in modo semplice ed efficiente. Ad esempio, l'azienda aiuta gli utenti della piattaforma Siemens Xcelerator a ridurre le proprie emissioni di CO2.

bf6beaa2-1bf2-49bd-8f6d-b2c9876851d9 - Sustaira-logo original

SUSTAIRA su Siemens Xcelerator Marketplace

Scopri di più sulla gamma Siemens Xcelerator di SUSTAIRA.

Doveva essere accattivante e nuovo, ma in qualche modo anche suonare familiare. Uno dei compiti più difficili che gli imprenditori devono affrontare quando fondano un'azienda è trovare il nome giusto per l'impresa. Quando Vincent de la Mar cercava un nome per la sua start-up nel 2021, continuavano a venirgli in mente analogie di ogni genere. Era certo di una cosa: Sustainability doveva far parte del pacchetto. Dopo aver provato ogni tipo di idea, ha trovato la combinazione perfetta: Sustairs. «Sembra una dea della sostenibilità». Questo si adatta: Sustairs, una società globale con sedi a Boston, Montreal, Rotterdam e Singapore, aiuta le aziende a diventare più sostenibili aggregando, calcolando e registrando indicatori come le emissioni di CO2 e gli aspetti sociali e normativi e assistendole nella pianificazione di un futuro più sostenibile.

E questo richiede una dea? Ci può scommettere, dice Vincent de la Mar. Dopotutto, la sostenibilità sta diventando uno degli obiettivi aziendali, se non l'ultimo, a causa delle leggi sempre più severe e della pressione pubblica. L'attenzione si sta spostando dal conteggio dei chilogrammi di emissioni o dei contenitori per rifiuti al miglioramento dei KPI ambientali e alla sostenibilità e alla governance sociali. Tali questioni sono coperte da leggi come la legge tedesca sulla due diligence aziendale nelle catene di fornitura. Questa legge ritiene le aziende responsabili delle violazioni dei diritti umani o delle condizioni di lavoro sfruttate presso i fornitori di altri Paesi. Contare e documentare non sono più sufficienti. La sostenibilità deve essere pianificata e profondamente integrata negli obiettivi di un'azienda.

Tipo un menu di sushi

Le aziende sono costituite in modo molto diverso per questo. Può trovare di tutto, dal nulla ai fogli di calcolo Excel compilati manualmente e ai sistemi di reporting automatici professionali. In questo processo, il livello di esperienza di un'azienda in termini di sostenibilità è spesso correlato alle sue dimensioni. Di conseguenza, Sustairs non offre un solo prodotto che soddisfi tutte le esigenze. Vincent de la Mar paragona la sua offerta a un ristorante di sushi, dove piccoli piatti passano davanti agli ospiti su un nastro trasportatore e prendono tutto ciò che attira la loro attenzione. I clienti possono creare il proprio menu individuale su Sustaira scegliendo tra più di 20 «piatti» diversi, in questo caso app modulari low-code.

Nessun codice? Nessun problema

Le app di Sustairs sono basate su Mendix. L'azienda è stata fondata nei Paesi Bassi nel 2005 ed è ora il principale fornitore di tecnologia low-code per l'industria. Vincent de la Mar ha fatto parte del team iniziale di Mendix nel 2006 e ha istituito la presenza di Mendix negli Stati Uniti per oltre 11 anni.

Il low code consente anche alle persone con poche conoscenze di programmazione di combinare e adattare moduli di programma già pronti con un clic del mouse. Possono quindi automatizzare semplici processi aziendali o creare applicazioni complesse più rapidamente insieme al reparto IT.

Siemens ha acquisito Mendix nel 2018. La piattaforma low-code è un componente elementare del portafoglio Siemens Xcelerator e soddisfa la crescente domanda di digitalizzazione rapida per l'IoT e l'Industria 4.0. Un totale di 300.000 sviluppatori in tutto il mondo stanno creando app per 50 milioni di utenti.

d7f39f78-41cc-491e-bd75-e4fa453bc9ab - sustaira-apps-offering-screenshot

Come un menu di sushi: i clienti possono creare il proprio menu individuale al Sustaira scegliendo tra più di 20 «piatti» diversi, in questo caso app modulari low-code.

La maggior parte dei nuovi clienti inizia con il pianificatore della sostenibilità, che consente loro di simulare in modo giocoso le misure e il loro impatto sulle emissioni di CO2. Nella fase successiva, i clienti spesso scelgono l'app KPI che utilizzano per tracciare le iniziative, come l'impatto di un ticket di lavoro per il trasporto pubblico o di un nuovo sistema di riscaldamento. Il passo successivo è l'aggregazione del carbonio, la raccolta e la comunicazione dei dati sulle emissioni di Scope 1, 2 e 3 in base al Greenhouse Gas Protocol, che è collegato al sistema software ERP tramite interfacce. L'app somma automaticamente le emissioni di CO2 associate per tutte le materie prime e le merci che attraversano l'azienda. Una volta che un'azienda ha creato il proprio menu, le app vengono visualizzate su un'interfaccia web, il Launchpad. È qui che l'azienda pianifica, traccia e valuta i suoi indicatori e obiettivi di sostenibilità. Da lì, è possibile aggiungere o creare insieme nuove app, come Divulgazioni, Analisi degli scenari, aggregazione dei dati dei fornitori e coinvolgimento dei dipendenti con Sustainability.

Oltre ai criteri ambientali, i nostri moduli tengono conto anche di criteri sociali come la diversità, l'equità, l'inclusione e gli aspetti di governance.
Vincent de la Mar, Fondatore e CEO, SUSTAIRS

Ma non esistono già parecchie di queste piattaforme? De la Mar sente sempre questa obiezione. La sua risposta: «Unicamente, la piattaforma Sustairs si basa su elementi costitutivi agili e low-code, che consentono la co-creazione con clienti come la California State University e partner come Siemens e Capgemini. Il più delle volte, collaboriamo con il software esistente e diventiamo il livello flessibile dell'app Sustainability per gli utenti finali». Una cosa è importante per lui: «Oltre ai criteri ambientali, i nostri moduli tengono conto anche di criteri sociali come la diversità, l'equità, l'inclusione e gli aspetti di governance, vale a dire il rispetto delle condizioni quadro legali e della responsabilità aziendale, il che è unico».

Grande + agile = Siemens Xcelerator

Circa 300 account, inclusa Siemens, utilizzano già i servizi di Sustairs. C'è uno stretto rapporto con Siemens. Sustairs è partner di Siemens Xcelerator, la piattaforma di digitalizzazione di Siemens. I clienti possono combinare la pianificazione della sostenibilità con altri servizi di digitalizzazione Xcelerator sulla piattaforma. Un esempio è Castore, una start-up israeliana il cui software può calcolare in pochi secondi se un componente può essere prodotto economicamente utilizzando la stampa 3D. Il fondatore di Sustairs de la Mar è anche membro del comitato consultivo di Siemens Xcelerator, dove è coinvolto nello sviluppo strategico della piattaforma. «Siemens è enorme e completa, ma non così flessibile come noi come start-up a causa delle sue dimensioni», afferma de la Mar. Questo è esattamente il genio del Siemens Xcelerator: «La piattaforma è potente e riunisce molti partner. Simile a Sustairs, molti membri del Siemens Xcelerator Ecosystem sono più piccoli e quindi agili e mettono rapidamente in pratica cose nuove».

Mentre le aziende si concentravano su un solo indicatore di performance, vale a dire il profitto, la contabilità della CO2 ha aggiunto un'altra dimensione. Ma non finirà qui. Sustairs vuole offrire gradualmente una visione olistica della sostenibilità con il suo menu. Ciò si riferisce inizialmente ad altri parametri ambientali rilevanti come il consumo di acqua o i rifiuti, con il chiaro obiettivo di raggiungere l'economia più circolare possibile, in cui tutti i materiali riciclabili vengano riutilizzati per nuovi prodotti. Anche la biodiversità, vale a dire la conservazione delle specie animali e vegetali, potrebbe essere una cifra chiave. Per quanto riguarda i dipendenti, la diversità e l'inclusione sono ulteriori aspetti della sostenibilità.

Vincent de la Mar afferma: «Alla fine, un imprenditore deve rispondere a due domande: cosa rappresenta la mia azienda e che differenza voglio fare per la società con le mie azioni? Sustairs aiuta a fornire risposte e trasparenza».

Presentazione di Siemens Xcelerator

Un logo Siemens Xcelerator X visualizzato su uno sfondo bianco.

Una piattaforma aziendale digitale aperta che facilita la collaborazione e l'innovazione attraverso un portafoglio curato che combina mondi reali e digitali e un potente ecosistema di partner che possono accelerare congiuntamente per raggiungere i suoi obiettivi aziendali specifici.