Skip to main content
Digitalizzazione e HMI per la lamiera

Innovare la formatura della lamiera con l'automazione

Adottare un framework digitale integrato per potenziare le prestazioni delle macchine, semplificare la gestione di linee complesse e garantire scalabilità futura.

Eccellenza tecnologica nella lavorazione della lamiera

SCAMM puntava a modernizzare i propri impianti adottando standard di automazione avanzati. La sfida era gestire linee di produzione estese e complesse migliorando l'usabilità e riducendo i tempi di lavorazione. Insieme a Siemens, l'azienda ha implementato una soluzione basata su WinCC Unified come nuovo standard HMI e ottimizzando il Motion Control per risultati d'avanguardia.

Soluzioni digitali per la formatura della lamiera

Challenges icon showing maze icon flanked by a question symbol and an expansion arrow.

Centralizzare la gestione delle linee complesse

Grazie a WinCC Unified e alla tecnologia Collaboration, l'interfaccia operatore è gestita da un PC centrale, semplificando la supervisione e migliorando l'usabilità dell'intero impianto.

Icona delle sfide dell'infrastruttura flessibile che mostra frecce incrociate tra simboli di pezzi di puzzle e fabbrica.

Incrementare le performance e ridurre i tempi ciclo

L'integrazione di PLC, Motion Control avanzato e funzioni di sicurezza in un singolo ambiente permette di gestire operazioni complesse con un unico sistema, minimizzando i tempi di lavorazione.

Icona delle sfide del time to market che mostra un cronometro, frecce in avanti e un globo disposti in una sequenza orizzontale.

Ridurre i tempi di progettazione e messa in servizio

L'uso di un unico ambiente di sviluppo e di una piattaforma HMI standardizzata semplifica gli upgrade futuri, assicurando scalabilità ed efficienza costante.

SCAMM in azione: flessibilità e controllo

Ottenere una visione completa e adattiva

L'adozione di WinCC Unified come nuovo standard HMI ha permesso a SCAMM di creare un'interfaccia moderna e user-friendly. Il sistema è completamente adattivo: l'HMI si configura dinamicamente in base ai dati del PLC, mentre gli allarmi sono definiti direttamente tramite ProDiag. Questa architettura garantisce che l'operatore abbia sempre le informazioni critiche a portata di mano, semplificando la supervisione di processi complessi e riducendo il rischio di errori operativi.

SIMATIC HMI and WinCC Unified System Keyvisual
0a38bb62-111a-4ecc-9e22-7820a6154e4b

Massimizzare le performance con sistemi integrati

La soluzione integrata Siemens consente a SCAMM di gestire macchinari sofisticati con un unico sistema centralizzato. Combinando l'affidabilità di SIMATIC S7-1500 con la versatilità di un PC industriale, SCAMM ottiene tempi di lavorazione ridotti e prestazioni elevate. La tecnologia di Collaboration permette una gestione fluida delle informazioni tra le diverse stazioni, trasformando la complessità tecnica in un vantaggio competitivo tangibile per la produzione di componenti.

Garantire scalabilità e valore nel tempo

Standardizing the HMI platform and using a single development environment ensures unprecedented operational consistency. Future machine upgrades require modifications only at the PLC level, as the interface dynamically adapts to new parameters. This approach protects the investment, guaranteeing long-term efficiency and the ability to respond quickly to new market demands.

6d786c1e-8dbd-4635-9ec6-49de7354bcf1-simatic-wincc-unified-system-visual-1280x720
Con questo progetto abbiamo scelto di ridefinire il futuro delle nostre macchine. Un futuro su cui Siemens lavora come Tech Company, integrando automazione, software e motion control trasformando la tecnologia in un valore concreto.
Marco Comina, Electrical Department Manager , SCAMM

Inizia il tuo viaggio