Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Decarbonizzazione

Un'economia in gran parte priva di CO₂ è una questione chiave per il futuro per tutti noi, dalle aziende industriali ai servizi municipali. Prezzi dell'energia volatili, aumento dei prezzi della CO₂ e fonti energetiche fluttuanti: il panorama energetico sta diventando più complesso e il funzionamento economico è sempre più difficile.

Decarbonizzazione: la misura più efficace contro i cambiamenti climatici

Le aziende devono diventare neutrali in termini di CO₂ pur rimanendo competitive e di successo. Una trasformazione così sostenibile può avere successo solo sulla base di una pianificazione strategica e a lungo termine. Una strategia di decarbonizzazione ben congegnata, in cui tutte le misure siano coordinate tra loro, aiuta. Sosteniamo la decarbonizzazione della sua azienda con soluzioni individuali che riducono le sue emissioni di CO₂ e ottimizzano i costi energetici.

Studio sulla decarbonizzazione: il suo primo passo verso un futuro sostenibile

Offriamo alle aziende ad alta intensità energetica la creazione di uno studio individuale sulla decarbonizzazione che include i seguenti servizi:

  • Raccolta dati e preparazione di un bilancio di CO₂,
  • Presentazione e simulazione di possibili soluzioni,
  • Piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi

Siamo inoltre lieti di aiutarla nella preparazione della domanda di finanziamento. Lo studio è finanziato dal Fondo federale per l'energia e l'efficienza delle risorse nell'economia, Modulo 5: Piani di trasformazione del Ministero federale per gli affari economici e la protezione del clima.

f926d917-9158-4b9d-bcad-e0e4a1fbe721 - Sustainable-industries-Indoor-Man-Laptop-RGB original

Quattro passi verso un'azienda neutrale in termini di CO₂

La decarbonizzazione sistematica avviene in un processo in quattro fasi chiaramente strutturato. Il punto di partenza è la prima fase, che si concentra sulla riduzione del consumo di energia attraverso misure mirate di efficienza energetica. Questa ottimizzazione fondamentale crea la base per tutti i passaggi successivi.

La seconda fase si concentra sulla creazione di un approvvigionamento energetico locale utilizzando energie rinnovabili. Questo passaggio è fondamentale per la trasformazione verso un approvvigionamento energetico sostenibile.

La terza fase è dedicata all'elettrificazione completa. Ciò comporta la conversione sia dei processi che della mobilità al funzionamento elettrico. Questa conversione è un elemento essenziale sulla via della neutralità climatica.

La quarta e ultima fase prevede l'approvvigionamento di energie primarie rinnovabili, integrato da misure nel campo dello scambio di certificati e della compensazione. Quest'ultima fase serve a ottimizzare e compensare le emissioni residue.

Il fulcro di questa strategia di decarbonizzazione a lungo termine si basa su due pilastri principali: in primo luogo, l'effettiva riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso il miglioramento continuo dell'efficienza energetica e, in secondo luogo, l'espansione e l'uso costanti delle energie rinnovabili.

Le nostre soluzioni - Come sosteniamo la decarbonizzazione della sua azienda

«Il miglior chilowattora è quello che non usa» è il motto per una decarbonizzazione di successo. Lavoriamo con Lei per ridurre la sua impronta di carbonio e minimizzare i costi energetici della sua azienda. L'obiettivo iniziale è ridurre il consumo di energia attraverso misure di efficienza energetica. Esaminiamo quindi l'approvvigionamento energetico locale con energie rinnovabili, per cui l'elettricità verde o il biometano come fonte di energia rinnovabile aiuta a rendere il fabbisogno energetico neutro in termini di CO₂. L'elettrificazione dei processi, del calore e della mobilità, che spesso sono ancora basati sui combustibili fossili, offre un grande potenziale. Le emissioni che non possono essere evitate possono essere compensate nella fase finale con progetti di protezione del clima o scambio di certificati. L'intero processo è supportato rendendo i suoi sistemi tecnici più flessibili per implementare la decarbonizzazione in modo economico.

Richieda un preventivo per il suo studio sulla decarbonizzazione

Compila il modulo sottostante.
Questa offerta è rivolta alle aziende ad alta intensità energetica con un consumo energetico superiore a 10 GWh all'anno (elettricità/calore)