MAGGIO 2025
Di: Comunicazioni aziendali
Domande e risposte con Jim Thoma, amministratore delegato, Distributed Energy and Infrastructure, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Stiamo assistendo a una crescita dei progetti solari comunitari. Perché questi progetti sono in aumento?
L'energia solare comunitaria è emersa come un modo accessibile per privati e aziende di beneficiare dei vantaggi delle energie rinnovabili. Con l'aumentare del fabbisogno di soluzioni energetiche pulite, l'energia solare comunitaria è diventata un'opzione scalabile nella transizione energetica. Community solar offre un'opportunità unica per i cittadini e le aziende che vogliono sfruttare i vantaggi dell'energia solare ma potrebbero non essere in grado di installare pannelli solari a causa delle restrizioni finanziarie o della mancanza di spazio.
Cos'è Community Solar?
Community solar è un modello di energia pulita che include un grande impianto solare installato in una posizione centrale. L'elettricità generata da questo array è condivisa da più partecipanti, che di solito si abbonano. Questi partecipanti includono proprietari di case, affittuari, aziende, istituti scolastici e sanitari o persino comuni. I partecipanti possono acquistare una quota dell'energia prodotta dai pannelli solari comunitari, eliminando la necessità di installare i propri pannelli solari e riducendo le bollette elettriche.
Di recente, l'energia solare comunitaria ha registrato una crescita sostanziale, trainata dai progressi tecnologici, dal sostegno politico e dalla crescente domanda di energia pulita da parte dei consumatori. Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), ci sono «circa 7,87 GW di energia solare comunitaria in funzione negli Stati Uniti a giugno 2024. Questi progetti solari comunitari sono in 44 stati e località, incluso il Distretto di Columbia». Altri stati hanno adottato regolamenti che supportano questi progetti, rendendo più facile per i servizi pubblici e gli sviluppatori costruire, gestire e gestire progetti solari condivisi.
In che modo Siemens Financial Services (SFS) ha contribuito alla crescita dei progetti solari comunitari?
SFS ha effettuato diversi investimenti per sostenere la crescita costante degli asset solari comunitari e consentire ai contribuenti di accedere a energia pulita a basso costo. Ad esempio:
- Il nostro finanziamento ha contribuito a far progredire la costruzione e la gestione di un portafoglio solare comunitario da 122 MWdc in 30 progetti. Grazie a questo portafoglio, i clienti residenziali e aziendali svantaggiati hanno accesso ai vantaggi di un'energia rinnovabile pulita e affidabile, che fornisce energia solare locale sufficiente per alimentare oltre 17.000 famiglie.
- Insieme ad altri istituti di credito, il finanziamento di SFS ha contribuito allo sviluppo e alla gestione di un portafoglio di 219 MWdc di progetti solari comunitari in Illinois e Maryland.
- Abbiamo anche fornito il finanziamento di un progetto solare comunitario da 13,48 MWdc costruito su terreni altrimenti inutilizzabili nell'area di New York, utilizzando le risorse naturali in modo più efficiente.
- Supportando oltre 32.000 abbonati in 10 stati, un altro dei nostri clienti solari della comunità si impegna a fornire energia a residenti e imprenditori energia a prezzi accessibili.
Quali sono i vantaggi del solare comunitario?
Ce ne sono molti. Includono:
- Accessibilità: Community solar offre un'opzione di energia rinnovabile ai cittadini che altrimenti non potrebbero accedere all'energia solare a causa di barriere tecniche, finanziarie e/o operative. Ad esempio, gli affittuari non devono possedere un immobile per accedere all'energia solare. Chi ha uno spazio limitato sul tetto o una bassa esposizione al sole può anche potenzialmente sfruttare l'energia solare attraverso un programma solare comunitario.
- Equità energetica: Le famiglie a basso reddito, gli affittuari e i residenti plurifamiliari potrebbero non avere accesso al denaro necessario per installare i pannelli solari. I progetti solari comunitari forniscono una risposta equa, consentendo a questi gruppi di beneficiare dell'energia solare senza dover effettuare investimenti sostanziali.
- Risparmi sui costi: Abbonandosi a un impianto solare, i partecipanti ai programmi solari comunitari in genere risparmiano sulle bollette dell'elettricità abbonandosi al progetto con uno sconto rispetto alla tariffa standard. Il costo dei pannelli solari e della tecnologia correlata è diminuito significativamente negli ultimi dieci anni. Secondo la Solar Energy Industries Association, «il costo di installazione dell'energia solare è diminuito di oltre il 40% nell'ultimo decennio, portando il settore ad espandersi in nuovi mercati».
- Resilienza della rete: Il solare comunitario aiuta a decentralizzare la produzione di energia, rafforzando quindi la rete elettrica. Quando la generazione di energia è localizzata, attraverso modelli come il solare comunitario, le perdite dovute alla trasmissione diminuiscono e la resilienza aumenta di fronte a condizioni meteorologiche estreme.
- Impatto ambientale: Il solare comunitario è una forma di energia rinnovabile. Alimenta la rete e riduce la dipendenza dai combustibili fossili. Come modo per individui e aziende di ridurre la propria impronta di carbonio, l'energia solare comunitaria può contribuire a promuovere una più ampia adozione di energia pulita.
- Indipendenza energetica: Tutti questi vantaggi alimentano l'indipendenza energetica. Gli abbonati alla Community Solar riducono ulteriormente la loro dipendenza dai combustibili fossili. Con la generazione locale, c'è meno dipendenza dalle risorse importate.
Che aspetto ha il futuro dell'energia solare comunitaria?
Il futuro del solare comunitario è brillante poiché la tecnologia continua a migliorare e i costi diminuiscono. Tuttavia, ci sono ancora ostacoli che impediscono l'adozione diffusa. La connettività varia in base allo stato, il che comporta complicazioni normative. Anche quando il capitale è disponibile, i fornitori possono avere difficoltà a trovare istituti di credito per finanziare piccoli progetti.
Un potenziale fattore di differenziazione per l'energia solare comunitaria è l'integrazione della tecnologia di accumulo. L'abbinamento del solare comunitario allo stoccaggio di energia offre un'accessibilità, una resilienza e un'indipendenza ancora maggiori. SFS ha ha finanziato molti progetti di accumulo di energia.
L'energia solare comunitaria può essere un modo efficace per combattere il cambiamento climatico e creare un futuro energetico più equo man mano che più consumatori, aziende e comunità abbracciano questo concetto innovativo. I benefici accessori possono aiutare ad alimentare le economie locali, creare ricchezza comunitaria, creare opportunità di lavoro locali, generare aria e acqua più pulite e promuovere comunità più sane.