Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Caso di studio: Building X

A tutta velocità verso la tabella di marcia climatica di Stoccarda

Stoccarda mira a essere climaticamente neutra entro il 2035, dieci anni prima di quanto richiesto dalla Legge federale tedesca sul cambiamento climatico. Per raggiungere questo obiettivo, la società di servizi municipale Stadtwerke Stuttgart sta attuando un concetto di sostenibilità insieme a Siemens, a partire dalla propria sede centrale.

La "Via di Stoccarda" - neutralità climatica entro il 2035

Perché abbiamo intrapreso questo percorso difficile quando è disponibile una strada più facile? Neutralità climatica entro il 2045, questo è il requisito legale. Ma Stadtwerke Stuttgart ha deciso di seguire la "Via di Stoccarda" con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2035.

Le aziende municipali di servizi pubblici e la loro sfida verso la neutralità climatica

Le aziende municipali di servizi pubblici sono il motore della transizione energetica. Come fornitrici di servizi generali per settori chiave come energia, trasporti ed edifici, possono fungere da modello guidando la transizione energetica. Per raggiungere l'obiettivo climatico della città di Stoccarda, devono essere risparmiate annualmente 3,6 megatonnellate di CO2 equivalenti – una grande sfida per il Gruppo Stadtwerke Stuttgart.

Partnership tecnologica con Stadtwerke Stuttgart

Il Gruppo Stadtwerke Stuttgart sta definendo passi concreti per raggiungere questi obiettivi ambiziosi e sta attuando un concetto di sostenibilità completo insieme a Siemens nell'ambito di una partnership tecnologica. Prodotti, soluzioni e servizi sono utilizzati in una vasta gamma di progetti nel settore dell'efficienza, dell'energia e dell'area residenziale. La piattaforma aziendale aperta e interoperabile Siemens Xcelerator costituisce la base per applicazioni trasversali agli edifici. Come si presenta in termini concreti? Siemens fornisce i sensori e il software. Lavoriamo con gli esperti energetici di Stadtwerke Stuttgart per sviluppare concetti di energia e riscaldamento che possono essere integrati nei sistemi dei clienti basandoci sui dati e sulle funzionalità risultanti.

Portafoglio modulare, soluzioni su misura

Design grafico stilizzato blu e bianco con la lettera 'S' al centro tra forme geometriche astratte e linee fluide.
Select...

Building X

Building X è una suite di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale e a piattaforma aperta per la gestione degli edifici. Elimina la complessità, riduce i silos di dati e migliora le prestazioni degli edifici.

Building X offre i seguenti vantaggi per l'edificio in Kesselstrasse:

Visualizzatore a 360°: Immagine fotorealistica come gemello digitale. Il visualizzatore a 360° offre una panoramica continua visualizzando un ambiente 3D virtuale.

Energy Manager: Il consumo energetico, i costi e le emissioni di CO2 dell'edificio vengono registrati e analizzati in modo da poter definire le misure di ottimizzazione in una fase iniziale.

Operations Manager: Per monitorare un'ampia gamma di installazioni e applicazioni negli edifici, in tempo reale e da un'unica postazione. Ciò consente di rispondere più rapidamente ai guasti, riducendo così al minimo i tempi di inattività e migliorando la continuità aziendale.

Lifecycle Twin: Serve un hub di dati centrale. Fornisce visibilità end-to-end e gestione completa dei servizi tecnici dell'edificio e di tutte le risorse dell'edificio, nonché una gestione efficiente degli ordini di lavoro in un ambiente virtuale.

Tre illustrazioni di edifici che rappresentano i livelli di Building X: connessione, digitalizzazione e recitazione.
La combinazione dell'expertise di Siemens nella gestione degli edifici e della nostra nel settore energetico crea soluzioni che non solo ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità, ma ci permettono anche di supportare altre organizzazioni nella loro transizione energetica.
Peter Drausnigg, Direttore generale tecnico, Stadtwerke Stuttgart

La nuova sede diventerà un esempio di sostenibilità

La conversione e modernizzazione di un edificio esistente in Kesselstrasse 23 a Stoccarda può essere vista come il riferimento e il punto di partenza della partnership tecnologica.

Un cucciolo di golden retriever è seduto sull'erba, guardando in alto con occhi vivaci e un'espressione curiosa.

Una persona è in piedi davanti a una grande finestra, guardando lo skyline di una città.

In apertura: (da sinistra) Peter Drausnigg, amministratore delegato di Stadtwerke Stuttgart e Carsten Koch, Head of Solutions and Service Business presso Siemens Smart Infrastructure a Stoccarda (Fonte immagine: Stadtwerke Stuttgart/Moritz Tewes).


La prima misura concreta è la modernizzazione della futura sede centrale del gruppo Stadtwerke Stuttgart. La loro nuova casa diventerà una vetrina per la sostenibilità e le pratiche di lavoro moderne. A tal fine, il complesso di uffici, compresi il magazzino e le officine in Kesselstrasse 23, viene convertito e ampliato secondo un concetto olistico di sostenibilità. Ciò comporta, tra le altre cose, l'uso di energie rinnovabili e un monitoraggio energetico efficiente. La tecnologia fornita da Siemens soddisfa gli attuali criteri di digitalizzazione e sostenibilità e comprende l'automazione di nuovi edifici e stanze, la tecnologia di sicurezza e le applicazioni software. Inoltre, il modello software-as-a-service fornisce a Stadtwerke Stuttgart una tecnologia all'avanguardia basata sui requisiti che può essere adattata in modo flessibile nel corso del progetto.

Riduzione del consumo energetico

  • Riduzione del consumo energetico attraverso la tecnologia di controllo intelligente
  • Progetti completi di efficienza
  • Soluzioni per il recupero ottimale del calore di scarto
  • Riqualificazione energetica

Generazione in loco di energie rinnovabili

  • Soluzioni per l'autosufficienza energetica
  • Sistemi di accumulo energetico e ricarica verde
  • Concetti ottimizzati di alimentazione di emergenza e UPS
  • Soluzioni a idrogeno rinnovabile

Neutralità del CO₂ attraverso progetti di compensazione del carbonio

  • Strategia e roadmap per la decarbonizzazione
  • Partecipazione al mercato dell'energia e della flessibilità
  • Ottimizzazione delle tariffe di rete, flessibilità

Il viaggio continua...

Oltre alla gestione integrata del parcheggio e dei visitatori, sono in programma ulteriori misure congiunte nell'ambito della partnership tecnologica:

  • Giornata dell'innovazione: Saranno discussi argomenti innovativi sul futuro e soluzioni basate su tecnologie all'avanguardia, come la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e il digital twin
  • Workshop sulla sostenibilità: I progetti implementati congiuntamente saranno valutati per identificare potenziali ottimizzazioni
  • Showroom: La progettazione di una sezione del nuovo showroom in Kesselstrasse 23 è già in pieno svolgimento. Nello showroom, è possibile vedere e sperimentare l'interazione tra tecnologia ed expertise consulenziale sia dal lato del produttore che da quello del consumatore in una varietà di esposizioni
Persona in camicia nera in piedi contro un muro bianco con bordo nero, che tiene un oggetto scuro.

All'inaugurazione: (da sinistra) Carsten Koch, Siemens, Peter Drausnigg, Stadtwerke Stuttgart, Simon Pfau, Siemens, Thomas Fuhrmann, Stadtwerke Stuttgart (Fonte immagine: Stadtwerke Stuttgart / Moritz Tewes)

Podcast: Siemens & Stadtwerke Stuttgart

Nell'episodio scoprirà come implementiamo una gestione intelligente dell'energia per l'acqua, l'elettricità e la mobilità.

Contenuto correlato