AGOSTO 2025
Di: Brent Knight, Amministratore delegato, Energia e Rinnovabili, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Con l'accelerazione della transizione energetica, aumenta anche la domanda di infrastrutture più intelligenti e resilienti. I sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) sono ora una parte fondamentale di questa trasformazione, fornendo la flessibilità, l'affidabilità e la stabilità di cui hanno bisogno le reti moderne. In Siemens Financial Services (SFS), riconosciamo che il finanziamento non è solo capitale: è un catalizzatore di innovazione e impatto.
In tutti gli Stati Uniti, SFS sta svolgendo un ruolo fondamentale nell'abilitazione di progetti di storage di nuova generazione. Collaborando con i leader del settore e strutturando soluzioni finanziarie su misura, stiamo contribuendo a colmare il divario tra ambizione e implementazione. Ecco come fare.
Wolf Tank: Abilitare la flessibilità nel sud del Texas
La flessibilità della rete è essenziale nei mercati ad alta intensità energetica come il Texas. Ecco perché SFS, insieme a CIT (una divisione di First Citizens Bank), ha agito come Lead Arrangers per un pacchetto di finanziamento di progetti da 84,5 milioni di dollari per il Wolf Tank progetto di accumulo di energia: un BESS autonomo da 173 MWh che ha iniziato le operazioni commerciali nel 2023. Questo progetto supporta il mercato del Texas meridionale con la capacità flessibile tanto necessaria, che aiuta a gestire le richieste di carico di picco e a migliorare l'affidabilità della rete. Altrettanto importante, è in linea con i principi di sostenibilità di SFS: aiuta a decarbonizzare l'approvvigionamento energetico fornendo al contempo un valore operativo tangibile.
Bypass: garantire la resilienza della rete in un mercato in rapida crescita
La rete del Texas continua a evolversi rapidamente e la domanda di storage scalabile sta crescendo con essa. In qualità di Joint Lead Arranger, SFS ha contribuito a chiudere un pacchetto di finanziamento da 190 milioni di dollari per Progetto Bypass, un progetto di accumulo di batterie da 200 MW/400 MWh vicino a Houston. Bypass è tra i primi progetti di accumulo di energia completamente appaltati in ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), il che lo rende un modello di come finanziamenti innovativi possano promuovere infrastrutture sostenibili. Nel corso della sua durata, il progetto dovrebbe generare 20 milioni di dollari di entrate fiscali locali e creare centinaia di posti di lavoro, dimostrando come la finanza basata sull'impatto possa avvantaggiare le comunità e il clima.
Vidal: Sostegno agli obiettivi di energia pulita della California
L'impegno della California per un'elettricità senza emissioni di carbonio al 100% entro il 2045 richiede soluzioni integrate e scalabili. Per Progetto Vidal nella contea di San Bernardino, SFS ha fornito finanziamenti strutturati con debito per sostenere una struttura ibrida che combina 160 MW di generazione solare con 160 MW/640 MWh di batteria. Questo modello solar-plus storage fornisce energia pulita dispacciabile per rafforzare l'affidabilità della rete e contribuire alla strategia di decarbonizzazione a lungo termine della California. Oltre alla fornitura di energia, il progetto apporta anche vantaggi economici, generando oltre 13,5 milioni di dollari in valore locale e creando fino a 260 posti di lavoro nell'edilizia. In SFS, vediamo le relazioni a lungo termine con i clienti come una leva per un cambiamento sistemico. Il nostro coinvolgimento in questi progetti di accumulo di batterie riflette un impegno più ampio nell'abilitare sistemi energetici resilienti, sostenere obiettivi di zero emissioni nette e sbloccare nuovo valore in tutto il panorama energetico. La transizione verso un futuro energetico più sostenibile, resiliente ed economicamente sostenibile dipenderà da quanto bene la finanzieremo. Siamo orgogliosi di contribuire a guidare questa transizione. Con un team esperto e appassionato, restiamo impegnati ad abilitare le tecnologie e l'infrastruttura che rendono lo zero netto non solo possibile, ma inevitabile.