Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Infrastruttura di Electrification

Cybersecurity per i sistemi di alimentazione

Rafforzare la sicurezza informatica del sistema di alimentazione con soluzioni allineate al NIST CSF 2.0 e alla IEC 62443. Identifica i rischi, protegge gli asset, rileva e rispondi alle minacce e sviluppa la resilienza informatica a lungo termine.

IT-SA 24 Cybersecurity visiva

Era nel 2026

è stato nel 2026. IT-SA Deve. Grazie per essere venuto a trovarci alla più grande fiera europea per la sicurezza informatica.

Sfide in materia di Cybersecurity

La trasformazione digitale dei sistemi di alimentazione sta consentendo risultati più rapidi e preziosi, ma anche nuove sfide di sicurezza informatica. Gli operatori devono affrontare le minacce informatiche in evoluzione, i crescenti requisiti normativi, la visibilità limitata negli ambienti OT e l'obsoleta infrastruttura con diverse capacità di sicurezza. Allo stesso tempo, la carenza di risorse e competenze rende difficile gestire efficacemente i rischi informatici durante l'intero ciclo di vita degli asset.

Per mantenere operazioni affidabili e resilienti, gli operatori dei sistemi di alimentazione hanno bisogno di una strategia completa di sicurezza informatica che combini gestione del rischio, visibilità operativa, conformità normativa e protezione continua.

SCUDI BLOCCATI 2026 - Logo

Il CCDCOE della NATO riconosce l'esperienza di Siemens in materia di Cybersecurity

Siemens Electrification & Automation ha ricevuto una lettera di apprezzamento dal NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) per il suo contributo all'Exercise Locked Shields 2026, la più grande esercitazione di difesa informatica al mondo.

Principali vantaggi

Costruito per infrastrutture critiche

Combinare le competenze in materia di sicurezza informatica e sistemi di alimentazione per proteggere le operazioni energetiche senza compromettere l'affidabilità, la disponibilità o la sicurezza.

Ciclo di vita della sicurezza end-to-end

Supportare i clienti dalla valutazione iniziale e dall'implementazione attraverso il monitoraggio continuo, la risposta alle minacce e il miglioramento della sicurezza informatica a lungo termine.

Sicuro, conforme, pronto per il futuro

Aiutare gli operatori a ridurre i rischi informatici, soddisfare i requisiti normativi e modernizzare con sicurezza la propria infrastruttura di alimentazione.

Soluzioni e servizi basati sul NIST

Keyvisual Cybersecurity MDR

Gli attacchi informatici contro le infrastrutture critiche stanno diventando sempre più frequenti e complessi. Per affrontare questo panorama delle minacce in evoluzione, adottiamo un approccio olistico alla sicurezza informatica in linea con il NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0. Il framework funge da base per selezionare e posizionare soluzioni e servizi di sicurezza informatica, aiutare gli operatori dei sistemi di alimentazione a identificare i rischi, proteggere gli asset critici, rilevare e rispondere alle minacce e migliorare continuamente la loro resilienza informatica.

Esplora i servizi

Siemens supporta gli operatori dei sistemi di alimentazione durante l'intero ciclo di vita della sicurezza informatica, dalla valutazione e implementazione sicura alle operazioni gestite e al miglioramento continuo.

I nostri servizi di sicurezza informatica sono stati sviluppati specificamente per Power Infrastructure dagli esperti di Power, assicurando che la sicurezza informatica non influisca sulla disponibilità e sull'integrità dei sistemi in esecuzione.

Siemens Electrical Services Immagine in cui una donna è in piedi davanti a un quadro elettrico, forse ci sta lavorando.
Storie di successo

Storie di successo sulla sicurezza informatica dei sistemi di alimentazione

La Cybersecurity è la base di una rete elettrica affidabile e pronta per il futuro. Scopri come i nostri clienti in tutto il mondo sfruttano le soluzioni e i servizi Siemens per identificare i rischi, proteggere gli asset critici, rilevare le minacce e rafforzare la resilienza della loro infrastruttura energetica.