Perché le operazioni di costruzione statica non riescono a tenere il passo
Le operazioni edilizie tradizionali sono spesso fissate in base a orari e ipotesi. Man mano che l'utilizzo cambia, i team necessitano di una migliore visibilità, di una pianificazione più rapida degli scenari e di servizi che si adattino alla domanda effettiva.

I servizi fissi non corrispondono alla domanda reale
I servizi di pulizia, climatizzazione e sul posto di lavoro funzionano a orari fissi indipendentemente dall'occupazione effettiva. Le risorse vengono sprecate su piani vuoti mentre le aree occupate sono poco servite, il che fa aumentare i costi senza migliorare l'esperienza.

I costi operativi legati allo spazio sono elevati
Quasi la metà degli uffici potrebbe non essere utilizzata, ma i costi operativi rimangono fissi. Senza una pianificazione dello spazio basata sui dati, le organizzazioni pagano per la capacità che non utilizzano e non hanno le informazioni necessarie per dimensionare correttamente i propri portafogli.

Le configurazioni statiche non possono tenere il passo
Gli edifici sono bloccati in layout fissi e strategie operative stabilite al momento della messa in servizio. Quando i modelli di utilizzo cambiano, la riconfigurazione di sistemi e servizi è lenta, manuale e spesso comporta interruzioni.

I modelli di utilizzo sono poco conosciuti
La maggior parte degli edifici non ha un quadro chiaro di come gli spazi vengono effettivamente utilizzati. Senza dati provenienti dal controllo degli accessi, dai sensori, dal Wi-Fi e dai sistemi di prenotazione, le decisioni di pianificazione si basano su ipotesi piuttosto che su prove.

La riconfigurazione è lenta e manuale
L'adeguamento delle strategie operative, delle allocazioni degli spazi o dei livelli di servizio richiede il coordinamento manuale tra più team e sistemi. Le modifiche richiedono settimane per essere implementate e raramente vengono valutate l'impatto prima di essere pubblicate.
Come l'autonomia cambia tutto
L'autonomia trasforma la flessibilità in una capacità gestita. I segnali di occupazione e attività informano la pianificazione, la scalabilità dei servizi con un uso reale e le simulazioni aiutano i team a comprendere gli impatti operativi, spaziali ed energetici prima di agire.
< 1 anno Semplice rimborso per l'ottimizzazione dello spazio
Fonte: Siemens AG. (2026). Stima di base modellata per un ambiente immobiliare commerciale multisito e di media complessità. Building X Space Manager. I risultati variano e non sono un risultato garantito o un impegno contrattuale.
> 50% Riduzione degli sforzi di onboarding per gli edifici dismessi
Fonte: Siemens AG. (2026). Stima di base modellata. Building X Data Setup, ONE Connectivity, Assistente alla progettazione dei dati. I risultati variano e non sono garantiti.
53% Dare priorità all'ottimizzazione e alla flessibilità dello spazio
Fonte: Siemens AG. (2026). Siemens Infrastructure Transition Monitor. Indagine sulla definizione delle priorità delle parti interessate per i prossimi cinque anni.
Le nostre soluzioni per la flessibilità autonoma

Integrazione dei dati assistita dall'intelligenza artificiale
L'arricchimento dei dati basato sull'intelligenza artificiale automatizza l'etichettatura, la strutturazione e il ridimensionamento tra i siti, riducendo gli sforzi di onboarding e accelerando il time-to-value per gli edifici esistenti.

Ottimizzazione autonoma dello spazio
Building X Space Manager aiuta i team della struttura a trasformare dati spaziali frammentati in decisioni operative e di pianificazione sicure, con consigli basati sull'intelligenza artificiale basati sull'occupazione reale.
Per i proprietari di edifici, si tratta di tre fasce di costo: manodopera, energia e capitale. Gli edifici autonomi soddisfano tutti e tre gli aspetti: ridurre il fabbisogno di personale, ridurre gli sprechi energetici e dare priorità agli aggiornamenti ad alto impatto, in modo che le strutture possano funzionare con le loro prestazioni ottimali al minor costo possibile.
Pronto a rendere i suoi edifici più adattivi?
Scopra come gli edifici autonomi possono ottimizzare lo spazio, scalare i servizi in modo dinamico e sbloccare nuovo valore dal suo portafoglio.