Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Parco tecnologico Ruhstorf

Offriamo spazi industriali e commerciali personalizzati, integrati da un'ampia gamma di servizi e strutture tecniche eccellenti. Inoltre, gli inquilini beneficiano di una rete solida che promuove attivamente la collaborazione e le sinergie. Ci conosca, non vediamo l'ora di avere sue notizie.

Spazio per l'innovazione, l'industria e le imprese

Ruhstorf è pieno di energia. Per decenni, quest'area è stata un hub per la tecnologia di propulsione elettrica, la generazione e la distribuzione di energia, con Siemens come forza trainante centrale. Il Technopark Ruhstorf si basa su questa eredità, concentrandosi sull'energia e sulle tecnologie future. Sia le aziende affermate che le start-up troveranno qui un ambiente che promuova l'innovazione e le nuove tecnologie, in cui il potenziale economico incontra l'alta qualità della vita.

Al Technopark Ruhstorf, le aziende possono scegliere tra un'ampia gamma di spazi di produzione, magazzino, logistica e uffici di varie dimensioni e configurazioni. L'offerta è completata da un portafoglio completo di servizi condivisi, un'eccellente infrastruttura tecnica e una gestione dedicata in loco. Concetti innovativi di spazi di lavoro come i maker space e le aree di coworking, strutture flessibili per riunioni e conferenze e stretti legami con aziende, imprenditori e parti interessate del governo, dell'industria e del mondo accademico creano un ambiente dinamico per la collaborazione, la crescita e l'innovazione.

Technopark Ruhstorf

Informazioni sul Technopark Ruhstorf

Select...

Posizione ideale nella zona dei tre confini

Indirizzo: Hans-Loher-Str. 32, 94099 Ruhstorf, Germania

  • Eccellente connettività via autostrada, strada e ferrovia
  • Facile accesso agli aeroporti di Monaco, Linz e Salisburgo
  • Collegamento alla via navigabile Reno-Meno-Danubio
  • Vicino alla città di Passau
  • Situato in una delle principali regioni europee per l'innovazione
  • Parte del «Technologieachse Süd» (corridoio tecnologico meridionale) della Germania
Ruhstorf 4 a 3

Technopark Ruhstorf

Siemens Technopark Ruhstorf

Per l'industria e le imprese

Siemens Technopark Ruhstorf

Spazio per l'innovazione

Siemens Technopark Ruhstorf

Infrastruttura moderna

Siemens Technopark Ruhstorf

Ambiente attraente

Una veduta aerea di una grande conferenza o presentazione in una sala spaziosa con molti partecipanti seduti e un relatore nella parte anteriore

Strutture flessibili

Parco tecnologico Siemens Ruhstorf

Spazio di produzione

Parco tecnologico Siemens Ruhstorf

Soluzioni su misura

Siemens Technopark Ruhstorf

Ampio parcheggio

Rete locale e inquilini

Contattaci