'Costruisca il futuro'.
Soudal aveva grandi ambizioni per il suo nuovo Plant 5. Aveva bisogno di un modo più intelligente, sicuro e scalabile per spostare pesanti recipienti di miscelazione, alcuni con un peso fino a 2,5 tonnellate, nel nuovo impianto di produzione di 20.000 m². Supportata da Actemium Handling Solutions e Siemens, l'azienda ha implementato un sistema AGV basato su standard aperti. Il risultato: un'operazione logistica pronta per il prossimo decennio.
La sfida: automatizzare la produzione e il trasporto
Con una superficie di 20.000 m², il nuovo stabilimento 5 di Soudal è pronto a sostenere l'espansione della produzione dell'azienda di sigillanti e schiume. «Volevamo automatizzare il più possibile», spiega l'ingegnere di progetto Jo Maes. «La produzione automatizzata equivale a un minore consumo di energia, meno sprechi e, soprattutto, a un ambiente di lavoro sicuro ed ergonomico».
I prodotti Soudal sono costituiti da polveri e fluidi che vengono miscelati in grandi macchine miscelatrici. I fluidi sono immagazzinati in grandi recipienti, con un peso fino a 2,5 tonnellate. Eppure, il dosaggio è fondamentale in quanto le sostanze chimiche indurenti causano l'inceppamento dei miscelatori e lo spreco del prodotto. «Ecco perché abbiamo automatizzato il processo di dosaggio. Il passo successivo è stato l'automazione della logistica con veicoli a guida autonoma (AGV). Lo spostamento manuale di carichi di quel peso presentava rischi, sia per la sicurezza che per l'integrità del prodotto».
Informazioni su Soudal
Il gruppo Soudal è il più grande produttore europeo indipendente di sigillanti, adesivi e schiume poliuretaniche per utenti professionali e privati. Questa azienda familiare belga, con sede a Turnhout e fondata da Vic Swerts nel 1966, è diventata un attore internazionale ed esperto di specialità chimiche per l'edilizia.
Informazioni su Actemium Handling Solutions
Actemium Handling Solutions (ex AVT Europe NV) è una società con sede a Essen specializzata nel trasporto di carichi pesanti, nella costruzione di macchine e in progetti di integrazione e robot personalizzati.