Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Rimanere competitiva come impresa digitale sostenibile

La fabbrica di elettronica Siemens di Erlangen, in Germania, è un modello di produzione moderna. Alimentata da tecnologie di base come Digital Twins, Artificial Intelligence, convergenza IT/OT e Industrial Metaverse, la fabbrica incarna un'impresa digitale sostenibile pronta per il futuro.

Padroneggiare la trasformazione digitale nel settore manifatturiero

Nella fabbrica elettronica di Siemens a Erlangen, in Germania, gli ingegneri progettano e costruiscono la famiglia di convertitori di frequenza variabile SINAMICS, famosa in tutto il mondo. In qualità di «cliente zero» per le soluzioni Siemens, la fabbrica testa e perfeziona nuove tecnologie per l'industria globale.

Scopri come il team di Erlangen utilizza innovazioni all'avanguardia per ridurre il consumo di energia, abbreviare il time to market e migliorare la qualità.

A person is standing in front of a large screen displaying a colorful abstract design.

Ridurre l'impronta di carbonio con operazioni efficienti

Una persona è in piedi davanti a un grande schermo che mostra un grafico con una linea che sale verso l'alto, che rappresenta le emissioni di carbonio.

riduzione del 50% delle emissioni di carbonio

Dal 2021, la fabbrica ha ridotto la combustione del gas naturale, abbassando le emissioni di carbonio di circa il 50%. Mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030 ed eliminare l'uso di fonti di energia fossili nel sito.

Schema di un sistema di ventilazione con ventola, scambiatore di calore e unità di controllo.

calo del 70% del consumo di energia per la ventilazione

Utilizzando i dati di produzione e di costruzione, i gestori energetici hanno implementato il controllo intelligente del sistema di ventilazione del capannone, riducendone il consumo energetico del 70% e mantenendo una qualità dell'aria stabile.

Un grafico che mostra i vantaggi di un prodotto con una combinazione di colori blu e bianco.

Convertitori di frequenza più piccoli del 50%

Il design dei nuovi convertitori di frequenza mantiene alte prestazioni ottimizzando al contempo l'efficienza e riducendo le dimensioni. Le unità risultanti utilizzano il 40% del materiale e hanno le dimensioni del 50% dei dispositivi precedenti.

Esplora le tecnologie principali alla base di Erlangen

A person in a suit and tie is standing in front of a large screen displaying a graph.

Convergenza IT/OT: connessione dei dati a livello aziendale

La convergenza IT/OT unisce i sistemi di automazione con le moderne tecnologie IT come il cloud e l'edge computing. La sfida sta nell'integrare apparecchiature vecchie e nuove.

Nello stabilimento di Erlangen, un'applicazione low-code su un dispositivo Siemens Industrial Edge stabilisce la connessione dati. I dati della macchina vengono elaborati e utilizzati per ottimizzare la produzione e le operazioni. Un approccio di analisi dei cittadini consente a ogni dipendente di trasformare i dati operativi in informazioni fruibili.

Digital Twin: accelerare la produzione con la simulazione

La fabbrica di Erlangen sviluppa gemelli digitali per la produzione e non solo, creando repliche virtuali precise di sistemi reali. Gli operatori possono testare e ottimizzare i processi senza interrompere le operazioni effettive.

Un esempio è la simulazione del flusso di materiale in officina, dove i veicoli a guida automatica trasportano i materiali verso le linee di produzione. Utilizzando strumenti avanzati come Tecnomatix Plant Simulation e Process Simulate, il team può identificare e implementare percorsi e tempi di ciclo ottimali. Questo approccio ha ridotto la circolazione del materiale di circa il 40% e aumentato l'efficienza complessiva.

A digital twin concept visualization with a person's silhouette and a digital interface.
Person in black shirt standing against white wall, holding a dark object with blurred background.

Industrial AI: liberare i lavoratori da compiti noiosi

La fabbrica applica l'Industrial AI nella produzione SINAMICS per aumentare la qualità e aumentare l'efficienza. L'automazione intelligente si occupa di attività ripetitive e di basso valore in modo che i lavoratori qualificati possano concentrarsi sull'innovazione e sulla supervisione.

Utilizzando una tecnologia di sensori accessibile e un controllo adattivo, l'intelligenza artificiale gestisce operazioni complesse e migliora la collaborazione tra umani e robot. Per addestrare l'intelligenza artificiale per il prelievo dei contenitori, gli ingegneri utilizzano gemelli digitali del robot, del contenitore e dei componenti in simulazioni realistiche. Questo processo è più veloce ed efficiente rispetto alla programmazione di ogni parte o all'utilizzo di intarsi prefabbricati.

Siemens Xcelerator svolge un ruolo molto importante perché ci consente di integrare rapidamente nuove tecnologie nel nostro ecosistema in modo da poterle implementare molto rapidamente.
Dott. Stefan Krug, Dipartimento. Responsabile della produzione globale Motion Control, Siemens AG

Cominci il suo viaggio