Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Modernizzare per l'autonomia di domani

Aggiornare i sistemi di costruzione esistenti attraverso un percorso di modernizzazione graduale

Riduca i rischi e renda i suoi sistemi di costruzione a prova di futuro

Molti edifici funzionano ancora con sistemi legacy costruiti per un'altra epoca: aumentano silenziosamente il rischio, le inefficienze operative, l'esposizione alla sicurezza informatica e l'incertezza sul supporto a lungo termine.

I responsabili delle strutture sono sotto pressione per fare di più con meno, mentre i sistemi obsoleti diventano sempre più difficili da proteggere, supportare e integrare.

Le sfide comuni includono:

  • Rischi crescenti per la sicurezza informatica e la conformità
  • Disponibilità limitata di pezzi di ricambio e competenze specialistiche
  • Sistemi frammentati che riducono visibilità e controllo
  • L'alto costo e l'interruzione degli aggiornamenti rip-and-replace

È qui che entra in gioco il percorso di modernizzazione del Desigo. Aiuta a proteggere ciò che funziona oggi mentre prepara il suo edificio per il futuro.

Come funziona il percorso di modernizzazione del Desigo

Basato sulla compatibilità con le versioni precedenti e successive, il Desigo Modernization Pathway consente aggiornamenti incrementali che proteggono gli investimenti esistenti creando al contempo una base di automazione scalabile e pronta per il futuro.

Una strategia comprovata:

  • Valutare e stabilizzare
    Inizia migliorando la visibilità, l'affidabilità e la sicurezza informatica del sistema di automazione degli edifici (BAS) esistente.
  • Modernizzi il core
    Aggiorna i controller e l'intelligenza di sistema a una piattaforma scalabile basata su IP.
  • Ottimizza ed espande
    Livello di analisi, servizi digitali e ottimizzazione delle prestazioni nel tempo.

Costruito per il futuro:

  • Migliore qualità dei dati e visibilità del sistema
    Controller, comunicazioni e architettura standardizzati forniscono dati più coerenti e utilizzabili.
  • Una postura più forte in materia di sicurezza informatica
    I moderni componenti basati su IP e gli standard di sicurezza aiutano a ridurre i rischi in tutto il sistema.
  • Prontezza per analisi avanzate e servizi digitali
    Un core di automazione modernizzato consente analisi, ottimizzazione e servizi digitali senza rielaborazioni.

Modernizzazione: non è più una questione di se, ma di come

Un percorso graduale in avanti

Ritardare la modernizzazione può sembrare l'opzione più sicura, ma una strategia di modernizzazione proattiva può aiutare a stabilizzare le operazioni oggi mitigando i rischi a lungo termine.

Progettato in base al funzionamento odierno degli edifici, il percorso di modernizzazione del Desigo evita la sostituzione forzata dell'intero sistema. Collaboriamo invece con Lei per abilitare:

  • Aggiornamenti graduali in linea con budget e priorità
  • Continuità operativa durante tutta la transizione
  • Protezione degli investimenti mediante il mantenimento di un'infrastruttura redditizia

Ogni fase offre un valore misurabile di per sé, consentendo alla modernizzazione di progredire a un ritmo adatto alla sua organizzazione.

Modernizzazione in azione

Scopri come i nostri clienti hanno modernizzato le loro operazioni.

Esplora il percorso

Controller PC

Controlli primari

Quattro giovani professionisti diversi collaborano in un ufficio moderno, interagendo con un laptop e un tablet, promuovendo il lavoro di squadra e l'innovazione.

Comandi delle camere

Profilo panoramico della città.

Building X

Verificato UL: Platinum

Desigo CC V9 è certificato UL per Smart System Verified PLATINUM

Questa designazione conferma che Desigo CC V9.0 soddisfa criteri rigorosi e oggettivi per l'architettura, la capacità di integrazione, la postura della sicurezza informatica, la ridondanza e le prestazioni operative. Questo è il punteggio più alto assegnato da UL Solutions per i sistemi di edifici intelligenti.

La designazione convalida la capacità di Desigo CC di integrare in modo sicuro HVAC, sicurezza antincendio e personale, alimentazione e altri sistemi edilizi in un ambiente di gestione scalabile a livello aziendale.

Sistema intelligente Desigo CC UL Verified_Platinum Combined_Black_V760620_EN
La cosa entusiasmante dell'introduzione di soluzioni più moderne, dell'integrazione di nuove tecnologie e del ricorso all'intelligenza artificiale è la capacità di vedere l'edificio come qualcosa di più di una semplice scatola. Diventa una soluzione per tutti noi.
Jared Conrad, Direttore globale, Gestione delle strutture, UL Solutions