Skip to main content
Cette page est générée par traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

L'hôpital optimise sa consommation d'énergie grâce à un jumeau numérique

Le Medisch Spectrum Twente (MST) est le premier hôpital des Pays-Bas à gérer son approvisionnement énergétique de manière autonome à l'aide d'un jumeau numérique. Le système apprend tout seul et devient donc plus intelligent chaque jour. Cela se traduit par une réduction significative des coûts énergétiques et des émissions de CO2.

La transition énergétique a permis de connecter de nombreuses sources d'énergie renouvelables au réseau électrique ces dernières années. Par conséquent, les flux d'énergie sont moins prévisibles et les prix fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. En 2025, 57 % de l'énergie consommée aux Pays-Bas provenait de sources renouvelables. Cette part se stabilise parce que l'offre et la demande ne sont pas suffisamment alignées. Nous sommes en train de résoudre ce problème avec Energy Flexibility Services. « Nous commençons par travailler avec les clients pour déterminer comment ils peuvent exploiter la flexibilité déjà présente dans leur système énergétique. » explique Jeroen Bakker, qui aide les clients à rendre leurs systèmes énergétiques plus flexibles. « Ensuite, nous les aidons à augmenter et à optimiser cette flexibilité. »

Concentrez-vous sur la durabilité

Le MST est l'un des plus grands hôpitaux universitaires de premier plan des Pays-Bas, et c'est un excellent exemple de flexibilité énergétique en action. L'hôpital couvre une superficie totale de 180 000 mètres carrés. «En 2024, nous avons consommé quatre millions de mètres cubes de gaz et 20 millions de kilowattheures d'électricité. Sur ce total, nous avons généré 8,7 millions de kilowattheures nous-mêmes», » explique Jan-Willem Jansen, responsable de l'immobilier et des installations chez MST. « Cela fait des années que nous travaillons activement sur la durabilité. Depuis 2013, nous avons réduit nos émissions de CO2 de 52 %. Notre consommation d'énergie, d'eau et de gaz a également diminué au fil des ans. » En 2016, le MST a franchi une étape majeure en ouvrant un nouveau bâtiment de 80 000 mètres carrés. Le bâtiment est parfaitement isolé et dispose d'un système de stockage d'énergie thermique par aquifère (ATES) et d'une pompe à chaleur.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Jumeau numérique

La centrale énergétique de MST abrite deux unités de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP) qui produisent de la chaleur à partir du gaz. Ils fonctionnaient toute l'année, sans aucune idée de la demande de chaleur réelle. Il en a résulté une perte de chaleur importante parce qu'elle n'était pas complètement utilisée. En 2023, nous avons construit un jumeau numérique du système énergétique physique afin de découvrir comment l'optimiser. Nous avons fourni au jumeau des données de terrain réelles. « La simulation a montré qu'il n'était pas nécessaire de faire fonctionner les deux unités de cogénération en continu. » explique Kuno Kamstra, conseillère en durabilité et en énergie chez MST. « Maintenant, une unité de cogénération est éteinte, tandis que la seconde ne fonctionne que lorsque c'est nécessaire. »

Simulez, optimisez, contrôlez. C'est ainsi que nous devenons plus durables et que nous nous préparons à relever les défis énergétiques de demain.
Kuno Kamstra, Conseillère en matière de durabilité et d'énergie, Hôpital MST

Contrôle en temps réel

Début 2025, nous avons installé le modèle de jumeau numérique, baptisé BEOS (Building Energy Optimization System), sur un serveur du MST afin qu'il puisse tirer des enseignements des données des compteurs d'énergie en temps réel. Depuis août 2025, elle contrôle les moteurs à gaz en temps réel. L'efficacité de la cogénération est passée de 67 % à 89 %, car la surproduction de chaleur n'existe plus. Les émissions de CO2 ont déjà diminué de manière significative et les coûts énergétiques ont considérablement diminué. « Le modèle répond automatiquement à l'évolution du marché de l'énergie » explique Kamstra. « La taxe énergétique sur le gaz issu de la cogénération augmente chaque année depuis 2025. Nous avions l'habitude de calculer manuellement s'il était toujours rentable de faire fonctionner les moteurs. Le modèle le fait désormais entièrement pour nous, ce qui nous permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Avec le temps, nous serons connectés au réseau de chauffage urbain. D'ici 2035, nous voulons ne plus avoir d'essence, mais d'ici là, nous voulons que nos moteurs à gaz fonctionnent le plus efficacement possible. »

Réduire les émissions et économiser de l'énergie

La simulation a montré que le contrôle autonome du système énergétique du MST peut réduire les émissions de 35 % et économiser 15 % d'énergie. Des économies encore plus importantes sont possibles si MST passe d'un contrat énergétique fixe à un contrat énergétique dynamique. « Nous sommes liés à notre contrat actuel jusqu'en 2028. Ensuite, nous envisageons de passer à un contrat d'électricité variable, » dit Kuno. « Pour le gaz, ce n'est pas ce que nous voulons, car le prix de l'essence peut monter en flèche soudainement. L'avantage du jumeau numérique, c'est que vous pouvez exécuter différents scénarios. Nous utiliserons également le modèle pour simuler les performances d'une pompe à chaleur supplémentaire. » Jeroen ajoute : « Le scénario qui permet d'économiser le plus d'argent ne réduit pas nécessairement le plus de CO2. C'est pourquoi il est essentiel de définir clairement votre objectif dès le départ : souhaitez-vous avant tout réduire les coûts, les émissions ou les deux ? »

Phase suivante : refroidissement

Après le chauffage, MST souhaite contrôler ses systèmes de refroidissement de manière autonome dans un deuxième temps. Selon Kuno, un effet secondaire bienvenu est que le personnel hospitalier prend de plus en plus ses propres initiatives pour améliorer la durabilité. « Autrefois, il y avait un autocollant à côté de chaque porte qui disait « Éteignez les lumières ». Souvent, les gens ne s'en souciaient pas, pensant que le nettoyeur s'en occuperait, mais ils ne viennent qu'une fois par jour. Maintenant, les gens élaborent eux-mêmes des conseils pour économiser de l'énergie et éteignent spontanément leur équipement lorsqu'il n'est pas nécessaire. En particulier les équipements qui peuvent être redémarrés rapidement. C'est formidable de voir comment cette initiative a pris tout son sens. »

juillet 2026

Votre bâtiment est-il adapté aux services de flexibilité énergétique ?

Pour utiliser les services de flexibilité énergétique, votre bâtiment a besoin de points de données et d'un système de gestion du bâtiment prenant en charge les protocoles standard. Le système de gestion du bâtiment n'a pas besoin d'être le nôtre. Ce qui compte, c'est que le système énergétique existant — ou les composants ajoutés — soit flexible, par exemple grâce à de multiples sources de production, de consommation ou de stockage. Il est également important que l'organisation partage une vision unifiée de la durabilité.