Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Deux personnes utilisant le logiciel de prédiction des performances System NVH sur une voiture.
Simcenter

Test NVH

Augmentez l'efficacité à chaque étape du processus de mesure du bruit, des vibrations et de la dureté (NVH) avec Simcenter.

Transformez la productivité des tests NVH

Les ingénieurs de test NVH sont confrontés au double défi de réduire les délais de mise sur le marché et les coûts de développement tout en garantissant la qualité et l'exhaustivité. La disponibilité Limited des prototypes et le temps de test compliquent davantage leur travail, exigeant une efficacité accrue dans la validation des produits. Dans cet environnement difficile, ils doivent évaluer plusieurs conditions et applications de test tout en respectant les normes les plus élevées.

Simcenter fournit des solutions dédiées pour transformer la productivité de vos campagnes de test NVH. Combinez du matériel d'acquisition de données évolutif avec un logiciel de mesure, de traitement et d'analyse de test pour rendre les tests NVH plus rentables. Les solutions de test NVH intuitives et évolutives de Simcenter permettent des mesures, des analyses, des rapports et un partage de données efficaces. Ils prennent en charge un large éventail d'activités NVH à différentes étapes du cycle de développement, du dépannage aux campagnes de tests de performances multi-physiques à grand nombre de canaux.

Dernières innovations dans les tests NVH des véhicules

An engineer driving a car while running an NVH operational testing.
Une personne se tient devant un microphone, faisant peut-être une présentation ou un discours.

Master Classe TPA et prototypage virtuel basée sur des composants

Renforcez votre expertise dans les tests NVH avec des ateliers pratiques.

18-20 novembre 2025 | Louvain, Belgique

Qu'est-ce que NVH ?

Le bruit, les vibrations et la dureté sont toutes des caractéristiques que les passagers ressentent qui façonnent leur perception de la qualité dans votre véhicule. Trop d'un de ces éléments, ou la mauvaise « note » peut signifier des critiques négatives et avoir un impact sur les ventes futures.

Bruit

Le bruit fait référence aux sons indésirables qui sont perçus par l'oreille humaine. Ces sons peuvent provenir de diverses sources au sein d'un véhicule, telles que le moteur, les pneus, la surface de la route et des éléments aérodynamiques comme le vent et les ventilateurs de refroidissement.

Vibrations

Les vibrations font référence aux oscillations mécaniques dans un véhicule. Les vibrations proviennent de sources telles que le moteur, la route ou le vent, et elles sont ressenties par les passagers au volant, au siège, aux accoudoirs, au sol et aux pédales.

La dureté

La dureté fait référence à la qualité subjective du bruit et des vibrations ressentis dans un véhicule. Contrairement au bruit et aux vibrations, qui peuvent être mesurés objectivement, la dureté est souvent évaluée qualitativement par la perception humaine.

Simcenter pour les tests NVH

Simcenter intègre l'ensemble du processus de test NVH de bout en bout.

Select...

Acquisition de données

Dans un environnement où les prototypes sont limités, la combinaison de mesures multi-attributs est cruciale pour réduire les coûts et respecter des délais de test serrés. Que vous ayez besoin de systèmes distribués robustes pour les mesures sur le terrain, de systèmes de banc d'essai à grand nombre de canaux ou d'appareils de poche alimentés par batterie, notre matériel de pointe, combiné à des logiciels centrés sur l'utilisateur ou à des applications Web, peut réduire considérablement le temps de test. Gérez une variété de types de capteurs et de débits de données multiples, configurez les configurations de canaux en un rien de temps pour rationaliser plusieurs configurations de test en une seule session de mesure multicanal. Économisez des coûts et augmentez la productivité de vos campagnes de test avec nos solutions d'acquisition de données multi-attributs combinées à un logiciel intuitif pour une collecte de données efficace.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Engineer using a Simcenter advanced vibration testing equipment.

Mesurer les points de conduite et les fonctions structurelles et vibroacoustiques de réponse en fréquence

Simcenter comprend une suite complète d'équipements avancés de test vibratoire et de sources acoustiques monopolaires pour les tests de bruit et de vibration. Il s'intègre parfaitement au logiciel de solutions de test Simcenter, offrant une combinaison de solutions unique qui dépasse les normes actuelles du marché en matière de productivité, de précision des données et des attentes globales des clients.

Essai gratuit de 30 jours : Simcenter Testlab Neo

Amélioration de la productivité et de la performance grâce à un logiciel de nouvelle génération pour les tests multidisciplinaires.

étude de cas

Emoteurs

Emoteurs utilise les outils de test Simcenter NVH pour exceller dans l'ingénierie des disques électroniques automobiles

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Entreprise:Emotors

Secteur:Automotive & transportation

Localisation:Carrières-sous-Poissy, France

Logiciels Siemens:Simcenter Testing Solutions

Explorez les capacités de test Simcenter NVH

Select...

Optimiser le comportement NVH à n'importe quel stade de développement

Afin de bien comprendre le comportement en matière de bruit, de vibration et de dureté d'un système, les ingénieurs effectuent une analyse de chemin de transfert (TPA) qui les aide à identifier et évaluer les voies de transfert d'énergie transportées par la structure et dans l'air, de la source d'excitation à un emplacement de récepteur donné.

L'analyse des chemins de transfert a historiquement aidé les ingénieurs à quantifier les différentes sources et leurs chemins. L'objectif est de déterminer lesquels contribuent le plus aux problèmes de bruit et lesquels s'annulent mutuellement. Des approches nouvelles et classiques de la TPA peuvent aider à évaluer les performances NVH des composants et des assemblages complets, à prédire le comportement NVH à n'importe quelle étape du développement et même avant que des prototypes physiques ne soient disponibles.

A visual of Simcenter Testlab software performing Transfer Path Analysis (TPA).
A visual of car components from the Simcenter software.

Caractérisation des composants invariants

Prédire la contribution au bruit dans le véhicule des composants, tels que le groupe motopropulseur, le pneu, le système CVC et le système de direction au début du développement est extrêmement difficile. Pour éviter des itérations de conception sans fin, les ingénieurs ont besoin de technologies modulaires qui tirent parti des modèles de composants individuels mesurés dans des prévisions de bruit complètes du véhicule.

C'est exactement la portée de la TPA basée sur les composants. Le processus commence par caractériser les charges sources indépendamment de la structure du récepteur, en fonction des vitesses libres acquises ou des forces bloquées. Ensuite, en utilisant des techniques de sous-structuration, les ingénieurs peuvent étudier les performances NVH au niveau des composants sans avoir à créer physiquement le véhicule complet dans toutes ses variantes. De telles prédictions précoces aident à éviter les problèmes et permettent une définition plus réaliste des objectifs de conception.

Découvrez comment les clients utilisent Simcenter pour les tests NVH

Une image promotionnelle d'une voiture avec un fond flou et un projecteur sur la voiture.

Stellantis

Réduction de 70 % du temps d'analyse du bruit, des vibrations et de dureté et des rapports dans les transmissions de véhicules électriques

Lire l'étude de cas

Explorez les produits Simcenter pour les tests NVH

Test NVH

livres blancs

Test NVH

Blogs

Questions fréquemment posées