Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Coworking de niveau supérieur pour les start-ups des sciences de la vie

Les espaces de travail flexibles ne sont pas nouveaux. Sauf dans un environnement de laboratoire. C'est l'idée derrière Life Science Factory à Göttingen, en Allemagne : 3 300 m² de laboratoires modernes, de bureaux ouverts et d'espaces de prototypage, donnant aux start-ups des sciences de la vie tout le nécessaire pour transformer leurs visions en réalité.

Faites monter votre jeu des sciences de la vie au niveau supérieur

Même si les idées entrent dans le monde sur une feuille de papier vierge, les transformer en réalité nécessite une technologie de pointe. En sciences de la vie, cela signifie d'abord et avant tout un espace de laboratoire. C'est là que la Life Science Factory se démarque : elle offre des laboratoires flexibles et entièrement équipés qui donnent aux nouvelles entreprises le point de départ idéal pour faire des recherches et préparer leur produit pour une entrée sur le marché réussie.

Prêt pour les nouveaux joueurs

La plus grande force de Life Science Factory n'est pas seulement son ecosystem intelligent, mais aussi la diversité de ses utilisateurs. Des gens de toutes les branches des sciences de la vie apportent leurs propres concepts et idées dans un espace commun, où la technologie est le fondement de la créativité, de l'innovation et de la co-création.

Dre Katrin Wallbrecht, Gestionnaire de laboratoire à l'usine des sciences de la vie

Un espace de laboratoire fait pour s'attendre à l'inattendu

Ce qui excite le plus la Dre Katrin Wallbrecht, directrice de laboratoire à la Life Science Factory, c'est sa flexibilité. L'infrastructure doit répondre à des exigences qui peuvent changer aussi vite que tous les six mois. Et ça le fait très bien. Le secret réside dans le toit : Il se compose d'une grille flexible qui permet de fournir aux bancs de laboratoire toutes les ressources nécessaires pour un projet spécifique.

Mais Life Science Factory ne se limite pas à l'infrastructure ; il s'agit aussi de partager des connaissances sur le fonctionnement sûr et efficace du laboratoire, l'utilisation de l'équipement et, en fin de compte, la façon de gérer un laboratoire.

Un environnement qui aide à repousser les limites

Jordi Morales, CTO chez Cultimate Foods, cherchait un espace pour développer des cultures cellulaires. La Life Science Factory a eu un énorme avantage : des espaces de laboratoire équipés des dernières technologies de pointe qui ne seraient normalement pas financables pour une start-up. Donc, au lieu d'investir des millions d'euros dans l'équipement, Jordi pourrait investir du temps dans le développement de son produit.

Mais Jordi a obtenu plus que ce qu'il espérait : la dernière technologie et l'environnement moderne idéalement adaptés pour accueillir les visiteurs, présenter des idées et développer des concepts pour une expansion ultérieure.

En savoir plus sur la start-up de technologie alimentaire qui cultive les graisses pour rendre la viande végétale plus savoureuse

Jordi Morales, CTO chez Cultimate Foods

Christian Wirsching, CEO de la conférence

Un endroit qui grandit avec vos besoins

Christian Wirsching, CEO de Cconférence, utilise l'intelligence artificielle pour créer des médicaments à base de protéines. En tant que start-up, il cherchait deux choses : un espace de laboratoire à la pointe de la technologie et du soutien dans les domaines du réseautage, du financement et du coaching.

C'est exactement ce que propose Life Science Factory. Christian apprécie particulièrement le concept d'espace hautement flexible : l'utilisation de salles de réunion, l'impression 3D dans le labo du fabricant et la réservation du nombre exact de bancs de laboratoire l'aident à développer son entreprise exactement comme il le souhaite.

Un terrain de jeu pour de nouvelles idées

Un bâtiment ne peut être aussi flexible et intelligent que le concept derrière et la technologie à l'intérieur. Dans la Life Science Factory, la technologie d'automatisation des bâtiments de Siemens est la preuve vivante qu'un environnement de laboratoire intelligent, sûr et efficace peut être tout aussi flexible qu'un espace de coworking.

Planificateurs de bâtiments et employés de Siemens

Trouvez votre jeu qui change la donne

Select...
L'employé de Life Science Factory travaille avec un logiciel modulaire.

Modulaire par conception

L'ensemble de l'espace de laboratoire avec tous les composants comme les hottes, le contrôle de la pièce et l'équipement primaire est conçu de manière entièrement modulaire. Chaque chambre est divisée en segments qui peuvent être adaptés aux besoins des utilisateurs dans les 24 heures.

Le secret derrière cette flexibilité réside dans Desigo CC et les contrôleurs correspondants. Le personnel de Life Science Factory peut attribuer des segments et leurs installations par glisser-déposer sans programmation supplémentaire ni service externe. La personnalisation des espaces de laboratoire est simplement une question de clics. Des interfaces à l'épreuve du temps comme BACnet garantissent que la base installée peut être étendue pour une flexibilité maximale tout au long du cycle de vie.

Fond bleu foncé avec une grande découpe stylisée en forme de X révélant un intérieur de laboratoire lumineux et moderne avec des armoires blanches, des surfaces de travail et de grandes fenêtres.

Découvrez l'écosystème Siemens Smart Lab

Établit des références en matière de sécurité, de flexibilité et d'efficacité, offrant des solutions agiles pour les applications des sciences de la vie.