Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Pourquoi c'est important pour nous

De la crise de l'eau à la faillite de l'eau

Alors que les systèmes d'eau passent du stress aux dommages irréversibles, la résilience dépend de la façon dont les risques sont identifiés, gérés et atténués. Notre stratégie de l'eau établie et notre portefeuille intégré de l'eau montrent comment une gestion intelligente de l'eau peut soutenir des opérations et des infrastructures plus résilientes.

Les systèmes mondiaux sous pression

La rareté de l'eau est en train de remodeler les systèmes mondiaux

L'eau est une ressource cruciale pour presque toutes les parties de la vie humaine. Cependant, nos systèmes d'eau sont déjà stressés, voire irréversiblement endommagés. Notre capacité à faire face à cette crise dépend de la façon dont nous pouvons identifier, gérer et atténuer cette menace.

Pendant des décennies, la pénurie d'eau a été présentée comme une crise par des experts du monde entier, une perturbation aiguë mais temporaire qui pourrait être résolue par des réponses d'urgence et un retour aux normes historiques. Selon les Nations Unies Faillite mondiale de l'eau Rapport (2026), ce cadrage est maintenant dangereusement dépassé. Les systèmes d'eau ne sont plus simplement stressés mais endommagés de manière irréversible : une condition que l'ONU définit comme une faillite de l'eau.
La faillite de l'eau a deux caractéristiques déterminantes.

  • Premièrement, la perte d'eau : les sociétés retirent et polluent plus d'eau que ce qui est naturellement renouvelé par les rivières, le sol et les précipitations.
  • Deuxièmement, l'irréversibilité : les capitaux aquatiques à long terme tels que les zones humides, les glaciers et les sols ont été dégradés au-delà de la récupération.

Ces dynamiques sont étroitement liées au changement climatique et fonctionnent maintenant à une échelle et à une intensité qui dépassent la capacité d'adaptation : épuisement chronique des eaux souterraines, surallocation des rivières, pollution généralisée, dégradation des terres et des sols, et déforestation.
Les conséquences sont profondes. Les trois quarts de la population mondiale vivent dans des pays en situation d'insécurité hydrique, et environ quatre milliards de personnes font face à une grave pénurie d'eau au moins un mois par an. La pénurie d'eau est de plus en plus liée à l'insécurité alimentaire et énergétique croissante, aux pertes économiques majeures, aux pressions migratoires et aux tensions géopolitiques. À travers les marchés mondiaux et les chaînes d'approvisionnement, même les pays et les entreprises sécuritaires en eau sont exposés.

Le rapport de faillite de l'ONU dans le monde de l'eau

Le Rapport mondial sur la faillite de l'eau de l'ONU signale que la pénurie d'eau n'est plus une préoccupation future ou une perturbation temporaire. C'est une condition déterminante des prochaines décennies. Pour Siemens, nous traitons l'eau comme une priorité stratégique — à la fois en interne et pour nos clients.

Nous nous engageons à assurer la gérance de l'eau

Nous avons systématiquement évalué nos propres risques liés à l'eau depuis 2014. La rareté de l'eau menace de plus en plus les processus industriels de base tels que la production d'électricité, les systèmes de refroidissement et les infrastructures urbaines, des zones dans lesquelles beaucoup de nos clients opèrent également. Nous traitons ces risques par des mesures ciblées. Aujourd'hui, 94 % de nos sites ont entièrement mis en œuvre notre stratégie de l'eau. La stratégie intègre des évaluations des risques et des impacts sur l'eau au niveau du site, soutenues par l'IA, dans la gestion environnementale du projet et soutient les opérations résilientes. Nous nous engageons à réduire davantage les prélèvements d'eau municipaux et nous les avons déjà réduits de 45 % depuis 2021. Cela garantit que les solutions que nous fournissons sont à la fois durables et fiables.

Homme regardant l’ordinateur avec visualisation de la maison et du compteur d’eau.

La gérance de l'eau fait partie intégrante de notre approche plus large de l'efficacité des ressources. Au sein de notre Efficacité écologique cadre, nous visons à préserver les ressources en eau en mettant en œuvre un programme de conservation sur 100% des sites pertinents. Notre Objectif en matière d'eau aide à identifier, surveiller et gérer les risques opérationnels et commerciaux liés à l'eau. Cela nous permet de suivre et d'améliorer systématiquement l'efficacité de l'eau, comme la façon dont nous gérons la consommation d'énergie ou les émissions. Cette approche permet d'identifier les risques émergents tels que la détérioration de l'infrastructure, l'inefficacité des processus ou l'exposition à la pénurie d'eau locale avant qu'ils n'entraînent des impacts opérationnels ou financiers, même dans les bassins versants qui ne sont pas encore touchés.

Malgré la gravité de la situation mondiale de l'eau, la voie à suivre réside dans la récupération structurée. Alors que les gouvernements se préparent pour les Conférences des Nations Unies sur l'eau de 2026 et 2028 et l'échéance des ODD 2030, les priorités d'investissement devraient évoluer vers une gestion intelligente de l'eau. Dans un monde où la rareté de l'eau refaçonne les réalités économiques et sociétales, la capacité de concevoir des infrastructures résilientes, efficaces et transparentes fait de nous un partenaire clé dans la transformation systématique de la durabilité.

94% des sites siemens mettent en œuvre la stratégie de l'eau à partir d'aujourd'hui

45% La consommation d'eau municipale a été réduite de 45 % depuis 2021

100 % de sites pour adopter la conservation de l'eau d'ici 2030

Un portefeuille intégré pour une gestion plus intelligente de l'eau

Une fuite d’eau révélée dans le système de gestion de l’eau urbaine.

Nos collègues experts avec une vaste expérience dans la gestion de l'eau illustrent comment les solutions numériques soutiennent une gestion de l'eau plus résiliente. En Espagne, en collaboration avec l'entreprise municipale de services publics EMAYA, pilotée par l'IA Applications Siemens pour l'eau (SIWA) aident EMAYA à détecter les fuites, à identifier les anomalies de consommation et à réduire l'eau non rentable en analysant les données des compteurs conventionnels et intelligents. À Palma de Majorque, le service public municipal utilise SIWA Meter Data Analytics dans le cadre d'une initiative de comptage intelligent pour mieux comprendre les modèles de consommation et soutenir la gestion durable de l'eau.

À Thessaloniki, en Grèce, nous avons soutenu le service local d'eau et de traitement des eaux usées EYATH avec Surveillance basée sur l'IA dans le système d'égouts de la ville pour aider à prévenir le débordement des égouts et la pollution de l'environnement.