L'intelligence artificielle (IA) a déjà démontré qu'elle peut analyser des informations, découvrir des modèles et faire des recommandations. L'Industrial AI fait face à un test plus difficile : peut-elle transformer ces informations en améliorations mesurables dans l'usine ?
Institut national des normes et de la technologiele travail de (NIST) 2026 sur l'IA pour la fabrication reflète que ce défi. Outre le potentiel de l'IA pour une productivité et une résilience accrues, elle identifie la complexité technique, l'incertitude du retour sur investissement, l'interopérabilité et le déploiement fiable parmi les défis qui se situent entre l'expérimentation et l'utilisation généralisée de la fabrication.
Chez Siemens, nous combinons les capacités d'IA avec une connaissance approfondie de l'équipement industriel, de l'automatisation et de l'ingénierie. Cela nous permet d'aider les clients à appliquer l'IA dans les flux de travail réels de production, de maintenance et d'ingénierie.
Pour les fabricants américains, l'IA crée de la valeur lorsqu'elle résout un problème opérationnel mesurable, fonctionne dans des environnements technologiques mixtes et gagne suffisamment de confiance pour influencer les opérations physiques. Les opérations doivent être plus performantes grâce à ça.
Où les fabricants devraient-ils d'abord déployer l'Industrial AI pour une valeur mesurable ?
Les fabricants devraient commencer par identifier les défis qu'ils doivent résoudre, puis déterminer quelles solutions d'IA peuvent aider.
Un modèle impressionnant et une application de fabrication précieuse ne sont pas la même chose. Identifiez les cas où il y a des temps d'arrêt, des pertes de qualité, des demandes de maintenance, des contraintes de débit ou des goulots d'étranglement techniques créant des conséquences mesurables. Ensuite, travaillez à reculons à partir de ce problème pour déterminer quelles données, flux de travail et renseignements pourraient changer le résultat.
Selon Chris Stevens, Président de Siemens U.S. Digital Industries, les déploiements réussis commencent par le problème commercial et déterminent comment les données, le flux de travail et l'expérience utilisateur peuvent produire un résultat mesurable.
La maintenance prédictive fournit un exemple utile. BlueScope a commencé à déployer Siemens Senseye Predictive Maintenance pour identifier les anomalies avant que des pannes d'équipement ne se produisent. Siemens rapporte que l'initiative a permis d'éviter plus de 1 950 heures de temps d'arrêt des machines à travers le monde et d'empêcher 53 arrêts complets de processus. C'est une métrique de l'Industrial AI beaucoup plus significative que le nombre de modèles déployés.
La leçon s'applique au-delà de la maintenance. La qualité, le débit ou le temps d'ingénierie peuvent être des points de départ tout aussi solides lorsqu'ils limitent les performances. Le dénominateur commun est une base opérationnelle liée à un résultat mesurable. L'Industrial AI gagne le droit d'échelle lorsque le fabricant peut pointer non seulement sur ce que la technologie a produit, mais sur ce qui a changé dans l'opération à cause de cela.
Qu'est-ce qui change lorsque l'Industrial AI commence à influencer les opérations ?
L'équation du risque change lorsque l'IA passe de la fourniture d'informations à l'influence des décisions d'ingénierie, de maintenance ou de production.
Une recommandation dans un flux de travail de bureau peut être examinée, modifiée ou rejetée sans affecter un processus physique. Une recommandation qui modifie un paramètre de machine, une séquence de contrôle ou une action de maintenance peut avoir des conséquences opérationnelles. Plus l'IA se rapproche de l'exécution physique, plus le contexte, la validation, les autorisations et la surveillance humaine deviennent importants.
Nous voyons déjà cette frontière bouger. Groupe IMA travaille avec Siemens pour introduire l'Industrial AI dans le contrôle des machines d'emballage. Les scénarios de production sont simulés dans un jumeau numérique pour générer des données d'training synthétiques avant qu'un réseau neuronal ne soit intégré dans un PLC pour le contrôle de mouvement en temps réel et le comportement adaptatif de la machine. L'approche permet d'entraîner et de valider les modèles avant la mise en service physique.
NIST examine le même défi émergent du point de vue des normes. Son atelier de fabrication 2026 s'est concentré sur le développement et la validation des stratégies d'exploitation, de maintenance et de contrôle pilotées par l'IA, ainsi que sur la confiance, la sécurité et l'évaluation des effets de l'IA sur les processus physiques et les actifs.
Donc une plus grande capacité d'IA ne devrait pas signifier des contrôles plus faibles. Cela devrait signifier un chemin plus délibéré allant de la perspicacité à la recommandation en passant par l'action validée. Plus la décision est conséquente, plus cette voie doit devenir forte.
Comment l'Industrial AI peut-elle fonctionner dans la fabrication de friches industrielles ?
L'intégration de l'Industrial AI dans les usines existantes pose des défis particuliers : l'équipement, les systèmes d'automatisation et les capteurs varient en âge et en capacité, et les données disponibles peuvent ne pas avoir été collectées en pensant à l'IA.
Cela rend l'interopérabilité et l'architecture de déploiement aussi importantes que les performances du modèle.
Déploiement mondial de la maintenance prédictive de BlueScope illustre la réalité pratique. Le programme a rencontré des équipements hérités, des capteurs obsolètes et une infrastructure limitée, ainsi que des données provenant de systèmes, y compris des IHM et des PLC avec des taux et des formats de mise à jour différents. Plutôt que d'attendre des données parfaites, les équipes ont évalué les informations disponibles et les ont complétées si nécessaire. Alors que BlueScope normalisait ce qu'il a appris, l'exploitation du port de Western est passée de la configuration à son premier succès de maintenance prédictive en trois mois, contre 18 mois pour le pilote initial.
Audi démontre une autre dimension du défi. Travailler avec Siemens, le constructeur automobile utilise l'infrastructure Industrial Edge qui prend en charge les PLC virtuels et les solutions d'IA. Ses modèles d'IA identifient les défauts, y compris les fissures et les éclaboussures de soudure, tandis que l'infrastructure standardisée fournit un moyen d'intégrer l'IA dans l'environnement d'automatisation et de la déployer plus largement.
Pour les fabricants américains, l'implication est importante. L'Industrial AI n'exige pas que tous les actifs existants deviennent nouveaux. La mise à l'échelle dépend plutôt de la connexion des données disponibles et de l'automatisation dans une architecture reproductible qui peut s'adapter à l'hétérogénéité déjà présente dans l'usine.