Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

L'automatisation simplifiée grâce à l'ingénierie assistée par l'IA

Dans une démonstration de concept au CASMT, Eigen Engineering Agent s'occupe de l'intégralité de l'ingénierie de l'automatisation, libérant ainsi les ingénieurs pour qu'ils puissent envisager la situation dans son ensemble.

Grand entrepôt industriel avec toit rouge et lettrage « CASMT » en gras sur la façade, entouré de routes et de bâtiments voisins.

La Chine est le leader mondial de la mobilité électrique, pilotée par des entreprises comme CASMT, un fournisseur d'automatisation intelligente pour l'industrie des véhicules électriques. Dans ce secteur, la vitesse est le nom du jeu, parce que les constructeurs automobiles veulent des solutions qui peuvent passer de la conception à la production en quelques mois plutôt que des années — sans compromettre la qualité, la fiabilité ou la sécurité.

Ces délais compressés mettent les ingénieurs en automatisation sous une pression immense : ils doivent faire correctement leurs conceptions dès la première fois tout en travaillant sur des systèmes multidisciplinaires, y compris la mécanique, l'électronique, les logiciels, la robotique et l'inspection de la qualité. Nous sommes en mesure d'atténuer cette pression avec notre Agent Eigen Engineering Agent. Cet assistant alimenté par l'IA fonctionne grâce à des invites en langage naturel : les ingénieurs décrivent ce qu'ils veulent réaliser et Eigen Engineering Agent gère les tâches d'ingénierie répétitives en arrière-plan. La solution est parfaitement connectée à TIA Portal - notre environnement d'ingénierie central. Il prend en charge l'ingénierie PLC, la conception d'écran IHM, la configuration des disques SINAMICS, la configuration matérielle et la génération de tests automatisée - permettant aux ingénieurs de travailler sur plusieurs domaines sans changer d'outil. Le TIA Portal comprend également la bibliothèque de robots SIMATIC pour des capacités complètes d'ingénierie robotique

Eigen Engineering Agent : Amélioré jusqu'à

2-5x exécution plus rapide

80 % meilleure qualité de solution

50% une efficacité plus élevée

Essai routier avec la machine de démonstration de freinage électromécanique (EMB)

En collaboration avec nos ingénieurs, CASMT a construit une preuve de concept compacte basée sur une conception avec Eigen Engineering Agent : une version réduite d'une ligne de production complète de freinage électromécanique. Il condense les fonctionnalités de 30 à 50 postes de travail en un seul démonstrateur, tout en couvrant toute l'étendue d'une ligne de production industrielle, y compris l'assemblage, la manutention des pièces, le visage et le couple et les opérations robotiques. L'équipe a conçu et construit la première version de la démo EMB en moins de deux mois, puis l'a affinée au cours de quelques semaines de remaniements ultérieurs.

L'assurance qualité fait également partie de la machine de démonstration EMB avec Inspection, notre système d'inspection visuelle alimenté par l'IA conçu spécifiquement pour les environnements industriels. La mise en place d'Inspekto est très simple : dans un laps de temps relativement court et avec aussi peu que 20 bonnes pièces, c'est prêt à l'emploi — aucune expertise en vision machine ou en IA requise. Inspekto détecte les rayures, les défauts de surface, les corps étrangers et les composants manquants — même sur les pièces brillantes difficiles à inspecter grâce à sa technologie antireflet unique.

Inspekto n'a pas besoin d'être conçu. Au lieu de cela, il peut être configuré rapidement et ensuite mis au travail en inspectant les pièces.
Félix Baer, Responsable de l'usine autonome en Chine , Siemens
Deux employés examinent une machine industrielle CASNT, l'un pointant vers le panneau de commande tandis que l'autre tient une tablette.

Autonomiser les ingénieurs en automatisation

Oui, l'Eigen Engineering Agent permet de développer des systèmes de production à une vitesse record. Cependant, cela ne remplace pas les ingénieurs en automatisation ; ils restent entièrement responsables de la validation et de l'optimisation, s'assurant que chaque système répond aux exigences de qualité, de fiabilité et de sécurité. En prenant en charge des tâches d'ingénierie répétitives et chronophages, l'agent permet aux spécialistes de se concentrer sur ce qui ne peut pas être automatisé : la personnalisation, le réglage et le débogage de lignes de production complexes.

Pour CASMT, la machine de démonstration EMB ne marque que le début. Construit sur les mêmes plateformes utilisées dans les projets clients, il transforme l'ingénierie basée sur les agents d'un concept à une approche évolutive pour les systèmes de production réels.

Lorsque vous avez un outil comme Eigen Engineering Agent qui peut réduire la redondance et le travail répétitif, les ingénieurs peuvent se concentrer sur ce qui est le plus important : rendre le système aussi bon que possible.
Kevin Girouzian, Responsable de la stratégie mondiale et des partenariats, CASMT