Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Inspekto — Inspection visuelle prête à l'emploi basée sur l'IA

Inspekto permet l'inspection visuelle de la qualité prête à l'emploi et ne nécessite aucune expertise en solutions de vision ou en IA. Il vous permet de démarrer rapidement et facilement jusqu'aux cas d'utilisation les plus exigeants. Facile à déployer et à utiliser, évolutif, il peut s'intégrer de manière transparente aux systèmes d'automatisation existants.

Inscrivez-vous à nos Bootcamps allemands d'IA 2026

De la théorie à la pratique : Exploiter le potentiel de l'IA et diriger les équipes vers l'avenir de l'IA
Les événements sont disponibles uniquement en Allemagne

La voie rapide pour votre inspection visuelle de la qualité

Facile à utiliser et à entretenir : Grâce à l'interface utilisateur très intuitive d'Inspekto, la configuration et la configuration sont simples. Cette simplicité de bout en bout se poursuit tout au long de la durée de vie de votre production.

Effort réduit : Aucune expertise en vision industrielle ou IA requise pour mettre en œuvre, déployer et maintenir cette solution. Maintenant, tout le monde peut automatiser !

Configuration rapide : Seulement 20 bons échantillons sont nécessaires pour commander Inspekto — aucun échantillon défectueux requis.

Auto-adaptatif : Pas besoin de prévoir et d'entraîner les défauts potentiels. Grâce à l'approche IA non supervisée d'Inspekto, Inspekto détecte toutes les anomalies et les écarts par rapport aux bons échantillons préentraînés, s'adaptant parfaitement pour gérer également toute variation de surface.

Pourquoi avez-vous besoin d'une assurance qualité

OEE débloqué : Qualité qui se corrige d'elle-même

Les défauts ne ralentissent pas la production — la détection tardive le fait. L'inspection basée sur l'IA vérifie chaque produit en temps réel et s'adapte aux changements. Rendement au premier passage plus élevé, moins d'arrêts. L'OEE augmente à mesure que la qualité passe de réactive à proactive.

Les changements de conception ne devraient pas interrompre votre inspection

La variation de produit et la personnalisation de masse sont la norme. La vision traditionnelle est aux prises avec les nouvelles règles et la reprogrammation. L'IA apprend de nouvelles variantes en quelques minutes. Votre produit évolue — votre inspection suit simplement le rythme.

IA de qualité industrielle sans les spécialistes

Les systèmes basés sur des règles nécessitent une expertise et des efforts constants. La vision basée sur l'IA change cela : installation rapide, entraînement avec de bons échantillons et laissez-le fonctionner. Aucun expert en vision n'est nécessaire - il suffit de brancher, d'enseigner, de courir. Industrial AI qui fonctionne comme un outil.

Inspekto est une inspection visuelle évolutive et facile à utiliser et à entretenir pour la détection d'anomalies et de présence avec une intégration transparente et sans besoin d'expertise en vision ou en IA

Inspection visuelle industrielle très abordable et immédiate à déployer

Le système Inspekto combine un système électro-optique unique avec une technologie d'IA innovante pour fournir une solution d'inspection visuelle de la qualité qui est polyvalente, extrêmement facile à utiliser, s'adapte aux changements de la ligne de production et ne nécessite aucune expertise en vision industrielle. Seulement 20 bons échantillons sont requis. Les mauvais échantillons sont facultatifs, pas obligatoires. Le système peut être installé sur la ligne de production, soit en fin de ligne, soit en milieu de ligne, et entièrement intégré aux systèmes PLC ou MES/ERP. Cela le rend idéal pour l'inspection des marchandises entrantes ou l'inspection finale de la qualité des produits finis.

Quelques cas d'utilisation éprouvés d'Inspekto

Moulage par injection plastique

Le moulage par injection plastique est un processus de fabrication où du plastique fondu est injecté dans un moule pour créer des pièces précises et répétables à volume élevé. Inspekto aide à détecter les défauts tôt, à réduire les rebuts et à assurer une qualité constante des pièces en détectant automatiquement les problèmes que les vérifications manuelles pourraient manquer.

Une pièce en plastique est placée sous une caméra, déplacée en position et scannée par un Inspekto pour vérifier les défauts.
Une pièce moulée en métal sans rayures est placée sous une caméra, positionnée et scannée par un système d'IA pour détecter les défauts de surface.

Fonderie de métaux

Le moulage des métaux est un processus de fabrication où le métal fondu est versé dans un moule et autorisé à se solidifier, formant des composants complexes et durables utilisés dans des industries comme l'automobile, l'aérospatiale et la machinerie lourde. Inspekto peut détecter automatiquement les défauts de surface tels que les fissures, la porosité et les erreurs de fonctionnement difficiles à détecter manuellement. Cela réduit la ferraille, améliore la cohérence et garantit des pièces moulées fiables et de haute qualité.

Composants PCB

L'inspection des cartes PCB consiste à vérifier les circuits imprimés pour le placement correct des composants, la qualité de la soudure et les défauts de surface après la fabrication ou l'assemblage. Inspekto ajoute de la valeur en détectant automatiquement les problèmes tels que les ponts de soudure, les composants manquants ou mal alignés, et les anomalies de surface difficiles à détecter manuellement. Cela garantit la fiabilité, réduit les remaniements et empêche les pièces défectueuses d'atteindre les clients.

Un circuit imprimé électronique est placé sous une caméra et scanné par Inspekto pour vérifier les défauts tels que les ponts de soudure, les composants manquants ou mal alignés, garantissant une qualité fiable et réduisant les remaniements.

Assemblage en fin de ligne

L'assemblage en fin de ligne est l'étape finale de la production où les composants sont assemblés dans un produit fini par étapes manuelles et automatisées. Inspekto détecte automatiquement les erreurs d'assemblage telles que les pièces manquantes, les désalignements, les étiquettes incorrectes ou les défauts cosmétiques que les inspecteurs humains peuvent négliger. Cela améliore la qualité, réduit les remaniements et assure une sortie cohérente.

Explorez les ressources connexes