Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Course à l'avance

Comment les startups d'IA changent le secteur manufacturier

Les gagnants du Siemens AI with Purse Summit 2025 ont rejoint le Siemens Xcelerator Marketplace en tant que vendeurs — et aident à transformer les usines.

Sur une piste de course, les voitures visent à aller vite - très vite - et, si possible, plus vite que tout le monde. L'effort pour y parvenir commence par la conception de la voiture : à l'intérieur des souffleries et des laboratoires de simulation. En Formule 1, jusqu'à récemment, tester l'aérodynamique signifiait des simulations de course qui prenaient des heures, voire des jours. Maintenant, une startup britannique appelée BeyondMath a effectué des analyses comparables en moins de 100 secondes. Leur « soufflerie numérique » utilise l'intelligence artificielle (IA) pour analyser des milliers de variables à une vitesse record, raccourcissant les cycles de développement et permettant des conceptions plus ambitieuses.

Pourtant, aussi impressionnant que cela soit, il ne s'agit pas seulement de courses. Il s'agit de la façon dont l'IA commence à transformer la façon dont des industries entières conçoivent, planifient et produisent des biens. Pendant des années, on a parlé de l'IA dans le secteur manufacturier plus que de la mise en œuvre. C'est en train de changer. Comme les données sont impliquées à chaque étape de la chaîne de valeur, l'IA peut les utiliser pour éclairer de meilleures décisions — des décisions qui rendent la fabrication plus adaptative, efficace et durable.

Réussite avec des solutions interopérables

Les fondateurs de BeyondMath de Cambridge, en Grande-Bretagne, le comprennent aussi. C'est pourquoi, au printemps 2025, ils ont assisté au Siemens AI with Purse Summit à Munich — pour réseauter, partager des idées, préparer de nouveaux projets et, aux côtés d'autres startups, présenter leur travail aux parties prenantes de l'industrie.

Des événements comme ce sommet sont une excellente opportunité pour les startups, car elles ne peuvent pas réussir seules à sortir leur produit — surtout dans la fabrication industrielle, où les tâches sont trop complexes, trop interconnectées. Pourtant, avec l'aide d'autres personnes, y compris des startups et des acteurs établis (tels que des entreprises comme Accenture, SAP et Infineon, qui ont également assisté au sommet), le succès devient plus accessible. C'est encore plus facile si cela se produit au sein d'un ecosystem de solutions interopérables. Ce qui, juste par hasard, est ce que Siemens Xcelerator Marketplace est conçu pour fournir.

Adhérer à un ecosystem

36e2716c-ddd1-4250-a5a7-dce80238da4d | AI with Purpose Summit 2025

Lors du sommet, Siemens a décerné le 'Prix de l'Industrial AI 2025 pour les startups» pour les efforts visant à faire progresser la façon dont l'IA ajoute de la valeur aux applications industrielles. Ceux reconnus comprenaient, à côté de BeyondMath, entre autres Pailot (planification basée sur le cloud), Plus10 (optimisation en temps réel), et Blockbrain (capture des connaissances dans l'atelier). Dans le cadre de leur prix, ils ont récemment été intégrés sur Siemens Xcelerator Marketplace, aux côtés de trois autres startups gagnantes du sommet qui se concentrent également sur l'IA dans la fabrication.

Stimuler l'Industrial AI

Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à propos de ces entreprises ? Quand les gens entendent parler de l'IA aujourd'hui, ils pensent à l'IA générative et aux grands modèles linguistiques (LLM). Les modèles à usage général, cependant, ne sont pas adaptés au « langage » de l'industrie, qui comprend les résultats de simulation, les modèles CAO, les schémas du système, les données des capteurs, les propriétés des matériaux, et plus encore. Les entreprises qui forment l'IA sur ce genre d'ensembles de données redéfinissent le fonctionnement de la fabrication.

Prenez BeyondMath comme exemple : Les voitures de Formule 1 ne sont pas fabriquées sur une chaîne de montage. Cependant, les outils utilisés peuvent également être appliqués à la production à plus grande échelle. Dans l'aérospatiale, par exemple, la société collabore avec des partenaires pour développer des systèmes innovants de contrôle de l'environnement et de contrôle de la pression de cabine, qui sont essentiels pour gérer le confort et la sécurité des passagers. La simulation pilotée par l'IA optimise la fabrication additive et les performances dans le monde réel. Résultat : des composants plus légers, moins coûteux et plus économes en énergie - conçus en une fraction du temps habituel.

Le cerveau derrière l'usine

Pourtant, la conception du produit n'est que la première étape. La production peut également bénéficier de l'aide de l'IA. Avec de nombreuses variables impliquées, la planification peut donner l'impression de diriger un orchestre - sauf que la moitié des musiciens arrivent en retard, et la partition ne cesse de changer. C'est là que Pailotla solution arrive. Son logiciel de planification basé sur le cloud analyse des données de production complexes et produit des plans optimisés qui peuvent réduire les goulots d'étranglement. Un fabricant allemand d'électronique, par exemple, l'utilise pour rationaliser la production de PCB, mettre à jour les calendriers à la volée sans interrompre la chaîne de production.

Si Pailot est chef d'orchestre, Plus10 est un tuner. Son logiciel fonctionne dans une configuration hybride directement sur l'équipement et dans le cloud, analysant les données des capteurs en temps réel et ajustant les paramètres. Une vibration ici, un petit retard là-bas - le logiciel le repère instantanément, garantissant que l'équipement fonctionne à son apogée 24 heures sur 24. Ce type d'optimisation réduit les temps d'arrêt et aide les machines à apprendre de chaque cycle, améliorant régulièrement les performances sans améliorations majeures. La solution accélère également la mise en service de nouvelles machines et répond pleinement aux exigences de conformité, même dans les industries hautement réglementées.

9c71dd37-92f0-49b5-be3d-11550b085f1b | imageAsset

La solution Plus10 HOPPER (l'optimiseur de qualité en ligne pour la réduction de la ferraille) est maintenant disponible sur la place de Siemens Xcelerator Marketplace

Capturer des connaissances tacites

Ensuite, il y a Blockbrain, qui soutient les gens dans l'atelier dans la prise de décision quotidienne. Il le fait en capturant toute l'expertise qui est enfermée dans l'esprit des travailleurs expérimentés - et perdue lorsqu'ils partent.

Bien que cela ressemble à un LLM, il est formé sur les procédures internes, non publiques, les journaux et les données multimodales. Imaginez un technicien confronté à un code d'erreur inconnu : au lieu de feuilleter les manuels ou d'attendre un expert, le programme suggère des conseils étape par étape basés sur des correctifs antérieurs. De cette façon, l'entreprise construit une base de connaissances vivante et croissante qui favorise une prise de décision cohérente.

La puissance de l'Ecosystem

Individuellement, ces startups relèvent différents défis. Ensemble, ils pointent vers une approche plus connectée et axée sur les données pour gérer les usines - où la conception, la planification et les opérations font partie du même ecosystem numérique. Cette vision s'aligne sur Siemens Xcelerator et le virage vers des solutions interopérables et modulaires pour l'industrie.

Dans le cadre de ce voyage, le Siemens pour les startups Le programme aide les fondateurs à accélérer leur innovation en leur fournissant un accès facile à des logiciels de qualité industrielle, en offrant des opportunités de codéveloppement où Siemens agit en tant que client précoce pour aider à transformer les idées en réalité, et en connectant leurs solutions à notre marché mondial pour les aider à évoluer.

En tant que vendeurs sur le Siemens Xcelerator Marketplace, ils peuvent placer leurs outils à côté d'offres complémentaires, ce qui permet aux clients de les tester, de les combiner et de les déployer plus facilement. Ils accèdent à l'audience industrielle mondiale de Siemens, aux normes communes d'interopérabilité et aux opportunités de co-innovation. Tout cela accélérera l'adoption de l'IA industrielle dans le secteur manufacturier. En fin de compte, nous nous retrouvons avec des usines qui évoluent rapidement — pas aussi vite que les voitures de Formule 1, mais assez vite pour fabriquer efficacement sans gaspillage inutile.

Contenu connexe

42113907-2335-406f-b5f0-9e6953a7b627 - Pailote

PAILOT

PAILOT est un système APS basé sur l'IA natif du cloud de nouvelle génération qui complète votre ERP et permet une planification précise de la production. Cela augmente la fiabilité de votre livraison, réduit les temps d'arrêt, fait une utilisation plus efficace des ressources.

668e04b1-f015-4e79-9dbe-0175ea1c9ac7

GPStudio

Notre modèle de base pré-formé exécute des flux de travail CAE sans formation sur vos données. Il fournit une intelligence physique généralisée, réduisant la dépendance aux données.

d0197c8a-6c06-4883-850c-90c9dd43cfcf

SHANNON® - Assistance en atelier pour la réduction des temps d'arrêt

SHANNON® analyse en permanence les données des machines pour donner aux opérateurs des solutions situationnelles en temps réel, capturant et partageant le savoir-faire de l'atelier, permettant une augmentation de +10 % de l'OEE sur les lignes automatisées.

54d39574-ae13-41b4-9f92-11b6680936ce

HOPPER - l'optimiseur de qualité en ligne

Hopper est le recommandateur de paramètres de processus qui recommande en permanence les paramètres de moulage par injection pour réduire les rebuts jusqu'à 20 % — en tirant des leçons des données en direct et en s'adaptant aux conditions changeantes.