Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

10 façons dont l'Industrial AI change la façon dont les ingénieurs travaillent

L'Eigen Engineering Agent montre ce qui se passe lorsque l'Industrial AI cesse de conseiller et commence à le faire. Voici à quoi ça ressemble dans la pratique.

1. Il écrit le code d'automatisation — et le teste avant vous

Nous savons que les ingénieurs en automatisation expérimentés sont rares. L'Eigen Engineering Agent aide l'équipe que vous avez déjà à livrer plus avec moins d'erreurs. Il génère du code de Controller logique programmable (PLC) en langage de contrôle structuré (SCL) et Ladder Logic (LAD), adapte la logique existante, crée des routines de test et corrige les erreurs de compilation. Il ne suffit pas non plus qu'il délivre simplement du code, l'Eigen Engineering Agent valide son propre travail par un raisonnement en plusieurs étapes et une auto-correction. Cela signifie que les ingénieurs examinent les résultats, plutôt que de construire à partir de zéro.

2. Il comprend votre projet, pas seulement votre invite

À l'heure actuelle, la plupart des gens qui ont utilisé un grand modèle linguistique (LLM) comme ChatGPT savent combien de temps cela peut prendre pour même obtenir la bonne invite. C'est parce que la plupart des outils d'IA fonctionnent à partir de connaissances générales. L'Eigen Engineering Agent ne le fait pas. Cela fonctionne à partir de connaissances spécifiques directement dans votre TIA Portal projet (Blocs fonctionnels, types de données définis par l'utilisateur, écrans d'IHM et leurs relations) et génère une sortie ancrée dans ce contexte spécifique. Vous passerez moins de temps à demander, retravailler et moins de discordances.

Eigen Engineering Agent - Keyvisual Woman

3. Il comble le fossé entre la conception électrique et le code d'automatisation

Les ingénieurs en électricité et en automatisation ont toujours travaillé en séquence, en utilisant différents outils et différentes façons de décrire la même machine. La traduction entre les deux - retapage de listes d'appareils, correction des noms incompatibles, suivi des changements matériels tardifs - est actuellement manuelle, lente et sujette aux erreurs. L'Eigen Engineering Agent lit maintenant les fichiers de conception électrique dans des formats largement utilisés, y compris XML et AML. Il détecte les incohérences, les résout ou les signale, ajoute des appareils au projet TIA Portal, configure les connexions et génère des balises PLC ancrées dans la topologie matérielle réelle.

4. Il transforme une description de machine en langage simple en un projet prêt à l'emploi

Un nouveau projet d'automatisation commence par le même travail d'installation : décomposer la machine en pièces, nommer les modules, organiser les données, définir les machines d'état. Même les équipes expérimentées passent des jours dessus avant d'écrire une seule ligne de logiciel de contrôle. L'Eigen Engineering Agent transforme les descriptions de machines en projets conformes aux normes en quelques minutes. Les ingénieurs décrivent la machine en langage clair : ses stations, ses appareils et comment elle doit se comporter, et l'agent génère ensuite un projet complet qui suit le Siemens Automation Framework, la référence des meilleures pratiques de Siemens pour structurer les projets TIA Portal. Le projet s'ouvre directement dans TIA Portal, prêt à s'appuyer sur.

5. Il gère le développement de l'IHM — y compris la migration héritée

Le travail de l'IHM peut être là où les projets sont en retard. C'est l'une des parties les plus chronophages de l'ingénierie de l'automatisation, et l'une des plus répétitives. L'automatiser fait gagner ce temps. Eigen Engineering Agent génère et intègre JavaScript pour le comportement dynamique de l'IHM dans WinCC Unified, prend en charge la transition des scripts VB classiques et permet une configuration rapide et cohérente du comportement des balises dynamiques.

6. Il configure les lecteurs, le matériel et les réseaux à partir d'une feuille de calcul

La configuration matérielle est sujette aux erreurs parce qu'elle est répétitive. Avec The Eigen Engineering Agent, la configuration du disque, la configuration de l'appareil et la topologie PROFINET peuvent toutes être gérées par l'agent — y compris les importations en vrac à partir de feuilles de calcul. Au lieu de saisir manuellement les listes d'appareils une par une, les ingénieurs téléchargent un fichier et laissent l'agent tout configurer de manière cohérente.

7. Il donne déjà des résultats mesurables dans plus de 100 entreprises

Les solutions d'Industrial AI peuvent ressembler davantage à une preuve de concept qu'à un impact réel. Mais notre Industrial AI de qualité de production produit déjà des rendements mesurables à l'échelle mondiale. Plus de 100 entreprises dans 19 pays utilisent Eigen Engineering Agent. Dans ces projets, nous constatons déjà une exécution deux à cinq fois plus rapide que les flux de travail manuels, jusqu'à 50% de gains d'efficacité en ingénierie et jusqu'à 80% d'amélioration de la qualité globale de la solution. Lisez comment CASMT utilise l'Eigen Engineering Agent.

8. Il explique ce qu'il trouve — pas seulement ce qu'il construit

Comprendre un projet est parfois plus difficile que d'en construire un. L'Eigen Engineering Agent est conçu pour expliquer le contexte, en accélérant chaque ingénieur de l'équipe, pas seulement ceux qui ont construit le système à l'origine : l'Eigen Engineering Agent fournit un aperçu des périphériques et de la logique dans les projets TIA Portal inconnus ou complexes, traduit les textes de PLC et d'IHM en quelques secondes et offre une assistance de dépannage étape par étape. Pour les ingénieurs héritant de projets hérités ou travaillant entre équipes, cela seul permet d'économiser des heures.

Image du héros CASMT

9. De nouvelles capacités sont incluses, pas en tant que add-ons

L'Eigen Engineering Agent est conçu pour étendre l'accès, pas pour y accéder. Les ingénieurs obtiennent de meilleurs outils sans une nouvelle conversation sur l'approvisionnement chaque fois qu'une capacité est expédiée. Les deux nouvelles capacités — intégration ECAD et génération de projets conformes aux normes — sont incluses dans l'abonnement standard Eigen Engineering Agent sans frais supplémentaires. Il y a aussi un gratuit essai d'un mois pour commencer.

10. Voici à quoi ressemble l'Industrial AI lorsqu'elle quitte l'écran

La plupart des conversations sur l'IA se centrent toujours sur le texte et les images. L'Eigen Engineering Agent est l'Industrial AI qui agit dans le monde physique : elle aide à construire les machines, les usines et l'infrastructure qui assurent le fonctionnement de la vie quotidienne. Comme Peter Koerte, notre directeur de la technologie et directeur de la stratégie, l'a dit : «Cela rend les entreprises jusqu'à 50% plus efficaces dans les travaux d'ingénierie complexes, tout en rendant les résultats plus fiables. C'est ce qu'il faut pour construire les machines, les usines et l'infrastructure qui assurent le fonctionnement de la vie quotidienne - et c'est à quoi ressemble la valeur réelle de l'IA dans le monde physique »