Skip to main content
Infografía que representa un mundo sostenible.
UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

Crear y producir cosas

Hoy en día, medimos el éxito y la felicidad a base de acumular cosas. Nuestra cultura obsesionada por el consumismo nos cuesta mucho en energía y recursos naturales, al tiempo que genera 15 800 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Puede Simcenter ayudar a los ingenieros a crear un futuro más sostenible?

Todo lo que compramos tiene un coste de carbono

Hoy en día, la mayoría de nosotros depende tanto del teléfono inteligente que nos pasamos la mayor parte del día pensando en los puntos de recarga del domicilio, el lugar de trabajo y cualquier vehículo que conduzcamos.

Infraestructura de red

Consumo de electricidad

Fabricación

Cerca del 22 % de las emisiones se genera a partir de la infraestructura de red y los centros de datos necesarios para mantener tu teléfono conectado.

Pese a la carga y la descarga constantes, el consumo de electricidad representa menos del 1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero durante la vida útil de los teléfonos móviles.

El 77 % se debe a la fabricación del dispositivo.

Una placa de circuito móvil.
LIDERAZGO DE PENSAMIENTO

Emisiones incorporadas: el coste del carbono de todo

Fabricar cualquier cosa implica tomar combinaciones aleatorias de átomos (que suelen manifestarse como materia prima) y transformarlas en un producto útil. Esto consume enormes cantidades de energía y genera muchas emisiones.

Infografía de una fábrica que representa las emisiones incorporadas.

Recursos relacionados

Caso de éxito

Universidad del País Vasco

La Universidad del País Vasco utiliza NX y Simcenter para que los estudiantes afronten retos industriales y medioambientales.

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future
Case Study

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future

Empresa:University of the Basque Country

Ubicación:Bilbao, Spain

Siemens Software:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+