Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Gridscale X PSS E

Descubra el futuro de la planificación de la transmisión por agencia

La pregunta ya no es si la planificación debe evolucionar. Se trata de si las organizaciones pueden evolucionar con la suficiente rapidez como para mantenerse al día con las exigencias de una economía impulsada por la IA.

Trabajador energético sonriente con un casco en el teléfono, superpuesto con un estilizado gráfico en forma de «X» de Siemens sobre un fondo azul oscuro.

Siemens at Enlit Europe, del 10 al 12 de noviembre, sala A.A50, Viena

Descubra cómo las redes alimentadas por IA pueden desbloquear hasta un 30% más de capacidad y reducir las interrupciones hasta un 30%.

Gridscale X PSS E: la nueva era de la planificación de la transmisión

Para desbloquear el nuevo paradigma de la planificación de la red anticipatoria, basada en la IA y adaptable, las empresas de servicios públicos necesitan soluciones diseñadas para la velocidad, la interoperabilidad y la automatización inteligente. Gridscale X PSS E representa la evolución de próxima generación del software de planificación de transmisión más fiable del sector, ya que transforma radicalmente la forma en que los planificadores modelan, analizan y ejecutan la expansión de la red. Ofrece procesos y estudios más rápidos, una interoperabilidad más profunda y una visión más clara de todos los casos de uso de planificación.

Ventajas

80% procesamiento de datos más rápido

con una experiencia de usuario mejorada

50% creación de guiones más rápida

con automatización

30% incorporación más rápida

de planificadores nuevos y jóvenes

Informe ejecutivo: Libro blanco

El panorama de las redes inteligentes.

Planificar la red a la velocidad de la IA

Por qué el crecimiento de grandes cargas está remodelando la planificación de la transmisión y la asignación de capital

Explore cómo la demanda impulsada por la IA y el crecimiento de las grandes cargas están remodelando la planificación de la transmisión, la interconexión y la asignación de capital. Este informe ejecutivo describe las restricciones emergentes, los cambios regulatorios y los nuevos modelos de planificación, y lo que las empresas de servicios públicos deben hacer ahora. Descargue el documento técnico para entender y preparar el futuro.

Blog destacado

PSS E Agentic Transmission Planning Visual

La preparación de la red se está convirtiendo en el nuevo guardián del crecimiento de EE. UU.

Descubra por qué la preparación de la red se ha convertido en un factor fundamental para permitir el crecimiento, la inversión y la expansión industrial en los EE. UU.

De Marcus McCarthy, vicepresidente sénior de Siemens Grid Software Americas

La escala, la velocidad y la complejidad de la demanda actual, especialmente de la IA, no se parecen a nada que hayamos visto. La planificación de la red ya no puede ser gradual, sino que debe funcionar de forma más rápida, inteligente y a niveles de escala completamente nuevos.
Sabine Erlinghagen, CEO de Siemens Grid Software