Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Supervisión de alarmas para optimizar las operaciones del edificio

Para mejorar aún más el rendimiento, la seguridad y la eficiencia operativa de sus edificios, WONIK HOLDINGS, con sede en Corea, se basa en la plataforma de edificios basada en la nube Building X y en la aplicación Building X Operations Manager.

Una columna vertebral tecnológica para edificios inteligentes

WONIK HOLDINGS Co., Ltd., que forma parte del Grupo WONIK que opera en todo el mundo, gestiona entornos industriales complejos en los que es esencial operar de forma segura e ininterrumpida. Con más de 400 empleados en Gyeonggi-do (Corea del Sur), la empresa se especializa en sistemas de suministro de gas, purificadores de gas, sistemas de tuberías y depuradores de gas, y atiende a clientes de industrias de semiconductores y pantallas muy exigentes.

Para controlar y supervisar estos edificios de alto rendimiento, WONIK utiliza Desigo CC como su eje central de gestión de edificios. A medida que crecían las necesidades operativas, la empresa buscó mejorar esta infraestructura establecida añadiendo monitorización remota de alarmas, lo que permite operaciones de edificios más flexibles, móviles y con mayor capacidad de respuesta sin depender de estaciones de trabajo basadas en PC.

El hombre mira la tableta

Los beneficios de la empresa

Un icono que representa una señal WiFi con un indicador de potencia.

No es necesaria una revisión

Los datos se pueden recopilar y gestionar en tiempo real mientras se mantiene el sistema actual, lo que mejora la eficiencia operativa sin necesidad de una revisión completa del sistema.

Un icono que representa las soluciones de transporte escalables y flexibles de Siemens.

Escalabilidad preparada para el futuro

Se pueden gestionar varios sitios de WONIK HOLDINGS simultáneamente para una supervisión y una gestión eficientes de cada sitio, y la empresa puede ampliar la plataforma Building X con Energy Manager de forma rentable en el futuro.

Un icono que representa el tratamiento de datos con una representación estilizada del flujo y el procesamiento de datos.

Ventajas para los operadores

Los operadores pueden supervisar los problemas en tiempo real y acceder remotamente al sistema de gestión del edificio para obtener una respuesta inmediata.

Hemos mantenido una colaboración muy productiva con Siemens, ya que nos ha proporcionado beneficios mutuos que aumentan la calidad y la eficiencia de nuestros proyectos. Al adoptar las últimas tecnologías digitales, nos mantenemos al día con las tendencias mundiales y mejoramos significativamente nuestra eficiencia operativa.
Parque Hyun Min, División de Negocios de Sistemas, equipo de fabricación, Grupo de Tecnología de Equipos en WONIK HOLDINGS

Seguridad medioambiental en WONIK HOLDINGS

El equipo supervisa todos los sistemas del edificio y garantiza la seguridad en el lugar de trabajo. Guiados por el lema «La seguridad medioambiental es el primer principio de la gestión», identifican los riesgos, los mitigan y trabajan de forma continua para proteger el bienestar de todos los empleados.

Supervise 300 puntos de alarma, en tiempo real, desde cualquier lugar

Rápidamente quedó claro que ampliar el actual sistema de gestión de edificios Desigo CC integrándolo con la plataforma Building X basada en la nube y utilizando la aplicación Building X Operations Manager mejoraría las capacidades de monitorización. Esto proporcionaría a WONIK HOLDINGS una solución eficaz y completa adaptada a sus necesidades específicas.

La empresa monitoriza actualmente unos 300 puntos de alarma del sistema de gestión de edificios. Estos incluyen puntos relacionados con el equipo mecánico, la temperatura y la humedad interiores. Además, se supervisan activamente 42 alarmas diferentes para garantizar un rendimiento óptimo del sistema y una resolución inmediata de los problemas. Building X permite a WONIK HOLDINGS gestionar las operaciones del edificio desde una única plataforma mediante la aplicación Operations Manager. La aplicación permite a la empresa operar y supervisar remotamente una amplia gama de activos de edificios en tiempo real desde cualquier lugar.

Tres empleados de WONIK HOLDINGS miran la pantalla digital
WONIK HOLDINGS utiliza la tecnología de Siemens

Estrecha colaboración para garantizar unas operaciones sin problemas

La implementación de la solución presentaba varios desafíos específicos. Una de ellas era garantizar que las sólidas medidas de seguridad siguieran funcionando de forma fiable durante la implementación de la nueva solución. Esto se logró mediante una planificación cuidadosa y una estrecha colaboración y coordinación con el equipo de seguridad.

Además, la implementación requirió la instalación del Building X Connector, que proporciona conectividad desde las instalaciones de Desigo CC a las aplicaciones del Building X, como el Operations Manager. La instalación y la necesaria actualización de la base de datos in situ tardaron algún tiempo al principio, pero dan sus frutos a la larga.

Para permitir el uso de la aplicación móvil, también fue necesario actualizar Desigo CC para satisfacer las necesidades de la empresa y ofrecer la funcionalidad deseada. Estos factores tenían que gestionarse con cuidado para garantizar una implementación eficaz y sin problemas.

Colaboración exitosa

Dado el éxito anterior de Siemens en la integración de la plataforma Desigo CC, la elección obvia era volver a trabajar juntos para ampliar el sistema de gestión de edificios existente e integrar la plataforma Building X basada en la nube. La amplia cartera de Siemens y su comprobada capacidad de desarrollo de soluciones fueron factores clave a la hora de tomar la decisión. La consultoría de soluciones personalizadas de la empresa, que incluye el diseño inicial y el soporte técnico, también supuso una ventaja importante. Además, las habilidades y la tecnología de ingeniería de última generación de Siemens, basadas en muchos años de experiencia, eran una ventaja importante. La estabilidad de la gestión del cronograma de construcción, junto con un servicio de atención al cliente y un soporte técnico inquebrantables, consolidaron aún más a Siemens como socio de confianza de WONIK HOLDINGS.

Dos empleados de WONIK HOLDINGS miran el decodificador
Para mejorar nuestra eficiencia operativa y sostenibilidad, estamos considerando la posibilidad de implementar un sistema de control y ahorro de energía. Siemens ha demostrado una precisión excepcional a la hora de cumplir con los requisitos de los clientes desde las primeras etapas de nuestra colaboración. Esperamos continuar con este enfoque colaborativo y productivo y con una asociación de beneficio mutuo
Parque Hyun Min, División de Negocios de Sistemas, equipo de fabricación, Grupo de Tecnología de Equipos en WONIK HOLDINGS
Letrero de WONIK en un edificio

Un vistazo a lo que depara el futuro

Con la implementación de la nueva solución, WONIK HOLDINGS logró su objetivo principal: una monitorización remota eficaz de las alarmas. Los operadores ahora pueden supervisar los problemas en tiempo real y acceder remotamente al sistema de administración del edificio para obtener una respuesta inmediata. Esta capacidad aumenta la eficiencia operativa y permite a WONIK HOLDINGS ampliar la solución a otras oficinas de Corea del Sur, lo que demuestra la escalabilidad y la eficacia del sistema.

La mejora de las capacidades de monitorización puede contribuir indirectamente a una mejor gestión de la energía, al garantizar que los sistemas funcionan de forma óptima y los problemas se resuelven con rapidez. Como los resultados aún no se pueden medir, WONIK HOLDINGS está evaluando actualmente la implementación de un sistema de gestión de la energía para controlar las emisiones de carbono. Integrar un sistema de gestión de fábricas y ampliar la plataforma Building X con la aplicación Energy Manager podría ser una parte de esta solución.