Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Redefiniendo el futuro de las universidades

La Universidad de Birmingham (UoB) ha establecido una asociación global con Siemens para convertir sus campus de Birmingham (Reino Unido) y Dubái entre los campus más inteligentes del mundo con cero emisiones netas.

Diseño de campus inteligentes con cero emisiones netas

Con el objetivo de convertirse en cero emisiones netas en 2045, la Universidad de Birmingham se ha comprometido a convertir sus campus de Edgbaston y Dubái entre los más inteligentes, inteligentes y sostenibles del mundo.

Vista aérea del histórico campus de la Universidad de Birmingham, ubicado en el centro de la ciudad.

Cero neto, ahorro de costes y nuevas oportunidades

Para alcanzar su objetivo, la universidad, una de las más grandes del Reino Unido, ha establecido una asociación global con Siemens. La asociación aborda la infraestructura, la investigación y la enseñanza con un enfoque en la transformación digital. Incluye la colaboración en una amplia gama de campos, como la energía, la reducción de las emisiones de carbono, el transporte, los macrodatos, el IoT e incluso la atención médica.

La asociación también incluye el acceso a una amplia variedad de conjuntos de datos que pueden incluirse en el plan de estudios, así como un plan totalmente diseñado para hacer que la universidad pase a cero emisiones netas de una manera viable desde el punto de vista comercial y técnico con un coste mínimo, haciendo que la educación, la investigación y la vida universitaria sean más atractivas y altamente sostenibles en el sentido social, ecológico y económico.

3000 toneladas de reducción anual estimada de CO2

23 mil sensores instalados

2045 año objetivo para un campus con cero emisiones netas

El uso de sensores, el Internet de las cosas (IoT) y un gemelo digital del sistema energético del campus permiten aumentar la transparencia en la utilización, la calefacción y el consumo de energía de los edificios. Los sensores digitales, el análisis de datos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ayudan a proporcionar una base fiable para la optimización integral de todo el sistema energético, incluida la generación de energía distribuida a partir de fuentes renovables, el almacenamiento de energía, la climatización y la movilidad. De esta forma, se puede desarrollar una hoja de ruta fiable para lograr la cero emisiones netas y la optimización de los costes energéticos.

Al mismo tiempo, la enorme cantidad de datos precisos disponibles crea nuevas oportunidades educativas y de investigación: el proyecto incluye el mayor despliegue de la tecnología IoT en cualquier campus universitario del mundo hasta la fecha, lo que tiene un enorme potencial de investigación. Además de eso, Siemens ya ha patrocinado varios doctorados y hay posibilidad de hacer 20 doctorados adicionales en los próximos años.

La colaboración con un socio como Siemens es el primer paso hacia un campus con cero emisiones netas. Vamos a hacer que la forma en que utilizamos el campus, la forma en que utilizamos la infraestructura, la forma en que las personas trabajan y la forma en que aprenden sean más eficientes. Y a medida que el campus inteligente y los datos disponibles nos enseñen más sobre estos factores, contribuirán a un cambio de comportamiento que, con suerte, nos lleve exactamente al lugar en el que necesitamos estar.
El profesor Tim Jones, Rector y subdirector, Universidad de Birmingham

Tecnologías digitales que cambiarán la vida universitaria

El proyecto se está implementando en varias etapas, y Siemens asesorará a largo plazo a la Universidad de Birmingham. Con la primera fase casi terminada después de dos años, ya se han implementado toda una gama de soluciones técnicas.

Menor demanda de energía para la iluminación

Un programa de iluminación importante reducirá significativamente el consumo de electricidad. El despliegue de dispositivos de iluminación LED junto con sensores para ajustar automáticamente el nivel de luz y aprovechar la luz natural ambiental reducirá significativamente los requisitos de energía de iluminación y, al mismo tiempo, creará un campus inteligente: los sensores miden la luz ambiental junto con el movimiento (personas en la habitación), el consumo de energía y la temperatura, lo que permite una optimización integral del uso del espacio y la energía, así como nuevas oportunidades de investigación.

Poner al día a la administración del edificio

Siemens descubrió que muchos edificios tenían sistemas de gestión anticuados que limitaban las ventajas digitales y de IoT. Proponía reemplazar los controladores antiguos por equipos modernos y apoyaba la implementación de las mejoras necesarias.

Mejora de la gestión de la energía

Se ha implementado un nuevo software de gestión de energía para supervisar en detalle el rendimiento de los equipos que consumen mucha energía. Esto permite mejorar la eficiencia y, con los dispositivos con capacidad de comunicación, también ayuda a reducir los costes de mantenimiento.

Acabar con el desperdicio de energía en calefacción

La introducción de varias mejoras de calefacción, como el equipamiento de todos los radiadores con ventilación automática, ayuda a mejorar la calefacción de cada edificio. Esto ayuda a reducir los costes y, al mismo tiempo, a mejorar los niveles de confort en los edificios.

Estudiantes que estudian en una biblioteca luminosa, visibles a través de un recorte en forma de «X» sobre un fondo azul oscuro.

Haga de su campus un centro de innovación

El Siemens Xcelerator ayuda a crear campus eficientes, seguros y sostenibles y a acelerar la transformación digital.

Liderar con el ejemplo

El uso de las tecnologías digitales desbloqueará datos e información que pueden aprovecharse para apuntalar la hoja de ruta de la universidad hacia cero emisiones netas. Al mismo tiempo, brindará oportunidades de laboratorio vivo que van mucho más allá del campus.

El campus universitario y la instalación industrial conectados por flechas direccionales, que representan un ecosistema de laboratorios vivos inteligentes.

Laboratorio viviente

El campus de Edgbaston de la Universidad de Birmingham se convertirá en un laboratorio vivo inteligente: un gran ecosistema de demostración a escala urbana que trabajará en sinergia con el parque energético industrial de la cercana Tyseley.

Edificio con un rayo, una bombilla y una marca de verificación, que representa a un demostrador de tecnología energética.

Demostrador de tecnología energética

El nuevo edificio Energy Accelerator será un demostrador en el que se podrán integrar, probar y poner en marcha las nuevas tecnologías energéticas.

Filas de personas junto a una gorra de graduación y un rayo, que representan una educación pionera en disciplinas energéticas.

Educación pionera

Durante los próximos 10 años, la Universidad de Birmingham formará a hasta 1000 graduados y a más de 200 personas para que se doctoren en disciplinas del sector energético que son esenciales para la transición a cero emisiones netas.

El paisaje urbano de Shanghái de noche con una infraestructura inteligente

Financiación: aprovechar al máximo el presupuesto dado

Para cumplir sus objetivos de sostenibilidad y emisiones de carbono a pesar de las restricciones presupuestarias, la Universidad de Birmingham ha seleccionado a Siemens como socio estratégico para ofrecer eficiencia de edificios como servicio (BeaaS) con resultados de eficiencia energética garantizados. La universidad paga tasas de servicio por la tecnología y los servicios durante un período de 10 años, Siemens Financial Services (SFS) FINANCIA la tecnología subyacente mediante un arrendamiento de contratista principal.

Más información sobre las opciones de financiación

Vamos a crear conjuntamente su campus inteligente y sostenible

¿Es miembro del cuerpo docente, promotor de campus, arquitecto, planificador, constructor u operador de campus? ¿Le gustaría que su proyecto universitario tuviera un valor sostenible? No dude en ponerse en contacto mediante el siguiente formulario.

El campus de la Universidad de Birmingham con dos estudiantes frente a una entrada de cristal