Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Caso de éxito

Haga lo invisible bien y ayude a que la electromovilidad despegue

En Aral Pulse, la carga de alta potencia está en la parte delantera y central. Entre bastidores, la tecnología y la ingeniería de Siemens unen la infraestructura real con la inteligencia digital, garantizando que cada carga sea rápida, fluida y fiable. Impulsando el cambio de Alemania hacia la movilidad eléctrica y la transición energética.

Seminario web: Cómo gestionar el aumento de la demanda de carga de camiones

Descubra cómo los DSO pueden ayudar a electrificar el sector del transporte sin aumentar los gastos de capital y gastos

Una red de carga inteligente en toda Alemania — con Electrification X

El crecimiento, la seguridad y el futuro no hace falta decirlo: escalar una red de carga rápida como Aral Pulse no es nada sencillo. Pero con Electrification X, hasta 600 estaciones de red local inteligentes funcionan de forma centralizada, segura y sin fricciones.

¿Inundado de notificaciones de vulnerabilidad? ¿Problemas de cumplimiento del NIS2? ¿Aumentan las ciberamenazas? ¿Flujos de trabajo complejos de gestión de parches? No verá nada porque ya está gestionado. Así es como hacemos que esta red siga creciendo.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X ofrece:

  • Mayor tiempo de actividad mediante control remoto
  • OPEX optimizado mediante la monitorización en tiempo real
  • Gestión dinámica de la carga de las estaciones de carga ultrarrápidas (hasta 400 kW de capacidad)

Cumplimiento con NIS 2:

  • Condiciones del NIS 2 para la infraestructura crítica
  • Requisitos del operador de red según la VDE4110
En Aral pulse, nuestro objetivo es hacer que la carga ultrarrápida sea tan fácil y esté disponible como el repostaje tradicional. Para lograrlo, nos asociamos con Siemens e invertimos en más de 650 estaciones en toda Alemania, una infraestructura de carga digital preparada para el futuro.
Alexander Junge, Miembro del consejo de administración de Aral AG y, Director general bp pulse Europa Central

Resaltar cifras

600 estaciones inteligentes de la red local

Hasta 600 estaciones inteligentes de la red local gestionadas de forma centralizada

400 kW Potencia de carga

Hasta 400 kW de potencia de carga cada uno para coches

350 km velocidad de carga

Hasta 350 km de alcance en 10 minutos

1000 kW Potencia de carga

Hasta 1000 kW de potencia de carga para cada camión

Impulsando el futuro de la carga de vehículos eléctricos con Aral Pulse

Explore el Aral Pulse Gigahub de Mönchengladbach, el primero de su tipo con 28 cargadores ultrarrápidos. Electrification X de Siemens permite una gestión eficiente de la carga, una monitorización casi en tiempo real y un servicio remoto seguro, lo que aumenta la transparencia, reduce los costes y apoya el futuro de los vehículos eléctricos de Alemania.

La potencia, la inteligencia y el rendimiento son lo que cuenta

Las subestaciones inteligentes y Electrification X crean una base de hardware y software perfectamente sincronizada para una carga rápida a gran escala. Conecta la infraestructura eléctrica del mundo real con la inteligencia digital, lo que la hace fiable, segura, flexible y está lista para lo que venga después.

Transformando el poder. Y el día a día.

Aunque la subestación inteligente puede permanecer silenciosa en las afueras de la planta, su crucial enlace de media tensión permite una carga rápida. Con su transformador sellado, su conmutador 8DJH con aislamiento de gas y su placa SIVACON S8 de baja tensión para hasta seis cargadores de alta potencia, conecta cada estación sin problemas a la red pública. Todos sus componentes son capaces de comunicarse, lo que permite la monitorización remota y la gestión de cargas casi en tiempo real, lo que garantiza que la energía fluya exactamente donde se necesita, día tras día.

Sin ser visto, pero siempre al mando

Electrification X mantiene todos los cargadores y subestaciones conectados, monitorizados y optimizados casi en tiempo real, desde una plataforma central. La gestión dinámica de la carga garantiza un uso eficiente de la energía, mientras que las funciones de control remoto y seguridad mantienen toda la red estable, protegida y lista para ampliarse. Y dado que los datos de diagnóstico se consolidan en un solo lugar, los problemas se resuelven más rápido, lo que maximiza el tiempo de actividad en todos los sitios.

Para todo lo que hay hoy en día. Y todo lo que esté por venir

Electrification X se creó para evolucionar, no solo para funcionar. Su arquitectura abierta e independiente de los proveedores mantiene la red de carga flexible a medida que surgen nuevos requisitos: desde integrar las energías renovables hasta conectarse con los operadores de la red o añadir nuevas aplicaciones a escala. Como todos los activos están habilitados para la nube y se gestionan de forma centralizada, el despliegue de mejoras y nuevas funciones no interrumpirá las operaciones. El resultado: una infraestructura de carga rápida que crece con la demanda, se adapta a las nuevas tecnologías y se mantiene preparada para el futuro a medida que la movilidad sigue cambiando.

Con Electrification X, hemos adquirido total transparencia en nuestra red de carga rápida. Hoy en día, más de 300 subestaciones locales están conectadas y monitorizadas digitalmente, con la ventaja adicional de poder resolver muchos problemas de forma remota.
Alexander Junge, Miembro del consejo de administración de Aral AG y, Director general bp pulse Europa Central