Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Cabaña Monte Rosa, Suiza

Llevando la eficiencia energética y operativa a nuevas cotas

Descubra cómo la cabaña Monte Rosa Hut logra una eficiencia energética y operativa excepcional gracias a la innovadora tecnología de Siemens en condiciones alpinas extremas.

Crear un edificio inteligente en medio de los Alpes

A una altitud de 2883 metros, el refugio Monte Rosa Hut ofrece refugio y alojamiento a alpinistas y excursionistas en los Alpes del Valais. Las fuentes de energía renovables y la tecnología de construcción inteligente detrás de la reluciente fachada del «Mountain Crystal» garantizan que su estancia no solo sea agradable sino también lo más eficiente y sostenible posible.

Entonces, los desafíos: ¿Cómo se crea un entorno cómodo para los huéspedes y el personal que tenga el menor impacto en el medio ambiente? ¿Y cómo soluciona los problemas durante los meses de invierno, cuando las fuertes nevadas hacen que la cabaña sea aún más inaccesible?

La respuesta es doble: necesita energía renovable para reducir su huella de carbono y un edificio inteligente al que pueda acceder y controlar desde cualquier lugar. En el refugio Monte Rosa Hut, esto es lo que hacen posible el sistema integrado de gestión de edificios, Desigo CC, y la plataforma digital de edificios, Building X.

Datos clave

Descripción general del proyecto

Monte Rosa Hut
  • Building X, control y monitorización remotos basados en la nube con Energy Manager, Operations Manager y Comfort AI
  • Operación y supervisión locales con Desigo CC
  • El Building X conecta todos los sistemas y dispositivos
  • 84 m² de paneles fotovoltaicos en la azotea más 70 m² en una estructura dedicada
  • Colectores solares térmicos de 60 m² para generar agua caliente
  • Almacenamiento de energía en baterías
  • Utilización de los recursos locales de agua de deshielo
  • Miniplanta de cogeneración para energía y calefacción de respaldo
  • Calefacción
  • Almacenamiento térmico
  • Desinfección del agua
  • Heat recovery ventilation
  • Tratamiento de aguas residuales
  • Reutilización de aguas grises
Cronograma del proyecto

Máximo rendimiento en condiciones extremas

Select...

Hitos de 2010

  • Inauguración de la cabaña Monte Rosa Hut
  • Alto grado de autonomía gracias a la energía fotovoltaica
  • Procesamiento de todos los datos del edificio en Navigator
Building X

Fácil acceso a ubicaciones remotas

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

Desde 2024, la plataforma de IoT abierta y flexible Building X funciona como el «sistema operativo» de la cabaña de Monte Rosa Hut. Hace que todos los datos generados por los dispositivos de campo y el Desigo CC de administración del edificio estén disponibles para las aplicaciones que pueden supervisar y controlar todo el edificio.

Building X es una plataforma abierta que no depende de los proveedores. Con nuestras aplicaciones listas para usar, el operador de la cabaña puede acceder a los sistemas del edificio en cualquier momento, incluso de forma remota, en las condiciones más duras, cuando no se puede llegar físicamente a la cabaña.

CREACIÓN DE APLICACIONES X

Soluciones utilizadas en la cabaña de Monte Rosa Hut

Building X: Icono de la aplicación Energy Manager

Energy Manager

El Energy Manager es la herramienta más importante para que la cabaña de Monte Rosa Hut sea lo más sostenible posible. Cada 15 minutos, el sistema de gestión del edificio, Desigo CC, envía los datos de la cabaña a la nube. Allí, la aplicación Energy Manager analiza los datos e identifica las ineficiencias.

Building X: Icono de la aplicación Building X - Operations Manager

Operations Manager

El Operations Manager utiliza los datos de los controladores y pasarelas para supervisar y solucionar problemas de forma remota en la cabaña de Monte Rosa Hut. Esto ayuda al operador de la cabaña a mantener el edificio en funcionamiento incluso cuando no es posible acceder físicamente durante los meses de invierno.