Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Algonquin College, Canadá

El lugar adecuado para dar forma a un mañana sostenible. La tecnología innovadora y las nuevas formas de pensar de Siemens están convirtiendo al Algonquin College en un modelo a seguir en materia de sostenibilidad.

El futuro de la energía limpia para el Algonquin College de Canadá

El Algonquin College es el cuarto colegio más grande de Ontario, con unos 20 000 estudiantes en el este de Ontario. El Algonquin College es líder en sostenibilidad en las instituciones académicas del mundo y tiene un objetivo de huella de carbono neta cero para 2042.

Los expertos del Algonquin College hablan en frente de las escaleras

Desafío

El colegio está trabajando para lograr sus objetivos de reducir su huella ecológica, perseguir la fortaleza económica y mejorar el éxito de los estudiantes, como parte del marco estratégico de sostenibilidad universitaria. El Algonquin College buscaba un socio que lo ayudara a crear y cumplir su visión de un futuro sostenible.

Solución

Siemens ayudó al Algonquin College a lanzar el proyecto ESCO2. Se basa en un contrato de rendimiento energético de 20 años, en cuyo marco Siemens ha realizado una serie de mejoras de infraestructura (desde la modernización de la climatización hasta la optimización de las plantas de refrigeración o la optimización del control de la automatización de edificios).

Sin embargo, la asociación va más allá: Siemens también ayudó al Algonquin College no solo a reducir su consumo de energía, sino también sus emisiones de carbono. Esto se logró mediante sistemas de energía distribuida, en forma de una planta de cogeneración alimentada con gas natural, junto con la tecnología de microrredes. Todo lo cual permite a la universidad crear, dirigir y almacenar su propia energía. Por último, pero no por ello menos importante, Siemens apoya la misión educativa de la universidad ofreciendo nuevas oportunidades de investigación a los estudiantes: toda la tecnología está a la vista, lo que convierte a la universidad en un laboratorio viviente en el que los expertos de Siemens también enseñan a los estudiantes sobre la sostenibilidad, a través de un nuevo programa de certificados de posgrado que permite la especialización en la materia.

Persona que lleva unos cascos de realidad virtual en un aula o laboratorio con ordenadores
Planta de cogeno para el Algonquin College, Canadá.

Beneficios

El proyecto ha supuesto un ahorro de 3,2 millones de USD y 1200 toneladas de CO2 al año. A largo plazo, esto supondrá un ahorro de decenas de millones de dólares en costes operativos y una reducción de los costes de mantenimiento diferidos. Entre los hitos clave de los últimos años, la universidad inauguró cuatro edificios de última generación y alto rendimiento entre 2011 y 2014. Tres han obtenido o están apuntando a la certificación Gold en Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental (LEED®). Uno ha obtenido la certificación LEED® Platino.

«Nuestro siguiente paso es reducir aún más el uso de gases de efecto invernadero. En última instancia, me imagino que utilizaremos algunas fuentes de combustible alternativas y Siemens ya tiene algunas ideas sobre cómo podemos hacerlo, lo cual es muy interesante».
Todd Schonewille, Director de Recursos Físicos, Universidad Algonquin