Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Sistemas de energía flexibles

Ya sea mediante la gestión de la carga, las tecnologías de almacenamiento o el control digital de la energía, los sistemas energéticos flexibles ayudan a las empresas a reducir las tarifas de la red, capitalizar las oportunidades de mercado y mitigar eficazmente los riesgos de precios.

Sus prestaciones

¿Ya está aprovechando las fluctuaciones de precios en el mercado energético?

El aumento del uso de fuentes de energía volátiles y las fluctuaciones de precios asociadas representan un desafío para las empresas, pero también ofrecen oportunidades. El sistema energético del futuro requerirá flexibilidad por parte de los productores y los consumidores. Las soluciones inteligentes para flexibilizar el suministro de energía pueden reducir los costes de uso de la red y del suministro de energía.

Ilustración isométrica de un sistema de generación y distribución de energía. Cuenta con una central eléctrica con chimenea y tanques de almacenamiento, conectada a torres eléctricas. Una pantalla digital muestra gráficos de tendencia alcista que simbolizan el crecimiento y la eficiencia. Debajo de la ilustración principal hay dos iconos: uno representa una red eléctrica con relámpagos y otro muestra una red compleja o una red inteligente.

«Industriestrompreis» para empresas que consumen mucha energía

El «Industriestrompreis» (precio de la electricidad industrial) permite nuevos incentivos económicos para que las empresas que consumen mucha energía optimicen activamente su consumo de energía. Además de la reducción directa de los costes de la electricidad, la atención se centra especialmente en flexibilizar las cargas e instalaciones.

Las empresas que aumentan específicamente la flexibilidad de su infraestructura energética (por ejemplo, mediante la gestión de la carga, las soluciones de almacenamiento o los sistemas de control digital) pueden obtener beneficios adicionales y aumentar aún más su derecho a recibir subsidios.

Siemens lo ayuda a identificar e implementar sistemáticamente estas oportunidades: desde el análisis y la integración técnica hasta la ampliación de su estrategia de flexibilidad. De esta manera, el «Industriestrompreis» se convierte en el punto de partida para un suministro de energía sostenible y resiliente.

36d65e64-fbcc-406a-9d12-7cc98afa8a47-mes-44-hero original

Historias de éxito

Dos camiones cisterna en una instalación con grandes silos y un edificio con puertas de garaje azules, bajo un cielo nublado

Optimizar las tarifas de la red con una gestión inteligente de la carga

Con una gestión de carga específica y de mayor nivel de la generación, el almacenamiento y el consumo de electricidad, puede cumplir con los requisitos de uso intensivo o atípico de la red y reducir significativamente sus tarifas de uso de la red. Basándonos en un análisis del perfil de carga, creamos un concepto personalizado para reducir sus tarifas de red. También nos ocupamos del diseño, la planificación y la implementación de los sistemas técnicos de gestión de la carga, por ejemplo, los sistemas de cogeneración, el almacenamiento de baterías o los sistemas de alimentación a calefacción.

Ejemplo de aplicación:
Innovadora generación de calor con proceso de generación de energía a calefacción

El Breitenburger Milchzentrale desarrolló una estrategia energética integral con los expertos en energía de Siemens. La base de la solución es un proceso eficiente de alimentación a calefacción, incluida la conexión a un sistema automatizado de gestión de cargas (Desigo). Con la ayuda de la gestión de la carga, se cumplen los requisitos de uso intensivo de la red y se ahorran 250 000 euros en gastos de red cada año.

Una vista aérea muestra la gran planta VARTA con varios edificios y tejados en un paisaje verde, rodeada de casas residenciales y campos bajo un cielo azul.

Logre precios favorables en el mercado energético con sistemas flexibles

Benefíciese de los mecanismos del mercado energético y utilice un funcionamiento flexible de sus sistemas para reducir sus costes. Examinamos y planificamos las opciones para un funcionamiento flexible de los sistemas de generación y consumo de energía y las implementamos en su ubicación. Tanto la comercialización activa de los volúmenes de electricidad en el mercado al contado intradía como la optimización pasiva de las plantas de suministro de energía en relación con el mercado diario pueden ser parte de la solución. Nos centramos en los sistemas flexibles de suministro de electricidad y calor (sistemas de cogeneración, bombas de calor, calderas, enfriadoras) y sistemas de almacenamiento (baterías y almacenamiento de calor). Esto va acompañado de nuestros servicios para garantizar la optimización continua de los precios de la energía.

Ejemplo de aplicación: concepto innovador de generación y almacenamiento de energía con un nivel superior de gestión de carga

Junto con VARTA, Siemens desarrolló un concepto integral para modernizar la generación de energía. Al mismo tiempo, la tecnología comprobada del fabricante de baterías consistía en integrar para crear una solución innovadora. Para ello, se creó un sistema de gestión de energía y carga de nivel superior. Regula los sistemas en función de las previsiones para garantizar un uso intensivo de la red.