Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Visual Inspection con Inspekto

La IA proporciona un control de calidad del motor ultrarrápido

Con Siemens Inspekto Visual Inspection, los controles de calidad en Horse Powertrain de Skövde se pueden realizar en solo unos segundos.

En el centro de la antigua producción de motores de Skövde, ya está en funcionamiento un nuevo sistema de visión basado en la IA. Con nuestro Inspekto Visual Inspection, los controles de calidad se pueden realizar en solo unos segundos, de forma automática, rastreable y sin necesidad de conocimientos especializados en visión artificial. El resultado es un proceso más rápido, una calidad más uniforme y un entorno de trabajo en el que los operadores evitan dar pasos monótonos y exigentes desde el punto de vista ergonómico. La histórica fábrica de motores entra así en una nueva era de industria inteligente en la que la tradición se une a la tecnología del futuro.

Con nuestro sistema de visión impulsado por IA Inspector, la fábrica de motores de Skövde (Suecia) está pasando a una nueva era en la que las desviaciones se detectan en unos instantes, se garantiza la trazabilidad y los operadores se ven liberados del monótono trabajo. Es un salto tecnológico que vincula los conocimientos industriales tradicionales con el control de calidad inteligente del futuro y sitúa a Skövde con aún más claridad en el mapa como centro de innovación para el desarrollo del tren motriz.

Desde calderas de hierro fundido hasta motores

Tren motriz Horse

Hace casi cien años, en 1927, se lanzó el primer coche de Volvo, llamado Jacob. Estaba propulsado por un motor de 4 cilindros fabricado en Skövde en un taller mecánico que se fundó ya en 1868, cuando Sköfde Gjuteri & Mekaniska Verkstad fundió calderas de hierro y, más tarde, fabricó motores de queroseno marinos, el origen del Volvo Pentaverken.

La actual fábrica de motores de Skövde se inauguró en 1991 y, a lo largo de los años, ha cambiado de propietario y de nombre, de Volvo Cars a Powertrain Engineering Sweden y a Aurobay, que recientemente pasó a Tren motriz Horse , que hoy es propiedad de Geely, Renault y Aramco.

Los híbridos son la clave para una transición más rápida

Horse Powertrain es una empresa que produce sistemas de propulsión, incluidos motores de combustión interna y sistemas híbridos, con sede en Londres. La empresa opera 17 fábricas y cinco centros de I+D en Europa, China y Sudamérica, y suministra soluciones de tren motriz (motores, transmisiones, electrónica de potencia y plataformas híbridas integradas) a varios fabricantes de vehículos. Si bien gran parte de la industria de la automoción se centra en un futuro eléctrico, Horse Powertrain ve los híbridos como un camino realista hacia las cero emisiones netas, especialmente en las regiones en las que se sigue produciendo electricidad con combustibles fósiles.

La fábrica de Skövde de Horse Powertrain desempeña un papel central en el desarrollo de la próxima generación de sistemas de propulsión híbridos. Los sistemas de propulsión que combinan la tecnología eléctrica y de combustión son, según la empresa, una solución crucial para reducir las emisiones más rápido.

«El mundo aún no está preparado para los vehículos que funcionan con baterías completas. Los cambios en las necesidades globales requieren varias soluciones energéticas, por lo que estamos buscando varias oportunidades para apoyar al mercado y a los fabricantes de vehículos. Un ejemplo es nuestro extensor de autonomía, un motor de combustión compacto que funciona como generador y ayuda a cargar la batería, lo que amplía la distancia total de conducción», dice Elisabeth Kraft, director de relaciones públicas de Horse Powertrain en Skövde.

También se ha lanzado un nuevo sistema híbrido basado en la arquitectura de coches eléctricos, así como una caja de cambios híbrida con arranque 100 por ciento eléctrico y hasta un 80 por ciento de funcionamiento eléctrico en el tráfico urbano.

«Los motores híbridos son una herramienta eficaz para reducir las emisiones aquí y ahora», dice Elisabeth Kraft.

Elisabeth Kraft, directora de relaciones públicas de Horse Powertrain

Larga tradición de calidad y eficacia

Oscar Gejervall, ingeniero de verificación de Horse Powertrain

La producción eficiente y de alta calidad forma parte de la cultura de esta fábrica. En este caso, el personal conoce su reducido trabajo y ha recibido atención para optimizar la producción. Lo que han faltado son herramientas para una inspección final más eficaz de los motores.

«La comprobación para detectar cualquier desviación o defecto se ha realizado manualmente en la estación. Queríamos cambiar eso. Lleva mucho tiempo y no es tan ergonómico para los operadores con tareas repetitivas. Se trata de la garantía de calidad, la eficiencia y la ergonomía», dice Óscar Gejervall, ingeniero de verificación en Horse Powertrain.

Enchufar e inspeccionar con la inspección visual de Inspekto

Inspekto es nuestro nuevo sistema de visión basado en la IA para el control de calidad de varios tipos de productos y está adaptado para permitir a los operadores configurar, utilizar y mantener el sistema sin necesidad de experiencia previa con sistemas de visión.

«Inspekto se integra fácilmente con el sistema de automatización para un control de calidad completo y automatizado», dice Ilias Temsamani, director de productos de Siemens que ayuda a los fabricantes a implementar un control de calidad basado en la IA.

«Tradicionalmente, no se sabía si una solución de visión era escalable y rentable a largo plazo. Pero con Inspekto, puede evaluar la solución con extrema rapidez con sus productos para comprobar si funciona y en dos horas puede decidir si ir o no. No se requieren conocimientos especializados ni experiencia previa, los operadores se encargan enteramente de Inspekto», continúa.

Tren motriz Horse

No se necesita experiencia previa

Inspekto Visual Inspection

Jani Minkkinen, supervisor del Departamento de Calidad, ve muchas oportunidades en Inspekto:

«Ahora podemos comprobar los motores de forma estandarizada y, como guardamos tantas imágenes de cámara, el trabajo de análisis es más fácil y tenemos una mejor trazabilidad. Se convierte en un muy buen complemento».

«La interfaz es muy fácil de usar para los operadores, incluso para el personal nuevo. Solo tiene que añadir nuevos puntos de control si los necesita o quitarlos, sin cambiar los parámetros del robot», dice Mikael Karlgren, ingeniero de verificación en Horse Powertrain.

«Por eso elegimos el sistema de visión Inspekto de Siemens, por su sencillez y gran flexibilidad. Se cambia rápidamente y elige qué ver», dice Oscar Gejervall.

«La magia está en el software, que se puede actualizar de forma continua», dice Iliass Temsamani.

El trabajo de I+D detrás del sistema inteligente basado en la IA es la razón por la que ahora es fácil poner en marcha y mantener un proceso de detección de fallos optimizado en el que se pueden detectar incluso defectos imprevistos.

Productos de Siemens que utiliza el cliente en el proyecto

Sistema de visión basado en la IA: Inspekto Visual Inspection
Sistema de control: Simatic S7
Plataforma de automatización: TIA Portal
Ordenador industrial: Ordenador Simatic Box
ÉL: Paneles HMI Simatic
Sistema PLM: Teamcenter
E/S distribuidas: Simatic ET 200
Sistema de control CNC: Sinumerik
Sistema servo: Sinamics
Fuente de alimentación: Sitop
Comunicación industrial: Scalance
Sistema RFID: RFID Simatic
Productos y arrancadores de baja tensión: Sirius
Medición de energía: Sentron PAC
Automatización de edificios: Sistema de gestión de edificios: Desigo CC,
Sistema Fire and Security: Sinteso

siemens.com/inspekto
horse-powertrain.com

Junio de 2026