Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Edificios autónomos centrados en las personas

Edificios autónomos para la sostenibilidad

Las capacidades energéticas autónomas equilibran continuamente los costes, el carbono y la resiliencia al optimizar el comportamiento de las cargas, los equipos y el sistema energético en tiempo real. El resultado: menores costes de energía, reducción de emisiones y mayor confianza en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

Por qué la gestión manual de la energía y la sostenibilidad ya no basta

El uso y los costes de la energía aumentan junto con la demanda de calefacción y refrigeración. La presión regulatoria se intensifica, la presentación de informes ESG es cada vez más compleja y las herramientas disponibles para la mayoría de los equipos de construcción siguen siendo fragmentarias y manuales. Los edificios autónomos hacen que la sostenibilidad pase de ser una tarea basada en el cumplimiento a un proceso continuo y automatizado.

Icono que representa la volatilidad de los costes de energía

Costes de energía volátiles

Los precios de la energía fluctúan con las condiciones del mercado, la demanda de la red y las estructuras tarifarias. Sin la optimización en tiempo real, los edificios pagan de más durante los períodos pico y pierden oportunidades de cambiar las cargas o aprovechar la generación in situ.

Icono que representa la optimización energética manual

Optimización energética manual

La gestión energética tradicional funciona en ciclos y se basa en auditorías periódicas y ajustes manuales. Este enfoque pierde oportunidades en tiempo real y no puede adaptarse con la suficiente rapidez a los cambios meteorológicos, de ocupación o de las condiciones de la red.

Icono que representa la flexibilidad de carga sin explotar

Flexibilidad de carga sin explotar

Los edificios con cargas controlables, sistemas de climatización y generación in situ tienen una importante flexibilidad sin explotar. Sin una coordinación automatizada, el autoconsumo sigue siendo bajo y los picos de demanda no se gestionan.

Icono que representa los informes ESG fragmentados

Informes ESG fragmentados

Los datos de emisiones están dispersos en sistemas desconectados, lo que hace que la presentación de informes listos para la auditoría sea lenta y propensa a errores. Los equipos de Sustainability dedican más tiempo a recopilar datos que a actuar en función de ellos.

Ineficiencia a nivel de equipo

Ineficiencia a nivel de equipo

La mayoría de los equipos de climatización funcionan con los ajustes genéricos de fábrica con ajustes limitados. Sin inteligencia localizada, los sistemas consumen más energía de la necesaria, especialmente durante las transiciones estacionales.

Cómo la autonomía lo cambia todo

Los edificios autónomos convierten la gestión de la energía en un circuito de control continuo. Los gemelos digitales simulan opciones, la IA recomienda o aplica secuencias optimizadas y los sistemas verifican los resultados en función de los objetivos de coste, comodidad y carbono. Sustainability pasa del análisis periódico al control en tiempo real.

> 20% Aumento del autoconsumo de energía fotovoltaica

Fuente: Siguiendo el modelo de un entorno sanitario complejo (unos 50 000 metros cuadrados) con cargas flexibles (almacenamiento, cargas desechables, cambio de combustible) y una optimización basada en los horarios. Los resultados varían y no son un resultado garantizado.

≤ 15% Reducción del coste total de energía

Fuente: Siguiendo el modelo de un entorno sanitario complejo (unos 50 000 metros cuadrados) con cargas flexibles (almacenamiento, cargas desechables, cambio de combustible) y una optimización basada en los horarios. Los resultados varían y no son un resultado garantizado.

6,5% Ahorro medio de energía adicional con Comfort AI

Fuente: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suecia) — Referencia piloto de Comfort AI (anteriormente Cloe).

Aplicaciones en el mundo real

Nuestras soluciones para la sostenibilidad autónoma

Ilustración de incorporación de datos asistida por IA

Incorporación de datos asistida por IA

El enriquecimiento de datos impulsado por la IA automatiza el etiquetado, la estructuración y el escalado en todos los sitios, lo que reduce el esfuerzo de incorporación y acelera el tiempo de creación de valor de los edificios existentes.

B-SER-Asset-Performance-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Asset Performance Advanced

Asset Performance Advanced es un servicio digital de edificios gestionados con IA que permite a los clientes detectar, decidir y mejorar el rendimiento de forma continua.

¿Está listo para descarbonizar las operaciones de su edificio?

Descubra cómo los edificios autónomos pueden reducir los costes de energía, reducir las emisiones y acelerar su camino hacia cero emisiones netas.