Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Edificios autónomos centrados en las personas

Edificios autónomos para el rendimiento

Operaciones impulsadas por la IA ayudar a los edificios a detectar los problemas antes, a priorizar las acciones y a mantener los sistemas críticos en funcionamiento con menos esfuerzo manual. Los operadores reciben acciones claras y clasificadas. Los ocupantes disfrutan de entornos optimizados. Los propietarios aumentan la rentabilidad, el valor de los activos a largo plazo y una mejor retención.

Por qué los edificios necesitan un modelo operativo más inteligente

La escasez de mano de obra, el aumento de la complejidad técnica y la desconexión de los sistemas están llevando las operaciones del edificio a un punto de quiebre. Se espera que los equipos gestionen más edificios con menos recursos de expertos, mientras que las consecuencias de las operaciones reactivas se hacen más costosas.

Icono de tiempo de inactividad no planificado

Tiempo de inactividad no planificado

Cuando los sistemas fallan sin previo aviso, el resultado son reparaciones de emergencia, interrupciones para los inquilinos y un aumento vertiginoso de los costes. Sin capacidades predictivas, los equipos siempre van un paso por detrás, reaccionan ante los fallos en lugar de evitarlos.

Icono de sobrecarga de alarma

Sobrecarga de alarma

Los operadores se enfrentan a una avalancha constante de alertas, la mayoría redundantes o de baja prioridad. Sin un filtrado inteligente, los problemas críticos se pierden en el ruido y los tiempos de respuesta se ven afectados, lo que aumenta el riesgo y erosiona la confianza.

Iconos de burbujas de diálogo superpuestos en verde azulado con un símbolo de engranaje dentro de la burbuja más grande.

Las brechas de habilidades se están ampliando

El 53% de los puestos de dirección de instalaciones siguen vacantes. Los trabajadores con experiencia se jubilan más rápido de lo que se puede formar a los nuevos y los conocimientos necesarios para solucionar problemas en entornos complejos y multisistemas están desapareciendo.

Icono de solución de problemas

Solución de problemas de complejidad

Los edificios modernos funcionan con sistemas interconectados en los que un solo fallo puede afectar en cascada a los ámbitos de la climatización, la electricidad y la seguridad. Diagnosticar manualmente las causas principales en fuentes de datos desconectadas lleva horas, lo que prolonga el tiempo de inactividad.

Icono de menos expertos

Menos expertos, más edificios

La presión para gestionar carteras más grandes con equipos más pequeños y con menos experiencia se está intensificando. Cada edificio adicional aumenta el riesgo, prolonga los tiempos de respuesta y erosiona la calidad del servicio.

Cómo la autonomía lo cambia todo

La autonomía cambia las operaciones de la supervisión del salpicadero y las órdenes de trabajo reactivas a la intervención inteligente. El edificio detecta las desviaciones, recomienda las causas fundamentales, prioriza las acciones y solo aumenta lo que requiere el juicio humano.

≤ el 50% Posible reducción de los costes laborales

Fuente: Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Basado en unas 2.800 llamadas de mantenimiento al año y unos 700 000 dólares al año en costes laborales en un hospital multisede con BMS y Asset Performance. Los resultados varían y no están garantizados.

≤ 15% Reducción de las falsas alarmas y de los costes laborales subcontratados

Fuente: Estimación basada en una base modelada de aproximadamente 180 000€ al año, costes laborales subcontratados en un entorno universitario grande. Los resultados varían y no son un resultado garantizado ni un compromiso contractual.

≤ un 25% Ahorro de tiempo por punto de datos en ingeniería

Fuente: Basado en un edificio comercial estadounidense de complejo medio (unos 7,5 000 metros cuadrados, unos 15 000 puntos de datos, unos 8 min/punto de datos, unos 280 000 de valor direccionable a 140 €/hora). Los resultados varían y no están garantizados.

Aplicaciones en el mundo real

Explore nuestras soluciones para un rendimiento autónomo

Ilustración de incorporación de datos asistida por IA

Incorporación de datos asistida por IA

El enriquecimiento de datos impulsado por la IA automatiza el etiquetado, la estructuración y el escalado en todos los sitios, lo que reduce el esfuerzo de incorporación y acelera el tiempo de creación de valor de los edificios existentes.

B-SER-Asset-Performance-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Asset Performance Advanced

Asset Performance Advanced es un servicio digital de edificios gestionados con IA que permite a los clientes detectar, decidir y mejorar el rendimiento de forma continua.

Ilustración que representa la optimización del espacio

Optimización autónoma del espacio

Building X Space Manager ayuda a los equipos de las instalaciones a convertir los datos espaciales fragmentados en decisiones operativas y de planificación seguras, con recomendaciones basadas en la IA basadas en la ocupación real.

¿Está preparado para transformar las operaciones de su edificio?

Descubra cómo los edificios autónomos pueden reducir los costes, aumentar el tiempo de actividad y empoderar a sus equipos.