Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Edificios autónomos centrados en las personas

Edificios autónomos para mayor flexibilidad

Los edificios con IA adaptan los espacios, los servicios y las operaciones a la demanda real, lo que ayuda a las carteras a responder más rápido a los cambios en los patrones de uso. La flexibilidad se convierte en una capacidad gestionada, no en una idea tardía.

Por qué las operaciones estáticas de los edificios no pueden mantenerse al día

Las operaciones tradicionales de los edificios suelen fijarse en torno a horarios e hipótesis. A medida que cambia la utilización, los equipos necesitan una mejor visibilidad, una planificación de escenarios más rápida y servicios que se ajusten a la demanda real.

Icono abstracto: los servicios fijos no coinciden con la demanda real

Los servicios fijos no coinciden con la demanda real

Los servicios de limpieza, climatización y lugar de trabajo funcionan con horarios fijos independientemente de la ocupación real. Los recursos se desperdician en los pisos vacíos, mientras que las áreas ocupadas están desatendidas, lo que aumenta los costes sin mejorar la experiencia.

Icono que representa los altos costes operativos relacionados con el espacio

Los costes operativos relacionados con el espacio son altos

Puede que casi la mitad del espacio de oficina no esté utilizado, pero los costes de explotación siguen siendo fijos. Sin una planificación del espacio basada en datos, las organizaciones pagan por la capacidad que no utilizan y carecen de la información necesaria para dimensionar correctamente sus carteras.

El icono de un monitor

Las configuraciones estáticas no pueden mantenerse al día

Los edificios están sujetos a diseños y estrategias operativas fijos que se establecieron en el momento de la puesta en servicio. Cuando los patrones de uso cambian, la reconfiguración de los sistemas y servicios es lenta, manual y, a menudo, molesta.

El icono de una pantalla: patrones de uso

Los patrones de utilización no se entienden bien

La mayoría de los edificios carecen de una imagen clara de cómo se utilizan realmente los espacios. Sin datos del control de acceso, los sensores, el Wi-Fi y los sistemas de reservas, las decisiones de planificación se basan en suposiciones más que en pruebas.

El icono de un reloj

La reconfiguración es lenta y manual

Ajustar las estrategias operativas, las asignaciones de espacio o los niveles de servicio requiere la coordinación manual de varios equipos y sistemas. Los cambios tardan semanas en implementarse y rara vez se evalúan para determinar su impacto antes de su puesta en marcha.

Cómo la autonomía lo cambia todo

La autonomía convierte la flexibilidad en una capacidad gestionada. Las señales de ocupación y actividad informan la planificación, los servicios se escalan con el uso real y las simulaciones ayudan a los equipos a entender los impactos operativos, espaciales y energéticos antes de actuar.

< 1 año Una simple amortización por la optimización del espacio

Fuente: Siemens AG. (2026). Estimación de referencia modelada para un entorno inmobiliario comercial de complejidad media y varios sitios. Building X Space Manager. Los resultados varían y no son un resultado garantizado ni un compromiso contractual.

> 50% Reducción del esfuerzo de incorporación de edificios abandonados

Fuente: Siemens AG. (2026). Estimación de referencia modelada. Building X Data Setup, ONE Connectivity, Data Design Assistant. Los resultados varían y no son un resultado garantizado.

53% Priorice la optimización y la flexibilidad del espacio

Fuente: Siemens AG. (2026). Monitor de transición de infraestructuras de Siemens. Encuesta sobre las partes interesadas del edificio sobre las prioridades para los próximos cinco años.

Aplicaciones en el mundo real

Nuestras soluciones para la flexibilidad autónoma

Ilustración de incorporación de datos asistida por IA

Incorporación de datos asistida por IA

El enriquecimiento de datos impulsado por la IA automatiza el etiquetado, la estructuración y el escalado en todos los sitios, lo que reduce el esfuerzo de incorporación y acelera el tiempo de creación de valor de los edificios existentes.

Ilustración que representa la optimización del espacio

Optimización autónoma del espacio

Building X Space Manager ayuda a los equipos de las instalaciones a convertir los datos espaciales fragmentados en decisiones operativas y de planificación seguras, con recomendaciones basadas en la IA basadas en la ocupación real.

Para los propietarios de edificios, todo se reduce a tres grupos de costes: mano de obra, energía y capital. Los edificios autónomos abordan las tres cosas (reducir las necesidades de personal, reducir el despilfarro de energía y priorizar las mejoras de mayor impacto) para que las instalaciones puedan funcionar con un rendimiento óptimo al menor coste posible.
Brad Haeberle, Vicepresidente ejecutivo de Servicios, Edificios de infraestructura inteligente de Siemens

¿Está preparado para hacer que sus edificios se adapten mejor?

Descubra cómo los edificios autónomos pueden optimizar el espacio, escalar los servicios de forma dinámica y liberar nuevo valor de su cartera.