Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Edificios autónomos centrados en las personas

Edificios autónomos para disfrutar de la experiencia

Las capacidades autónomas crean entornos más seguros, saludables e intuitivos al equilibrar continuamente la comodidad, la seguridad y la atención operativa. La complejidad disminuye tanto para los ocupantes como para los operadores.

Por qué construir experiencia se queda corto hoy en día

Los ocupantes esperan que los edificios sean seguros, sanos y fáciles de usar. Los operadores necesitan menos falsas alarmas, prioridades más claras y menos esfuerzo manual. La mayoría de los edificios no ofrecen ninguna de las dos. Los edificios autónomos cierran la brecha y equilibran continuamente la comodidad y la seguridad para que todos puedan centrarse en lo que más importa.

Icono con la mano abierta que representa la variabilidad del confort

Variabilidad del confort

Las condiciones interiores fluctúan con las limitaciones meteorológicas, de ocupación y del sistema, pero la mayoría de los edificios se basan en horarios fijos y ajustes manuales. Los ocupantes experimentan un confort inconsistente con una influencia limitada en su entorno.

Icono con un signo de exclamación que representa falsas alarmas e interrupciones operativas

Falsas alarmas e interrupciones operativas

Las falsas alarmas de incendio y seguridad interrumpen las operaciones, erosionan la confianza en los sistemas de los edificios y aumentan los costes de subcontratación y seguro. Sin un filtrado inteligente, los equipos pierden tiempo investigando eventos que no representan una amenaza real.

Icono que representa los flujos de trabajo de seguridad reactiva.

Flujos de trabajo de seguridad reactivos

Los equipos de seguridad supervisan las pantallas y revisan las imágenes tras los incidentes. Sin la detección de eventos impulsada por la IA, las anomalías pasan desapercibidas en tiempo real y la respuesta depende de la capacidad de atención de los operadores individuales.

Icono con un escudo que representa el cumplimiento de las normas de seguridad sin interrupciones.

Cumplimiento de la seguridad sin interrupciones

Las pruebas de seguridad contra incendios suelen requerir una intervención manual que interrumpe el funcionamiento normal del edificio. Las pruebas poco frecuentes dejan huecos en la preparación, mientras que las pruebas frecuentes provocan molestias innecesarias a los ocupantes.

Icono que representa la influencia limitada de los ocupantes

Influencia limitada de los ocupantes

Los ocupantes tienen poco control sobre su entorno inmediato y canales limitados para comunicar su malestar. El resultado es una brecha creciente entre lo que la gente espera de los lugares de trabajo modernos y lo que los edificios realmente ofrecen.

Cómo la autonomía lo cambia todo

La autonomía mejora la experiencia al gestionar los ajustes rutinarios, solo presenta excepciones significativas y mantiene a las personas en control de la intención, las políticas y las compensaciones. La comodidad y la seguridad se optimizan conjuntamente de forma continua, no se gestionan en silos.

+ un 40% Cumplimiento de temperatura en zonas controladas

Fuente: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suecia) — Referencia piloto de Comfort AI (anteriormente Cloe).

13% Aumento del cumplimiento de las normas de confort en 12 meses

Fuente: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suecia) — Referencia piloto de Comfort AI (anteriormente Cloe).

6,5% Ahorro medio mensual de energía y mejora el confort

Fuente: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suecia) — Referencia piloto de Comfort AI (anteriormente Cloe).

Aplicaciones en el mundo real

Nuestras soluciones para una experiencia autónoma

Ilustración de incorporación de datos asistida por IA

Incorporación de datos asistida por IA

El enriquecimiento de datos impulsado por la IA automatiza el etiquetado, la estructuración y el escalado en todos los sitios, lo que reduce el esfuerzo de incorporación y acelera el tiempo de creación de valor de los edificios existentes.

B-SER-Asset-Performance-Image-KeyVisual-02-01-1280x720

Asset Performance Advanced

Asset Performance Advanced es un servicio digital de edificios gestionados con IA que permite a los clientes detectar, decidir y mejorar el rendimiento de forma continua.

Imagen de captura de pantalla de Comfort AI con el icono en la esquina inferior derecha

Comfort AI

Aproveche Al para automatizar y controlar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y ahorrar energía y, al mismo tiempo, mantener los niveles de confort.

Ilustración que representa la optimización del espacio

Optimización autónoma del espacio

Building X Space Manager ayuda a los equipos de las instalaciones a convertir los datos espaciales fragmentados en decisiones operativas y de planificación seguras, con recomendaciones basadas en la IA basadas en la ocupación real.

El cambio a los edificios autónomos no es solo un hito en materia de sostenibilidad, sino que es una forma de operar más inteligente, rápida y eficiente, que libera a los equipos operativos de los ajustes rutinarios y se centran en ofrecer el mejor entorno posible a los ocupantes y, al mismo tiempo, mejorar el rendimiento en general.
Susanne Seitz, CEO, Edificios de infraestructura inteligente de Siemens

¿Está preparado para edificios más seguros, saludables e intuitivos?

Descubra cómo los edificios autónomos pueden mejorar la comodidad, la seguridad y la productividad de todos los ocupantes.