Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον των πανεπιστημίων

Το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (UoB) έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια συνεργασία με τη Siemens για να καταστήσει τις πανεπιστημιουπόλεις του στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Ντουμπάι μεταξύ των πιο έξυπνων πανεπιστημιουπόλεων net-zero στον κόσμο.

Σχεδιασμός έξυπνων καθαρών μηδενικών πανεπιστημίων

Με στόχο να γίνει καθαρό μηδέν μέχρι το 2045, το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ έχει δεσμευτεί να καταστήσει τις πανεπιστημιουπόλεις Edgbaston και Dubai από τις πιο έξυπνες, πιο έξυπνες και βιώσιμες παγκοσμίως.

Αεροφωτογραφία της ιστορικής πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, σε κεντρική τοποθεσία στην πόλη.

Καθαρό μηδέν, εξοικονόμηση κόστους και νέες ευκαιρίες

Για να επιτύχει τον στόχο του, το πανεπιστήμιο - ένα από τα μεγαλύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο - έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια συνεργασία με τη Siemens. Η συνεργασία αφορά τις υποδομές, την έρευνα και τη διδασκαλία με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Περιλαμβάνει συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η ενέργεια, η μείωση των εκπομπών άνθρακα, οι μεταφορές, τα μεγάλα δεδομένα, το IoT και ακόμη και η υγειονομική περίθαλψη.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία συνόλων δεδομένων που μπορούν να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και ένα πλήρως σχεδιασμένο σχέδιο για τη μετάβαση του πανεπιστημίου στο καθαρό μηδέν με εμπορικά και τεχνικά βιώσιμο τρόπο με ελάχιστο κόστος - καθιστώντας την εκπαίδευση, την έρευνα και τη ζωή στην πανεπιστημιούπολη πιο ελκυστική και εξαιρετικά βιώσιμη με την κοινωνική, οικολογική και οικονομική έννοια.

3000 εκτιμώμενη ετήσια μείωση του CO2 σε τόνους

23k εγκατεστημένοι αισθητήρες

2045 έτος-στόχος για μια καθαρή μηδενική πανεπιστημιούπολη

Η χρήση αισθητήρων, του Διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και ενός ψηφιακού δίδυμου του ενεργειακού συστήματος της πανεπιστημιούπολης καθιστά δυνατή την αύξηση της διαφάνειας σχετικά με τη χρήση κτιρίων, τη θέρμανση και την κατανάλωση ενέργειας. Οι ψηφιακοί αισθητήρες, η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση βοηθούν στην παροχή μιας αξιόπιστης βάσης για ολοκληρωμένη βελτιστοποίηση ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της αποθήκευσης ενέργειας, του HVAC και της κινητικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αναπτυχθεί ένας αξιόπιστος οδικός χάρτης για την επίτευξη τόσο του καθαρού μηδενικού όσο και της βελτιστοποίησης του ενεργειακού κόστους.

Την ίδια στιγμή, ο τεράστιος όγκος ακριβών διαθέσιμων δεδομένων δημιουργεί νέες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ευκαιρίες: Το έργο περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τεχνολογίας IoT σε οποιαδήποτε πανεπιστημιούπολη στον κόσμο μέχρι στιγμής, που διαθέτει τεράστιο ερευνητικό δυναμικό. Επιπλέον, πολλά διδακτορικά έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από τη Siemens και υπάρχει δυνατότητα για 20 επιπλέον διδακτορικά τα επόμενα χρόνια.

Η συνεργασία με έναν συνεργάτη όπως η Siemens είναι το πρώτο βήμα προς μια πανεπιστημιούπολη με καθαρό μηδέν. Θα κάνουμε τους τρόπους που χρησιμοποιούμε την πανεπιστημιούπολη, πώς χρησιμοποιούμε την υποδομή, πώς εργάζονται οι άνθρωποι και πώς μαθαίνουν πιο αποτελεσματικούς. Και καθώς η έξυπνη πανεπιστημιούπολη και τα διαθέσιμα δεδομένα μας διδάσκουν περισσότερα για αυτούς τους παράγοντες, θα συμβάλουν σε μια αλλαγή συμπεριφοράς που ελπίζουμε ότι θα μας οδηγήσει ακριβώς στο μέρος που πρέπει να είμαστε.
Καθηγητής Τιμ Τζόουνς, Προϊστάμενος και Αντιδιευθυντής, Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ

Ψηφιακές τεχνολογίες που θα αλλάξουν την πανεπιστημιακή ζωή

Το έργο υλοποιείται σε διάφορα στάδια, με τη Siemens να παρέχει μακροπρόθεσμες συμβουλές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Με την πρώτη φάση να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί μετά από δύο χρόνια, έχει ήδη εφαρμοστεί μια ολόκληρη σειρά τεχνικών λύσεων.

Λιγότερη ενεργειακή ζήτηση για φωτισμό

Ένα σημαντικό πρόγραμμα φωτισμού θα μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανάπτυξη συσκευών φωτισμού LED μαζί με αισθητήρες για αυτόματες ρυθμίσεις στάθμης φωτισμού για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος φωτός θα μειώσει σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις για φωτισμό και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει μια έξυπνη πανεπιστημιούπολη: Οι αισθητήρες μετρούν το φως περιβάλλοντος μαζί με την κίνηση (άτομα στο δωμάτιο), την κατανάλωση ενέργειας και τη θερμοκρασία, επιτρέποντας έτσι ολοκληρωμένη βελτιστοποίηση του χώρου και της χρήσης ενέργειας καθώς και νέες ερευνητικές ευκαιρίες.

Βελτίωση της διαχείρισης κτιρίων

Η Siemens διαπίστωσε ότι πολλά κτίρια είχαν ξεπερασμένα συστήματα διαχείρισης που περιορίζουν τα ψηφιακά οφέλη και τα οφέλη του IoT. Πρότεινε την αντικατάσταση παλαιών ελεγκτών με σύγχρονο εξοπλισμό και υποστήριξε την εφαρμογή των απαραίτητων αναβαθμίσεων.

Βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας

Νέο λογισμικό διαχείρισης ενέργειας έχει εφαρμοστεί για την λεπτομερή παρακολούθηση της απόδοσης του ενεργοβόρου εξοπλισμού. Αυτό επιτρέπει βελτιωμένη απόδοση και, με συσκευές με δυνατότητα επικοινωνίας, συμβάλλει επίσης στη μείωση του κόστους συντήρησης.

Τερματισμός της σπατάλης ενέργειας θέρμανσης

Η εισαγωγή διαφόρων αναβαθμίσεων θέρμανσης, όπως ο εξοπλισμός όλων των καλοριφέρ με αυτόματους αεραγωγούς βοηθά στη βελτίωση του τρόπου θέρμανσης κάθε κτιρίου. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του κόστους βελτιώνοντας παράλληλα τα επίπεδα άνεσης στα κτίρια.

Οι μαθητές σπουδάζουν σε μια φωτεινή βιβλιοθήκη, ορατή μέσα από μια αποκοπή σχήματος «Χ» σε σκούρο μπλε φόντο.

Κάντε την πανεπιστημιούπολη σας κέντρο καινοτομίας

Το Siemens Xcelerator συμβάλλει στη δημιουργία αποτελεσματικών, ασφαλών και βιώσιμων πανεπιστημιουπόλεων και στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Δίνοντας το παράδειγμα

Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών θα ξεκλειδώσει δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για να στηρίξουν τον οδικό χάρτη του πανεπιστημίου προς το καθαρό μηδέν. Ταυτόχρονα, θα παρέχει ζωντανές εργαστηριακές ευκαιρίες που φτάνουν πολύ πέρα από την πανεπιστημιούπολη.

Πανεπιστημιούπολη και βιομηχανική εγκατάσταση που συνδέονται με κατευθυντικά βέλη, αντιπροσωπεύοντας ένα έξυπνο βιοτικό εργαστηριακό οικοσύστημα.

Ζωντανό εργαστήριο

Η πανεπιστημιούπολη Edgbaston του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ θα γίνει ένα έξυπνο εργαστήριο διαβίωσης: ένα μεγάλο οικοσύστημα επίδειξης σε κλίμακα πόλης που λειτουργεί σε συνέργεια με το βιομηχανικό ενεργειακό πάρκο στο κοντινό Tyseley.

Κτίριο με κεραυνό, λαμπτήρα και σημάδι επιλογής, που αντιπροσωπεύει έναν επίδειξη ενεργειακής τεχνολογίας.

Επίδειξη ενεργειακής τεχνολογίας

Το νέο κτίριο Ενεργειακού Επιταχυντή θα αποτελέσει επίδειξη, όπου νέες ενεργειακές τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν, να δοκιμαστούν, να δοκιμαστούν και να τεθούν σε λειτουργία.

Σειρές ανθρώπων δίπλα σε καπέλο αποφοίτησης και κεραυνό, που αντιπροσωπεύουν πρωτοποριακή εκπαίδευση στους κλάδους της ενέργειας.

Πρωτοποριακή εκπαίδευση

Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ θα εκπαιδεύσει έως και 1.000 αποφοίτους και πάνω από 200 άτομα σε διδακτορικό επίπεδο σε κλάδους του ενεργειακού τομέα που είναι απαραίτητοι για τη μετάβαση στο καθαρό μηδέν.

Έξυπνες λύσεις για μια βιώσιμη πανεπιστημιούπολη

Αστικό τοπίο της Σαγκάης τη νύχτα με έξυπνη υποδομή

Χρηματοδότηση: Αξιοποίηση στο έπακρο του συγκεκριμένου προϋπολογισμού

Για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ επέλεξε τη Siemens ως στρατηγικό εταίρο για την παροχή αποτελεσματικότητας κτιρίων ως υπηρεσία (BeaaS) με εγγυημένα αποτελέσματα ενεργειακής απόδοσης. Το πανεπιστήμιο πληρώνει τέλη υπηρεσιών για τεχνολογία και υπηρεσίες για μια περίοδο 10 ετών, ενώ η Siemens Financial Services (SFS) χρηματοδοτεί την υποκείμενη τεχνολογία στο πλαίσιο μίσθωσης κύριου εργολάβου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης

Εξερευνήστε περαιτέρω θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ας δημιουργήσουμε από κοινού την έξυπνη και βιώσιμη πανεπιστημιούπολη σας

Είστε μέλος ΔΕΠ, προγραμματιστής πανεπιστημιούπολης, αρχιτέκτονας, σχεδιαστής, οικοδόμος ή χειριστής πανεπιστημιούπολης; Θα θέλατε το έργο της πανεπιστημιούπολης σας να έχει βιώσιμη αξία; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.

Πανεπιστημιούπολη του Μπέρμιγχαμ με δύο φοιτητές μπροστά από μια γυάλινη είσοδο