Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Πανεπιστήμιο του Λίνκολν

Μια έξυπνη πανεπιστημιούπολη ξεκινά με ευφυείς βαλβίδες

Left artickle block- ONE - lincoln-university 503fd798-60e1-4d8e-9776-d3c1ca1916e4

Αναφορά: Ένας κορυφαίος θεσμός χερσαίων τομέων από το 1878, στοχεύει στην ουδετερότητα άνθρακα έως το 2030 και ένα μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Τοποθεσία: Λίνκολν, Νέα Ζηλανδία.

Εστίαση έργου: ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού κτιρίων με έξυπνες βαλβίδες για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα.

Υπερασπίζοντας τη βιωσιμότητα

Το Πανεπιστήμιο Λίνκολν είναι ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο χερσαίων τομέων και αντιμετωπίζει πιεστικά περιβαλλοντικά ζητήματα από το 1878. Έχει θέσει τους δικούς της περιβαλλοντικούς στόχους για την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα έως το 2030 και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050. Για να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, οι νέες ερευνητικές εγκαταστάσεις χρειάζονταν μια έξυπνη λύση που θα εγγυόταν βιώσιμες λειτουργίες, καθώς και τον συνεχή εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέτρηση της χρήσης ενέργειας για την υποβολή εκθέσεων αειφορίας.

Λύσεις σημείων ρύθμισηςείναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Siemens Building Automation για περισσότερα από 20 χρόνια, διαθέτει εξειδίκευση σε έργα ολοκλήρωσης συστημάτων και πράσινων κτιρίων καθιστώντας τους - μαζί με τις καινοτόμες λύσεις της Siemens - τον τέλειο συνεργάτη για αυτό το έργο.

Είναι τιμή για τη Siemens να συνεργάζεται με την Setpoint Solutions. Είναι συνεπείς πρώτοι υιοθέτες των νέων τεχνολογιών μας και είναι πάντα πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δοκιμές πεδίου νέων προϊόντων και σε συνεδρίες σχολίων. «
Πολ ΜακΜάλεν, Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων, Οικοδομικά Προϊόντα Siemens, Νέα Ζηλανδία
ONE - πανεπιστήμιο του Λίνκολν

Πραγματοποιώντας το όραμα με ευφυείς βαλβίδες

Για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης του πανεπιστημίου, η Siemens και η Setpoint Solutions προσέφεραν μια λύση αυτοματισμού κτιρίων που περιλαμβάνει αυτοματισμό κτιρίων, διαχείριση κτιρίων, αυτοματισμό δωματίων και ελέγχους φωτισμού. Το Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) χρησιμοποιεί ελεγκτές αυτοματισμού Siemens PXC και μονάδες TX I/O για τη διαχείριση εισόδων και εξόδων ελέγχου. Η λύση χρησιμοποιεί επίσης μια εκτεταμένη σειρά προϊόντων Siemens Building Products που περιλαμβάνει αισθητήρες, κινητήρες αποσβεστήρα, βαλβίδες ελέγχου και ενεργοποιητές για απρόσκοπτη λειτουργία. Η βασική καινοτομία αυτού του έργου βρίσκεται στη δυναμική λύση υδραυλικής εξισορρόπησης. Η Setpoint Solutions ανέπτυξε είκοσι ευφυείς βαλβίδες Siemens EVG για τον έλεγχο των κύριων μονάδων χειρισμού αέρα στα νέα κτίρια. Αυτές οι βαλβίδες είναι κάτι περισσότερο από απλά εξαρτήματα συστήματος, είναι οι βασικοί λίθοι για τη λειτουργική αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Το έργο αρχικά καθορίστηκε και σχεδιάστηκε με τυπικές μηχανοκίνητες βαλβίδες ελέγχου. Ωστόσο, οι μηχανικοί της Setpoint Solutions εντόπισαν μια σημαντική ευκαιρία για εξοικονόμηση ενέργειας με την αναβάθμιση σε ευφυείς βαλβίδες της Siemens. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, τα δεδομένα που συλλέγονται από τις βαλβίδες βοηθούν στην απομακρυσμένη συντήρηση και συντήρηση.
Σαμ Χάζλετ, Διευθυντής της εταιρείας Setpoint Solutions,

Η απόλυτη βιώσιμη λύση για συστήματα θέρμανσης και ψύξης

infographic για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο με άτομο μπροστά από οθόνες

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση

Η Siemens Intelligent Valve παρακολουθεί τους ρυθμούς ροής, τη θερμοκρασία και την ενέργεια σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τα δεδομένα υπολογισμού ενέργειας διαφανή. Η δυναμική hydronic balancing αντισταθμίζει αυτόματα τις διακυμάνσεις της πίεσης για την αποφυγή μεταβολών της θερμοκρασίας στις ερευνητικές εγκαταστάσεις και εξασφαλίζει άνεση χώρου για τους χρήστες καθώς και μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Γράφημα πληροφοριών για εύκολη εγκατάσταση - χέρι και smartphone

Απλή εγκατάσταση και απλοποιημένες λειτουργίες

Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ευφυών βαλβίδων στο πανεπιστήμιο ήταν απλή, διαισθητική και γρήγορη, σε σύγκριση με τις τυπικές βαλβίδες, με μόνο ένα σύντομο πρόσθετο βήμα για τη θέση σε λειτουργία. Επιπλέον, η εφαρμογή Siemens ABT Go βελτιστοποιεί τη ρύθμιση και τις προσαρμογές με τη φιλική προς το χρήστη διεπαφή, καθιστώντας τις λειτουργίες απλές και αποτελεσματικές.

πληροφοριοδότης με κίτρινο κράνος μπροστά από μια οπτικοποιημένη πόλη

Μειωμένα σφάλματα και βελτιωμένη αξιοπιστία

Στα νέα κτίρια του πανεπιστημίου, οι ευφυείς βαλβίδες έχουν ρυθμιστεί στη λειτουργία ελέγχου ροής που εισάγει περαιτέρω οφέλη κατά τη λειτουργία, όπως ο περιορισμός του κινδύνου ανθρώπινου λάθους, διευκολύνει επίσης την αντιμετώπιση των συναγερμών και τον εντοπισμό προβλημάτων στη ρίζα τους. Πρόσθετα δεδομένα από κάθε Intelligent Valve παρέχουν στους τεχνικούς σέρβις πληροφορίες για να βοηθήσουν στην απομακρυσμένη συντήρηση και συντήρηση.

infographic για χαμηλότερο κόστος υλικών

Χαμηλότερο κόστος υλικών και ενέργειας

Το κόστος υλικών για το Setpoint Solutions ήταν χαμηλότερο λόγω των λιγότερων βαλβίδων που απαιτούνται στο σύστημα χάρη στις ενσωματωμένες δυνατότητες ορίου ροής των Intelligent Valves. Το χαμηλότερο κόστος υλικών σε συνδυασμό με την υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας θα αποφέρει μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση κόστους στο πανεπιστήμιο.

Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ευφυών βαλβίδων της Siemens ήταν απλή, διαισθητική και εκπληκτικά γρήγορη.
Αντρέ Κράνζλιν,, Ανώτερος Μηχανικός Συστημάτων, Σημείο ρύθμισης
Εικόνα δύο γυναικών που μιλούν σε μια αίθουσα συσκέψεων.

Αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο με τις λύσεις του σήμερα

Η επένδυση σε έξυπνες βαλβίδες και έξυπνες τεχνολογίες κτιρίων θα βοηθήσει το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν να μειώσει τη χρήση ενέργειας και να βελτιώσει τη λειτουργική απόδοση στις νέες ερευνητικές εγκαταστάσεις του. Αυτό θα ενισχύσει την αφοσίωση του πανεπιστημίου στην ακαδημαϊκή διάκριση παρέχοντας μια βιώσιμη υποδομή πανεπιστημιούπολης και ένα βέλτιστο μαθησιακό περιβάλλον για τους φοιτητές του. Όπως πολλά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο Λίνκολν εκσυγχρονίζει ξεπερασμένη υποδομή και εισάγει ευελιξία για την προετοιμασία για ψηφιακές εξελίξεις. Οι έξυπνες βαλβίδες είναι έξυπνες συσκευές που μπορούν να συνδεθούν στο cloud μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της Siemens ως μέρος της σουίτας Building X. Αυτό προσφέρει πρόσθετα οφέλη, όπως απομακρυσμένη πρόσβαση σε πολλές τοποθεσίες, ορατότητα και λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, τάση δεδομένων και ανάλυση, όλα με την εξαιρετικά ασφαλή σύνδεση της Siemens. Οι ευφυείς βαλβίδες έχουν πολλαπλά πρωτόκολλα και είναι έτοιμες για αναβαθμίσεις συστημάτων και μελλοντική ψηφιοποίηση εάν το πανεπιστήμιο επιλέξει να ψηφιοποιήσει περαιτέρω τη διαχείριση του κτιρίου τους.

Ξεκινήστε το έξυπνο ταξίδι σας στην πανεπιστημιούπολη σήμερα

Η συνεργασία της Siemens με την Setpoint Solutions και το Πανεπιστήμιο Lincoln καταδεικνύει τη δύναμη των έξυπνων τεχνολογιών κτιρίων και τη συλλογική μας περιβαλλοντική δέσμευση. Το ταξίδι του πανεπιστημίου εμπνέει ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως να εξετάσουν πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο έξυπνο, πιο βιώσιμο περιβάλλον πανεπιστημιούπολης.

Εμπνευσμένο από την ιστορία και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τον έξυπνο μετασχηματισμό της πανεπιστημιούπολης σας? Συνδεθείτε μαζί μας σήμερα για να μάθετε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τους στόχους αποδοτικότητας και βιωσιμότητας με οικολογική καινοτομία στην πανεπιστημιούπολη σας.

Εικόνα του Πανεπιστημίου Λίνκολν

Σχετικές αναφορές

Εξισορρόπηση του IAQ και της ενεργειακής απόδοσης στα σχολεία του Maine Township
Σχολική περιοχή Maine Township, Park Ridge, Έρευνα και εκπαίδευση

  • Μια ιστορία για τον εκσυγχρονισμό συστημάτων και ελέγχων HVAC σε τρία μεγάλα γυμνάσια.
  • Το σύστημα HVAC και τα χειριστήρια εγκατέστησαν 2.500 PICV, 1.300 ελεγκτές DXR2, 800 αισθητήρες μονάδων δωματίου, 500 ενεργοποιητές αποσβεστήρα, 100 μονάδες μεταβλητής συχνότητας, 50 ελεγκτές TC και 10 PXCs.
  • Τα αποτελέσματα: εξοικονόμηση 75.000 δολαρίων στο πρώτο κόστος, 50% ταχύτερη παροχή καθαρού αέρα και 30% πιθανή μείωση ενέργειας από ένα πιο αποδοτικό υδραυλικό σύστημα
Εικόνα του Πανεπιστημίου Λίνκολν

Το εμπορικό κέντρο πέτυχε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 25% με τη Siemens Intelligent Valve
Vega Subayevleri AVM, Άγκυρα, Εμπορικό Κέντρο

Η λύση της Siemens απέτρεψε περίπου 25% αναποτελεσματική κατανάλωση ενέργειας

Οι ευφυείς βαλβίδες της Siemens επιλέχθηκαν για να διαχειρίζονται την κατανάλωση ενέργειας με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για περισσότερα από 150 καταστήματα στο εμπορικό κέντρο και ταυτόχρονα να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Δείτε το βίντεο

Εικόνα του εμπορικού κέντρου στην Άγκυρα

Άνεση προσαρμοσμένη σε κάθε ζώο
Pairi Daiza, Βέλγιο, Νοσοκομεία και ψυχαγωγία

  • Η άνεση των ζώων και των επισκεπτών είναι υψίστης σημασίας για την Pairi Daiza. Το κλίμα πρέπει να είναι τέλειο παντού, τόσο στους περιβόλους όσο και στα ξενοδοχεία του Pairi Daiza Resort.
  • Η τεχνολογία κτιρίων της Siemens επιτρέπει τον τέλειο έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ποιότητας του αέρα χωρίς καμία ενόχληση για τους επισκέπτες.
  • Ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της ζήτησης του συστήματος, η εγκατάσταση προσαρμόζεται ομαλά επειδή είναι εξοπλισμένη με αυτόματα ελεγχόμενες ευφυείς βαλβίδες από τη Siemens. Αυτό εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία ανά πάσα στιγμή.
Εικόνα μιας λευκής αρκούδας σε έναν ζωολογικό κήπο - και ένα παιδί που στέκεται μπροστά του